Newsdetails
Eine Ausbildung bei Haberkorn = 1x Lehre mit alles
Eine Lehre beim technischen Händler lohnt sich: top Ausbildung, die Chance sich individuell weiterzuentwickeln, super Arbeitsklima und, und, und. Lehrlinge können sich über freie Freitag-Nachmittage, gratis Busfahrten, gefördertes Mittagessen, freiwillige Gewinnbeteiligung, Gratiskurse während der Arbeitszeit und viele andere Goodies freuen. Aber das ist ja noch nicht mal alles…
Familiäres Team
Obwohl Haberkorn ein ziemlich großes Unternehmen ist, werden familiäre Werte gelebt: Menschlichkeit und Vertrauen sind keine leeren Worte, sondern werden Tag für Tag unter Beweis gestellt. Von Anfang an wird den Lehrlingen Verantwortung übergeben.
Rotierende Ausbildung
Lehre bei Haberkorn bedeutet Ausbildung mit alles. Mit der Rotationsausbildung wird Lehrlingen die Chance geboten, in unterschiedliche Bereiche des Unternehmens reinzuschnuppern und die eigenen Talente voll auszuleben. Kaufmännische Sachen oder Technik? Oder vielleicht beides? Direkter Kontakt mit Kunden oder lieber im Hintergrund arbeiten? Bei der rotierenden Ausbildung finden das die Lehrlinge selbst heraus und können ab dem ersten Tag an spannenden Aufgaben arbeiten.
Bis zu 10.500,- Prämie
Leistung soll sich auszahlen, deshalb wird bei Haberkorn Wertschätzung nicht nur im täglichen Miteinander ausgedrückt: Zum monatlichen Lehrlingsgehalt gibt es nämlich zusätzlich was auf’s Konto – bei entsprechender Leistung können jährlich einige tausend Euro mehr verdient werden.
Haberkorn ist ein langfristig erfolgreiches Unternehmen und ein Great Place to Work, das sich stetig weiterentwickelt. Mehr Informationen zur Lehre gibt es hier.