Menu

13 Ergebnisse für „winkelschleifer“

Was ist wichtig bei der Auswahl von Winkelschleifern? FAQ

Folgende Kriterien sollten bei der Auswahl eines Winkelschleifers beachtet werden: Stärke: Die Regel: Eine hochwertige Scheibe braucht auch ein hochwertiges Winkelschleifgerät, um gut zu funktionieren. (...) Daher ist die Frage, welche Scheiben eingesetzt werden, schon beim Kauf des Winkelschleifers sehr relevant. Anwendung: Die Auswahl des passenden Winkelschleifers hängt auch stark davon ab, wie stark er beansprucht wird.

Ist ein Akku-Winkelschleifer zu empfehlen? FAQ

Was die eigentliche Leistung betrifft, stehen Akku-Winkelschleifer den Netzvarianten keinesfalls nach. Der große Vorteil ist, dass Akku-Winkelschleifer sehr flexibel sind, der Nachteil ist jedoch die Dauerleistung: Wenn sehr lange am Stück geschliffen wird, halten die Akkus oft nicht lange genug. Für alle anderen Arbeiten ist ein Akku-Winkelschleifer sehr gut geeignet.

Was ist X-Lock? FAQ

X-Lock ist das neue Aufnahmesystem für Winkelschleifer von Bosch, das aber allen Herstellern zur Verfügung steht.

Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge bei TYROLIT Ratgeber

So sind einige Trennscheiben für das Arbeiten mit Winkelschleifern mit einer „Deep Cut Protection“-Öse ausgestattet, die ein Ausbrechen der Bohrung verhindert.

TYROLIT-CERABOND-System: Technologie am Puls der Zeit Ratgeber

Die CERABOND-Technologie ist für diese Werkzeuge für Winkelschleifer erhältlich: Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerscheiben sowie Fiberscheiben.

Akkuwerkzeuge vs. Werkzeuge mit Kabel Ratgeber

Dieses Problem tritt bspw. häufig bei dauerhaften Schleifarbeiten mit einem Akku-Winkelschleifer auf.

Weltmarktführer bei Trennscheiben Ratgeber

Gerade beim handgeführten Trennen mithilfe eines Winkelschleifers liefern die Produkte erstklassige Ergebnisse – teilweise ist ein Nacharbeiten wie Säubern oder Entgraten gar nicht mehr erforderlich.

1-7 von 7 Inhalten