Menu

104 Ergebnisse für „semperit“

Semperit und Haberkorn Ratgeber

Semperit und Haberkorn verbindet eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft. (...) Auch im Bereich Einweghandschuhe bauen Haberkorn und Semperit auf eine lange Beziehung. Als spezialisierter Produzent für Einweghandschuhe ist Semperit ein hervorragender Partner für Haberkorn: Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist Haberkorn in Österreich der Leithändler für industrielle Einweghandschuhe von Semperit.

Haberkorn und Semperit beenden Zusammenarbeit im Bereich Seilbahntechnik News

Die Semperit Technische Produkte GmbH und die Haberkorn GmbH haben vereinbart, die jahrelange Zusammenarbeit im Produktbereich Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter per 31. (...) „Wir bedanken uns für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Semperit“, betont Thomas Samsinger, Leiter Geschäftsbereich Seilbahntechnik bei Haberkorn. (...) Diese werden sich mit Ihrem Bedarf an Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter zukünftig direkt an Semperit wenden können.

Wie erkenne ich, ob es sich um einen Semperit-Ring handelt und aus welcher Gummiqualität der Ring gefertigt wurde? FAQ

Jeder Semperit-Seilbahneinlagering ist am Innendurchmesser mit einer farbigen Vulkanette gekennzeichnet. (...) Nur wenn diese Kennzeichnung auf dem Ring zu finden ist, handelt es sich um einen Original Semperit-Ring.

Gummifolien für Verbundskonstruktionen von Semperit Ratgeber

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an Semperit. Bei Semperit finden Sie Gummifolien aller Stärken und Breiten, die seit Jahrzehnten in den klassischen Anwendungen (Kantengummi, Schaufelverstärkung, Endverstärkung, im Bereich der Bindungsplatten, als vollflächiger Interlayer) verbaut werden.

Welche gängigen Förderschlauchsysteme gibt es? FAQ

Gängige Förderschlauchsysteme sind unter anderem das System Performer von Trelleborg, das System Sigma® von Semperit und das System Ultimate von Contitech.

Sempermed: Handschuhe höchster Qualität Ratgeber

Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter Sempermed seit 1920 hochwertige Handschuhe gefertigt. (...) Expertinnen und Experten weltweit vertrauen auf die Qualitätsprodukte von Sempermed, dem einzigen bekannten Medizinhandschuhhersteller in Europa.Unter der Marke Sempermed produziert Semperit hochwertige Einweg- und Chemikalienschutzhandschuhe.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Semperit SIGMA® – DER Saug- und Druckschlauch Weiterentwickelt und verbessert: der Semperit SIGMA®. (...) Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche. (...) Semperit HOSE WIKI Mit „HOSE WIKI“ hat Semperit eine digitale Plattform geschaffen, die Semperflex®-Kundinnen und Kunden, aber auch deren Endverbraucherinnen und Endverbraucher alle Produktinformationen digital zur Verfügung stellt.

Chemieschläuche und Ölschläuche von Haberkorn Ratgeber

Außerdem arbeiten wir in diesem Bereich ausschließlich mit Top-Herstellern wie Semperit, Elaflex, Continental und Trelleborg zusammen.

Semperit – ein umfassendes Angebot Ratgeber

Die Semperit AG mit Hauptsitz in Wien ist eine internationale Unternehmensgruppe, die seit 1824 hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk für Industrie und Medizin entwickelt.

Die Tausendsassas unter den Schläuchen News

In unserem Ratgebertext "Vielzweckschläuche – vielseitig und universell einsetzbar" haben wir übersichtlich für Sie zusammengefasst, was die Vorteile von Vielzweckschläuchen sind, welche Seelenmaterialien es zu unterscheiden gibt, was die Goldschlange von Contitech alles zu bieten hat - und, nicht zuletzt, was es mit den unterschiedlichen Farben der Colorflex-Produkten von Semperit auf sich hat.

Semperit Colorflex – Bessere Übersicht durch unterschiedliche Farben Ratgeber

Die Colorflex-Schläuche von Semperit überzeugen nicht nur durch hervorragende Eigenschaften wie Flexibilität, gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit sowie Knickfestigkeit, sondern stechen außerdem durch ein weiteres Erkennungsmerkmal heraus – nämlich die große Farbvielfalt.

Allrounder von Semperit Ratgeber

In unserem Streben nach Exzellenz bieten wir eine Palette an standardisierten Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, vielfältige Anforderungen in der Industrie nahtlos zu erfüllen. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre universelle Anwendbarkeit aus, wodurch sie...

Schlauchempfehlungen für typische Chemikalien und Kraftstoffe Ratgeber

In unserer ausführlichen Beständigkeitsliste ist genau angeführt, welche Schlauchmaterialien zum Transport welcher Medien in welcher Art und Weise geeignet sind.Der Chemieschlauch RESIST U UPEL-P von Semperit wurde eigens für den Transport von Chemikalien konstruiert und eignet sich daher hervorragend für diesen Zweck.

Wissenswertes zum Thema Seilbahneinlageringe Ratgeber

Wie erkenne ich, ob es sich um einen Semperit-Ring handelt und aus welcher Gummiqualität der Ring gefertigt wurde? Jeder Semperit-Seilbahneinlagering ist am Innendurchmesser mit einer farbigen Vulkanette gekennzeichnet. (...) Nur wenn diese Kennzeichnung auf dem Ring zu finden ist, handelt es sich um einen Original Semperit-Ring.

Seilbahneinlageringe, Seilscheibenfutter Ratgeber

Top-Lieferant Semperit Haberkorn ist langjähriger Vertriebspartner vom Weltmarktführer Semperit. Uns verbindet eine enge Zusammenarbeit – schon vor über 50 Jahren haben wir gemeinsam mit Semperit und unseren Kunden neue Produkte entwickelt.

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Bedingungen für die Schlauchtypen LM2, LM3, LMD NBR, LMH NBR, LOSP, LMSP, LME, LM4 und LM4S des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z. (...) Peressigsäure) 500 ppm +25 °C Bedingungen für die Schlauchtypen LMU und LMUS, LM1-EPDM und LM1S-EPDM, LMD, LMB und LMBS des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z.

Schulungen und Seminare – Dichtungstechnik und Kunststoffe Produktservices

Angebot Aufgrund Ihrer individuellen Angaben unterbreiten wir Ihnen ein passendes Schulungsangebot gemeinsam mit unseren Partnern wie Frenzelit, Semperit oder Freudenberg.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Im Gummi-Schlauchbereich arbeiten wir dazu mit Semperit , Elaflex  und Contitech .

1-18 von 18 Inhalten