Menu

290 Ergebnisse für „elektrisch leitfähig“

Werden Schlauchleitungen auf elektrische Leitfähigkeit geprüft? FAQ

Die Prüfung der Schlauchleitungen auf elektrische Leitfähigkeit ist vor allem für den Einsatz in EX-Zonen notwendig. (...) Abhängig von der Schlauchleitung und vom Einsatzzweck gelten unterschiedliche maximale elektrische Widerstände. Wir übernehmen die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit gerne für Sie.

Muss bei Dampfschlauchleitungen eine elektrische Leitfähigkeit hergestellt werden? FAQ

Damit es zu keiner elektrischen Aufladung kommt, muss das Seelen- sowie das Deckenmaterial elektrisch leitfähig und die Schlauchleitung geerdet sein.

Müssen Chemieschlauchleitungen einer wiederkehrenden Druckprüfung unterzogen werden? FAQ

Gemeinsam mit der Druckprüfung werden auch Dichtheit und Leitfähigkeit geprüft. Wir übernehmen sowohl die Druck- und Dichtheitsprüfung als auch die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit gerne für Sie.

Sind Zahnriemen aus Neopren für den Einsatz in ATEX-Zonen geeignet? FAQ
Sind Gummizahnriemen elektrisch leitfähig? FAQ

Die meisten Gummizahnriemen erfüllen eine elektrische Leitfähigkeit nach ISO 9563. 

Was ist ein Erdungsdraht? FAQ

Erdungsanlagen spielen eine zentrale Rolle für den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen. (...) Ein sogenannter Erdungsdraht ist eine elektrisch leitfähige Fangeinrichtung aus feuerverzinktem Eisen oder Niro-Eisen, der bei Gebäuden als Blitzableiter dient.

Wo werden Clip-Schläuche eingesetzt? FAQ

Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen News

Mit unserem Service „Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit“ untersuchen speziell ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter neben Druck und Dichtheit auch den elektrischen Widerstand von Schlauchleitungen.

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC Ratgeber

Die Besonderheiten des TRELLVAC AL EC sind seine elektrisch leitfähige, weiße Seele und zusätzlich die abriebfeste Schlauchdecke.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC Ratgeber

Er ist hoch abriebfest und kann durch die elektrische Leitfähigkeit der Seele (weiß) und Decke auch in ATEX-Zonen eingesetzt werden.Siloschlauch SUPERVRAC AL EC von Trelleborg

Die Kunst des Weichlötens Ratgeber

Sie bieten eine gute elektrische Leitfähigkeit und sind leicht zu verarbeiten.

Wie wird ein Chemieschlauch geprüft? FAQ

mehrfache Druckprüfung mit kontinuierlich angehobenem, mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck Prüfmedium: Wasser bei Umgebungstemperatur (ca. 20 °C) Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit optische Sichtprüfung der Schlauchaußenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abtrieb- oder Knickstellen) Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele (soweit möglich) Prüfung der Anschlüsse (Gewinde, möglicher Korrosionsbefall) Prüfung der Dichtungen bzw.

1-12 von 26 Inhalten