Menu

36 Ergebnisse für „bake“

Siemens iQ700-Dampfbackofen und -Induktionsherd Services

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen iQ700-Einbau-Dampfbackofen Mit Siemens-Dampfbacköfen und -Dampfgarern bereiten Sie Ihre Speisen schonend und natürlich zu. (...) Mit den iQ700-Dampfbacköfen von Siemens ist für mehr Flexibilität beim Zubereiten gesunder Speisen gesorgt. iQ700-Einbau-Dampfbackofen HS636GDS2 Modern, innovativ und vor allem praktisch. Besonders für schonendes Kochen ist der iQ700-Einbau-Dampfbackofen HS636GDS2 bestens geeignet.

Was ist der Unterschied zwischen einem Werkbankschraubstock und einem Maschinenschraubstock? FAQ

Bei einem Werkbankschraubstock, auch Parallelschraubstock genannt, öffnen und schließen sich die Spannbacken parallel. (...) Der Maschinenschraubstock hat eine feste und eine bewegliche Spannbacke. Die bewegliche Spannbacke wird über einen Drehgriff auf- und zugedreht.

NEFF Küchengeräte Services

Hide® Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum – für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche. CircoTherm® – ein komplettes Menü mit nur einem Backvorgang Mit der CircoTherm®-Heißluft lassen sich unterschiedlichste Speisen (auf bis zu vier Ebenen) gleichzeitig backen, braten oder garen – und das alles ohne Aromavermischung. (...) Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen.

Die neue Kollektion von Neff bei Haberkorn News

So kann der Küche mit Stilelementen wie etwa Seitenleisten oder Backofengriffen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind, ein persönlicher Anstrich verliehen werden. Die Geräte bieten aber natürlich weitaus mehr: Das Premiumdisplay kann durch Wischen oder Tippen bedient werden, die Drehbediehung ist flexibel einsetzbar und darüber hinaus magnetisch und abnehmbar, und die "Slide & Hide", die einzige voll versenkbare Backofentür von Neff, verschwindet mit nur einem Handgriff komplett unter dem Backofen.

Wie können Atemschutz-Masken gereinigt werden? FAQ

Es gibt Modelle, die im Backofen desinfiziert werden können. Bitte erkundigen Sie sich dazu beim Hersteller oder lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach.

Die Backen einer Zange Ratgeber

Die Backen einer Zange können sowohl für das Greifen als auch fürs Schneiden gemacht sein; es gibt zudem Kombizangen, mit denen beides möglich ist. (...) Die Greiffläche ist dabei meist glatt, gezahnt oder kreuzgezahnt.Für jede Anwendung gibt es passende Zangen mit unterschiedlichen Backen und Greifflächen.

Warum haben Kombizangen einen Lichtspalt zwischen den Greifbacken? FAQ

Schon bei der Herstellung einer Zange stellt sich die Frage, welche Anforderungen erfüllt werden müssen bzw. wird bei Kombizangen auf eine optimale Schneidfunktion geachtet. Um bestmögliches Arbeiten zu gewährleisten, haben Zangen in geschlossenem Zustand einen Spalt zwisch...

Höchste Sicherheit durch hochwertige Zangen und Messer Ratgeber

Sie unterscheiden sich in vielen Merkmalen wie beispielsweise Backen oder Gelenke.

Das Gelenk einer Zange Ratgeber

Das Gelenk einer Zange ist wichtig, da es die Hebelwirkung der einwirkenden Kräfte der Griffe auf die Schneiden oder Greifbacken überträgt. (...) So können die Greifbacken an die Größe des Werkstückes angepasst werden.

Vorteile mit Forum Werkzeugen Ratgeber

Die Werkzeuge werden fortlaufend weiterentwickelt, dabei achtet Haberkorn genauestens auf das Kunden-Feedback.

Community Netzwerk Arbeitssicherheit

Fluid Content type not selected - edit this element in the TYPO3 backend to fix this!

Das Einmaleins der Zangen Ratgeber

Eine Zange besteht meist aus drei Teilen: Backen, Gelenk und Griffen.

Ergonomie und Technologie bei Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Ratgeber

Um das zu vermeiden, verbauen die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Sicherheitsmechanismen, die diesen KickBack verhindern.

Wie werden Schläuche eingebunden? FAQ

Je nach erforderlichem Anzugsmoment werden Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Spannbackenschellen, Breitbandschellen oder Ein- bzw.

Wie wird die Längung einer Kette gemessen? FAQ

Elektronische Messeinrichtungen zur vollautomatischen Überprüfung der Kettenlängung, wie das CCM von iwis, geben ein optisches Feedback über den Verschleißzustand der Kette im System – auch während des Betriebs.

Miele Küchengeräte Services

Mit der Generation 7000 erneuert Miele das gesamte Produktprogramm seiner Kücheneinbaugeräte, von den Backöfen und Kochfeldern über die Dampfgarer und Kaffeevollautomaten bis zu den Geschirrspülern. (...) Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen Dialoggarer Der Dialoggarer kann verschiedene Lebensmittel – wie Fleisch, Fisch oder Gemüse – gleichzeitig auf den Punkt garen, backen, erwärmen oder auftauen. (...) FoodView Immer ein Auge auf den Backofen und bei Bedarf die Temperatur oder Zeit per Smartphone nachjustieren: Dazu müssen Sie dank FoodView nicht einmal in der Küche sein, sondern können sich zum Beispiel Ihren Gästen widmen.

Warum eignen sich Schläuche mit PTFE–Seele für die Förderung von Chemikalien? FAQ

Witterungsbeständigkeit: keine Materialveränderungen durch Ozoneinwirkung und UV-Strahlung, alterungsbeständig Antihafteigenschaften: kein Anbacken klebriger und zähfließender Medien, leicht zu reinigen Minimaler Reibungskoeffizient von 0,05 bis 0,2 μm ermöglicht optimales Strömungsverhalten. geringe Wärmeableitung und niedrige Diffusionsrate nach geltenden Normen DIN EN 12115

AEG Küchengeräte Services

Lassen Sie sich von den AEG-Neuheiten inspirieren, egal ob Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd oder Backofen. (...) Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen – so bekommt jedes Gericht garantiert die richtige Menge Dampf.

Gaggenau Küchengeräte Services

Die Backofen-Serie 200 Die Backöfen der Serie 200 überzeugen durch Funktionalität und Vielseitigkeit.

Angehende Sicherheitsfachkräfte zu Gast bei Haberkorn News

Wir wünschen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und danken für das tolle Feedback und Miteinander.

1-20 von 33 Inhalten