Menu

28 Ergebnisse für „Warnleuchte“

Die Verwendung von gelben, roten und weißen Warnleuchten im Straßenverkehr Ratgeber

Bei Dämmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist laut ÖNORM EN 12352 der Beginn einer Absperrung im Straßenverkehr durch Warnleuchten zu kennzeichnen. Gelbe Warnleuchten: werden verwendet, wenn an beiden Seiten der Absperrung vorbeigefahren werden kann, sowie für seitliche Einengungen Rote Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur links an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann Weiße Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur rechts an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann Erfordert bspw. ein geänderter Fahrstreifenverlauf zur besseren Erkennbarkeit eine besondere Kennzeichnung, sollte auf jeden Fall eine Lichtlaufanlage mit weiß-gelbem oder gelbem Blinklicht eingerichtet werden. Die Leuchtensteuerung kann je nach Bedarf synchronblinkend, wechselblinkend, als Lauflicht oder als Dauerlicht erfolgen.Kann bei einer Absperrung nur auf der linken Seite vorbeigefahren werden, müssen rote Warnleuchten auf den Absperrungen montiert werden.

Die richtige Anwendung von Warnleuchten Ratgeber

Um Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf Baustellen oder Unfallstellen aufmerksam zu machen und diese dadurch bestmöglich abzusichern, kommen Warnleuchten zum Einsatz. (...) Die Warnleuchten werden dafür auf Absperrprodukten wie Leitbaken oder Absperrgittern montiert. (...) Bei Querabsperrungen beträgt der Abstand der Warnleuchten maximal 1 Meter, bei Längsabsperrungen maximal 10 Meter.

Leitkegel mit Warnleuchte für noch mehr Sichtbarkeit Ratgeber

Warnleuchten mit Blitzleuchten erzielen noch größere Wahrnehmung und Warnwirkung. (...) Wir bieten die passenden Leitkegeladapter, mit denen die Blink-Dauerleuchten einfach, stabil und sicher auf den Leitkegeln montiert werden können.Leitkegel mit Warnleuchten erzielen eine größere Wahrnehmung und dadurch auch bessere Warnwirkung.

Der Einsatz von Warnleuchten als Gefahrenhinweis bei Hindernissen Ratgeber

Mit Warnleuchten kann nicht nur vor Straßensperren, sondern auch vor Hindernissen wie bspw. auf die Straße ragenden Bauzäunen oder Gerüsten gewarnt werden. (...) Stehen die Hindernisse in Längsrichtung, so ist alle 10 Meter eine Warnleuchte anzubringen.

Montage von Warnleuchten auf Absperrprodukten Ratgeber

Für die Montage auf Leitbaken oder Absperrgittern gibt es an den Warnleuchten zusätzliche Halter. (...) Dieses System hat den Vorteil, dass die Warnleuchten bei einer Kollision nicht herumfliegen und Schaden anrichten.

Rundumkennleuchten für Baustellen- und Einsatzfahrzeuge Ratgeber

Rundumkennleuchten, auch Rundumleuchten genannt, sind Warnleuchten, die einen Bereich von 360° ausstrahlen.

Blink- und Dauerleuchten in LED-Ausführung Ratgeber

Außerdem sind LED-Warnleuchten mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet, der dafür sorgt, dass sich die Lampen erst bei Einbruch der Dämmerung einschalten und bei Tageslicht oder Helligkeit ausschalten.

Anforderungen an Absperrgitter Ratgeber

Außerdem können bei der optischen Verkehrsführung durch Absperrgitter auch Warnleuchten zum Einsatz kommen. (...) B. durch Warnleuchten zu beachten. Die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) besagt unter anderem, dass Abschrankungen für Fußgänger entlang von Gräben, Schächten und anderen Vertiefungen mit Absturzgefahr bzw.

Warnleuchten für Absperrgitter für noch mehr Sichtbarkeit Ratgeber

Schrankenzäune verfügen über sogenannte Lampenadapter für Signalleuchten. Für noch mehr Sichtbarkeit und Sicherheit bei Dunkelheit oder schlechten Wetterverhältnissen können wahlweise Blitzleuchten oder LED-Leuchten auf den Absperrgittern montiert werden. So werden Gefahren...

Die richtige Kennzeichnung von Baustellen Ratgeber

Dämmerung, Dunkelheit, Nebel etc.) dienen Warnleuchten auf den Absperrmaterialien dazu, Baustellenabsicherungen und Straßenabsperrungen besser sichtbar zu machen.

Ihr Logo auf Verkehrsabsicherungen zur Stärkung der Marke Produktservices

Haberkorn bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Verkehrsabsicherungen wie Absperrgitter, Bauzäune, Warnleuchten oder Verkehrsbaken mit Ihrem Logo zu versehen.

1-11 von 11 Inhalten