Menu

8 Ergebnisse für „Unterdachbahn DELTA®-ALPINA“

DELTA®-ALPINA vorkonfektioniert zu Ihnen auf die Baustelle Produktservices

Um Ihr Unterdach hundertprozentig wasserdicht zu bekommen, sollten Sie die Unterdachbahn DELTA®-ALPINA verwenden. Natürlich hat nicht jedes Unterdach die perfekten Maße, um DELTA®-ALPINA genau aufzubrauchen. (...) Wir konfektionieren die DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen für Sie vor, so wird das Abdichten zum Kinderspiel.

Services von Dörken und Haberkorn Ratgeber

Konfektion DELTA®-ALPINA Um Zeit zu sparen und den Aufwand vor Ort zu verringern, können Sie Ihre Folien bei Haberkorn im Vorfeld auch nach Plan konfektionieren lassen. Mehr über die vorkonfektionierten DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen bei Haberkorn erfahren Sie auf unserer Serviceseite „Konfektion DELTA®-ALPINA“.

Baubedarf Ratgeber

Produkt im Fokus DELTA®-ALPINA – Sicherheit extrem Die wasser- und winddichte Unterdachbahn DELTA®-ALPINA erfüllt die strengen Auflagen der österreichischen ÖNORM B 4119 und der schweizerischen SIA 232/1-2011 sowie die Anforderungen des "Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen" des ZVDH. Die DELTA®-ALPINA ist bei Haberkorn vorkonfektioniert erhältlich. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau „Mit unserem breiten Sortiment an Baubedarf konnten wir schon viele Kunden überzeugen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Baustrahler Jetzt anzeigen Aktuell Hoch- und Tiefbau, Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center News Baucontainer einrichten - für jeden Bedarf

In welcher Richtung sollten DELTA®-Dampfbremsen verlegt werden? FAQ

Grundsätzlich gilt bei allen DELTA®-Unterdachbahnen und DELTA®-Luft- und -Dampfbremsen oder -sperren: Die bedruckte Seite zeigt immer zum Verarbeiter, sie muss lesbar sein. (...) B. mit dem DELTA®-MULTI BAND, luftdicht verkleben lässt. Der Sd-Wert der Bahnen ändert sich allerdings nicht, egal welche Seite betrachtet wird. Das gilt auch für feuchtevariable Luft- und Dampfbremsen wie DELTA®-NOVAFLEXX.

Ab welcher Dachneigung können DELTA®-Unterdachsysteme verwendet werden? FAQ

Die Verwendung von DELTA®-Unterdachbahnen ist abhängig von der verwendeten Dacheindeckung oder -abdichtung und deren Regel- und Mindestdachneigungen. Bei Flachdächern oder geeigneten Metalldeckungen können DELTA®-Unterdachsysteme ab 3° Dachneigung geplant und ausgeführt werden, bei Dachziegeln z.

Was ist der Sd-Wert? FAQ

B. einer Unterdachbahn oder einer Dampfsperre, beschreibt. Vereinfacht gesagt gibt der Sd-Wert an, welche vergleichbare Luftschichtdicke der Wasserdampf durchwandern muss. (...) B. bei einer Dampfbremse wie DELTA®-NEOVAP 20 der Sd-Wert mit 20 m angegeben, so benötigt der Wasserdampf genau so lange, um durch die vergleichsweise dünne Folie zu „wandern“, wie durch eine 20 Meter dicke Luftschicht. (...) So sollten nach Möglichkeit auf der Außenseite diffusionsoffene Schichten mit einem Sd-Wert von < 0,3 m (diffusionsoffene DELTA®-Unterdachbahn) und auf der Rauminnenseite unter der Wärmedämmung Dampfbremsen oder -sperren mit einem hohen Sd-Wert geplant und verlegt werden.

Was bedeutet Freibewitterung oder Freibewitterungszeit? FAQ

Alle DELTA®-Unterdachbahnen können in Verbindung mit dem DELTA®-Systemzubehör als Behelfsdeckung verwendet werden.

1-7 von 7 Inhalten