Menu

158 Ergebnisse für „Schraube feuerverzinkt“

Was gibt es bei metrischen Schrauben mit feuerverzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Die feuerverzinkte Beschichtung bei Schrauben ist mit mindestens 140 µm sehr dick. (...) Aus diesem Grund wird bei Schrauben mit feuerverzinkter Oberfläche das Gewinde „unterschnitten“, also auf Untermaß geschnitten. (...) Metrische Schrauben mit dieser Ausführung werden zusätzlich mit einem „U“ am Kopf gestempelt.

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Schrauben feuerverzinkt Beim Feuerverzinken wird ein metallischer Zinküberzug über das Verbindungselement gelegt. (...) Feuerverzinkte Schrauben sind beständig gegen Wind und Wetter. ACHTUNG: Aufgrund der dicken Schichtstärken dieser Oberflächenart (mind. 40 bis 120 µm) müssen Schrauben „unterschnitten“ werden, damit die Gewinde nach der Beschichtung in feuerverzinkte Muttern passen. (...) Diese Variante kommt daher als Alternative zu verzinkten oder feuerverzinkten Schrauben zum Einsatz.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. (...) Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen. Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.

Verbindungselemente, Schrauben Ratgeber

Verbindungselemente und Schrauben – Highlights Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt zum Produkt Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt.  (...) Mit einer passenden Schraubensicherung bzw. Gewindesicherung kann diese Gefahr gebannt werden. (...) Erfahren Sie mehr zu sicheren Schraubverbindungen H-Plus – Vorteile der Haberkorn Eigenmarke Bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen.

Die verschiedenen Oberflächen von Muttern und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Die benötigte Oberfläche bzw. das ideale Material der Mutter sind abhängig vom Verwendungszweck des verschraubten Bauteils. (...) Bei feuerverzinkten Muttern ist zu beachten, dass aufgrund des Herstellprozesses die Mutterngewinde immer blank sind, da das Gewinde erst nach dem Beschichtungsprozess geschnitten wird – der Korrosionsschutz ist somit erst im verschraubten Zustand gewährleistet.

1-5 von 5 Inhalten