Menu

12 Ergebnisse für „Kronenmuttern“

Was ist der Unterschied zwischen Sechskantmuttern und Sicherungsmuttern? FAQ

Bei den Kronenmuttern bspw. wird das Lösen über zusätzlich montierte Spinte verhindert.

Kronenmuttern – wenn’s mal mehr sein muss Ratgeber

Werden Schraubverbindungen extremen Kräften ausgesetzt, dann reichen herkömmliche Sicherungselemente möglicherweise nicht aus. Zu diesem Zweck hat diese Mutter seitliche Schlitze – der Krone entsprechend, um nach der Montage mittels eines Splintes und einer Bohrung im Schra...

Muttern als Sicherungselemente Ratgeber

Verliersicherung ·         Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN 982 und DIN 985 ·         Sicherungs-Hutmuttern DIN 986 ·         Kronenmuttern DIN 935 ·         Ganzmetall-Sicherungsmuttern DIN 980 und ISO 7042 Solche Muttern erzeugen eine Klemmwirkung im Schraubengewinde, können jedoch ein Losdrehen nicht vollständig verhindern.

Varianten und richtige Auswahl von Muttern Ratgeber

Je nach Anwendungsfall kann aber auch eine der vielen anderen Muttern-Varianten für eine Verbindung geeignet sein: Sechskantmuttern Sicherungsmuttern (Flanschmuttern, Sperrzahnmuttern, Muttern mit Klemmteil, Kronenmuttern, Sicherungs-Hutmuttern) weitere Formen (Flügelmuttern/Knebelmuttern, Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Einschlagmuttern, Rändelmuttern, Ringmuttern/Bügelmuttern, Käfigmuttern, Nutmuttern) Die Varianten von Muttern(-Formen) sind so vielseitig wie ihre Einsatzmöglichkeiten.

1-4 von 4 Inhalten