Menu

435 Ergebnisse für „HSS-Bohrer“

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

VHM-Bohrer und HSS-Bohrer – Highlights Spiralbohrer HSS, Stock, TiN-Tip zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, TiN zum Produkt HSS-Bohrer HSS-Bohrer bestehen aus „High Speed Steel“ (HSS), wörtlich übersetzt „Hochgeschwindigkeitsstahl“. (...) Zum Online-Shop Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt zum Produkt Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA zum Produkt Die gebräuchlichsten HSS-Bohrer im Überblick HSS-R-Bohrer Mit den rollierten HSS-Bohrern können Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Bronze, Messing und Aluminium bearbeitet werden. (...) HSS-E-Bohrer Die HSS-E-Bohrer unterscheiden sich von HSS-G-Bohrern durch die Kobalt-Legierung (5 % oder 8 %).

Was ist ein VHM-Bohrer? FAQ

VHM-Bohrer, also Bohrer aus Vollhartmetall, unterscheiden sich in der Bauform kaum von HSS-Bohrern. (...) Durch die höheren Leistungsparameter verdrängen sie allmählich HSS-Bohrer und HSS-E-Bohrer.

Was ist ein HSS-Bohrer? FAQ

HSS-Bohrer bestehen aus „High Speed Steel“ (HSS), wörtlich übersetzt „Hochgeschwindigkeitsstahl“. (...) Da das Material auch bei Temperaturen von bis zu +600 °C seine Härte behält, ist mit HSS gegenüber einem gewöhnlichen Werkzeugstahl eine drei- bis viermal höhere Schnittgeschwindigkeit möglich.

Welche Vorteile haben VHM-Bohrer? FAQ

VHM-Bohrer haben im Vergleich zu HSS-Bohrern folgende Vorteile: ·       höherer Vorschub ·       selbst bei zähen und weichen Werkstoffen kurze Späne ·       hervorragende Positioniergenauigkeit ·       gute Zentrier- und Führungseigenschaften ·       höhere Standzeiten ·       kürzere Arbeitszeit ·       hohe Steifigkeit ·       höhere Schnittgeschwindigkeit

Was sind HSS-E bzw. HSS-Co-Bohrer? FAQ

Bohrer aus HSS-E und HSS-Co sind dasselbe; es handelt sich um Bohrer aus einem kobalt-legierten Stahl. (...) „HSS-Co 8“). HSS-Co werden vorwiegend in Edelstahl eingesetzt. Da Edelstahl Wärme schlechter leitet, werden Bohrer schnell stumpf. Die HSS-E-Legierung wirkt dem entgegen.

Werkzeuge, Maschinen Ratgeber

Werkzeuge und Maschinen – Highlights VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer Welcher Bohrer ist der richtige? Was sind die  Vorteile eines VHM-Bohrer  gegenüber eines HSS-Bohrer? Und was bedeuten nochmal die Bezeichnungen "HSS-R", "HSS-E" und "HSS-G"? (...) Mehr über VHM und HSS-Bohrer Merkmale eines Spiralbohrers Vom Spitzenwinkel über Spitzenanschliff und Ausspitzungen bis hin zu Führungsfasen und Nebenschneiden.

Bohrer für Metall Ratgeber

Zusätzlich entscheidet das Material des Bohrers über seine Eignung. Für gängige Anwendungen reicht in der Regel ein HSS-Bohrer. Bei Serienbohrungen oder härteren Materialien sollten Sie über einen VHM-Bohrer nachdenken. (...) VHM-Bohrer sind Vollhartmetallwerkzeuge. Sie verdrängen dank höherer Leistungsparameter mehr als HSS-Bohrer.

8 Merkmale eines Spiralbohrers Ratgeber

Der Spiralbohrer im Überblick Da verschiedene Materialien unterschiedliche Anforderungen an den Bohrer stellen, ist die passende Auswahl des Spiralbohrers mit dem richtigen Aufbau für das Bohrergebnis äußerst wichtig. Doch was zeichnet einen Spiralbohrer, auch Wendelbohrer oder Wendelnutenbohrer genannt, aus? (...) Spiralbohrer HSS, Forum, TiN-Tip zum Produkt Fazit Um den richtigen Spiralbohrer zu finden kann man sich grundsätzlich an der Anwendung und dem Material, in das man bohren möchte, orientieren.

Materialien und Beschichtungen bei Senkern Ratgeber

Üblicherweise sind die Senker aus HSS-Material für die Standardbearbeitung, HSS-Co für Edelstahl-Bearbeitung oder aus VHM für die universelle Bearbeitung auch von harten Materialien. Wie bei den normalen Bohrern erhöht sich bei VHM-Senkern die Standzeit enorm.

1-9 von 9 Inhalten