Menu

10 Ergebnisse für „Ankerstab“

Aufgabe und Funktionsweise von Schalungsankern Ratgeber

Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen. (...) Bleibt der Ankerstab im Beton, ist darauf zu achten, dass eine Wassersperre eingebaut wird, um Eigenschaften wie Wasserundurchlässigkeit, Feuerbeständigkeit und Schallschutz gewährleisten zu können. Soll der Ankerstab nach dem Betonieren wieder entfernt werden, so kommt eine Rohrspreize, auch Hüllrohr genannt, zum Einsatz.

Wie oft kann ein Felsanker verwendet werden? FAQ

Lediglich der Ankerstab kann nach Abschluss der Arbeiten wiedergewonnen werden.

Gibt es Ankerstäbe größer als D15? FAQ
Ankermaterial für einseitige Schalungen Ratgeber

Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt.

1-4 von 4 Inhalten