Menu

100 Ergebnisse für „3m kapselgehörschutz“

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Als Marktführer im Bereich Feinstaubmasken bietet 3M Masken in allen Schutzklassen. (...) Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie Der Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie von 3M legt einen neuen Standard vor. (...) B. bei Frauen) geeignet und kompatibel mit dem 3M™-Kapselgehörschutz.

Hier gibt's was auf die Ohren - 3M™-Gehörschutzlösungen News

Wie richtiger Gehörschutz funktioniert und welche unterschiedlichen Produkte es gibt, zeigen wir in unserer aktuellen Kampagne "Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™-Gehörschutzlösungen" . Ob Kommunikation in lauten Umgebungen, Kapselgehörschützer für hohe Lärmintensität oder praktische Gehörschutzstöpsel zum durchgängigen Tragen - hier finden Sie Infos zu den unterschiedlichen Produkten von 3M™.

Die verschiedenen Varianten von Gehörschutz Ratgeber

Kapselgehörschützer: Sie werden auf die Ohren gesetzt und umschließen beide Ohrmuscheln. (...) Bei sehr hohen Lärmpegeln wird eine Kombination aus Gehörschutzstöpseln und Kapselgehörschutz empfohlen, wobei darauf zu achten ist, dass es zu keiner Überprotektion kommt. Moderner, elektrischer Gehörschutz wie der Peltor™ EEP-100 EU von 3M lassen sich mittels Ein-Tasten-Funktion schnell und einfach umschalten – je nachdem, ob man sich in einer mehr oder weniger lärmbelasteten Umgebung aufhält.Je nach Anwendung, Lärmpegel und persönlicher Vorliebe kann zwischen unterschiedlichen Gehörschutz-Varianten gewählt werden.

Zuverlässig Kleben mit 3M News

Industrie-Klebebänder und -Klebstoffe von 3M zählen zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendung für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz. In unserer aktuellen Kampagne finden Sie einen Überblick und die Vorteile von Hochleistungs-Montagebändern und wiederlösbaren Verbindungen von 3M. (...) Die wiederlösbaren Verbindungen von 3M hingegen lassen sich – wie es der Name bereits verrät – je nach Bedarf immer wieder lösen.

Sicher am Bau mit 3M News

Welche Herausforderungen es in der Baubranche gibt, weshalb Sicherheit am Bau so wichtig ist und was es beim richtigen Schutz für die Augen, Ohren und den Kopf zu beachten gilt, erfahren Sie in unserer aktuellen Kampagne "Sicher am Bau mit 3M".

Atemschutzprodukte von 3M News

In unserer aktuellen Kampagne stellen wir Ihnen Atemschutzprodukte von 3M vor. So stellen wir etwa die dritte Generation der Aura-Atemschutzmaske vor ebenso wie wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+ oder 3M Secure-Click-Halbmasken.

"Das Leben hören" mit 3M News

Unsere aktuelle Kampagne „Das Leben hören“ haben wir den Gehörschutzlösungen von 3M gewidmet.

3M – von Kunden inspirierte Innovationen Ratgeber

Bei 3M steht die Forschung im Mittelpunkt. Dabei setzt das Multi-Technologieunternehmen mit Erfindergeist insbesondere auf das wissenschaftliche Know-how. Die Lösungen und Technologien, die von 3M entwickelt und produziert werden, begegnen uns ständig im täglichen Leben – im Büro, im Krankenhaus, im Auto und an vielen weiteren Orten.

Gesetzliche Bestimmungen bei Lärmbelastungen Ratgeber

Weitere relevante Normen sind: EN 352-1: Gehörschützer; Kapselgehörschützer EN 352-2: Gehörschützer; Gehörschutzstöpsel EN 352-3: Gehörschützer; an Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehörschützer EN 352-4: Gehörschützer; pegelabhängiger Kapselgehörschutz EN 458: Gehörschützer; Empfehlung für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung Schutzwirkung

Haberkorn und 3M: eine enge Partnerschaft Ratgeber

Haberkorn und 3M verbindet eine bereits langjährige, erfolgreiche Partnerschaft. (...) Hier erhalten Sie von führenden 3M-Experten aktuelle Informationen und praktische Tipps! Mehr über das Schulungsangebot mit 3M erfahren Sie online auf unserer Website.

3M™ Fall Protection & Haberkorn – damit Sie sicher nach Hause kommen News

Blättern Sie durch unsere neue Produktbroschüre und lernen Sie die unterschiedlichen Absturzsicherungen von 3M™ kennen. Partner für Ihre Sicherheit: 3M und Haberkorn Eine verlässliche Partnerschaft mit einem gemeinsamen Ziel: Wer in der der Höhe arbeitet, soll sicher wieder nach Hause kommen. Einzigartige Qualitätsprodukte 3M™ ist der europaweit führende Anbieter für Absturzsicherung.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern Aufgrund ihres viskoelastischen Aufbaus sind 3M™ VHB™ Klebebänder gewöhnlichen Schaumstoff-Klebebändern hinsichtlich Einsatzbereich, Klebekraft und Haltbarkeit deutlich überlegen. (...) Für jede Anwendung das richtige 3M™ VHB™ Klebeband Die Anforderungen an Klebebänder sind je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich. In der Produktpalette der 3M™ VHM™ Klebebänder finden Sie bestimmt die perfekte Lösung für Ihre Anforderung.

Schleifmittel 3M™ Cubitron™ II Ratgeber

Mit Cubitron™ II hat 3M im Schleifen einen bis heute sonst kaum erreichten Standard gesetzt. (...) Dahinter steckt das patentierte Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II. Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II Das dreieckige Schleifkorn 3M™ Cubitron™ II sorgt für einen scharfen und einheitlichen Schnitt. (...) Die identischen und präzisionsausgerichteten Schleifkörner sorgen durch ihren gleichmäßigen Verschleiß für bis zu 3-mal mehr Abtrag und eine bis zu 12-mal längere Lebensdauer.

3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen Ratgeber

An die Zahnreihen von Haien erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Absolut gleichförmig und äußerst scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss. Die präzise geformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet.

Wie viel Bewehrung ist pro m3 Beton notwendig? FAQ

Wie viel Bewehrung – also Verstärkung des Trageverhaltens – pro m³ Beton verwendet werden muss, hängt von der Belastung des Bauteils ab.

Moderne Technologien für Atemschutzmasken Ratgeber

Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil  öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil der 2. (...) Die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken Serie vereint: Komfort beim Atmen Einfaches Vorformen, Aufsetzen und Abnehmen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit 3M™ Aura™ Partikelmasken 9300+ Gen3 im Online-Shop Mehr über die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken Serie erfahren Sie haben Fragen zum Thema Atemschutzmasken? (...) Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Ziel dieser Technologien ist ein möglichst geringer Atemwiderstand, was automatisch zu mehr Leistungsfähigkeit und Produktivität führt.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Entscheiden Sie sich für den richtigen Gehörschutz im Baugewerbe Jetzt anzeigen Zum Download Center

Feinstaubmasken – Atemschutz gegen Staub, Rauch und Nebel Ratgeber

Die dritte Generation der flach faltbaren 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 punktet mit dem 3M™ Cool Flow™ Komfortventil. Dieses öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil der zweiten Generation. Dadurch kann 36% mehr Ausatemluft entweichen als beim Vorgängermodell (Wert gilt beispielhaft für FFP3) und der Aufbau von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske noch wirksamer reduziert werden.Feinstaubmasken schützen vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln.

In welchen Teilungen sind Gummizahnriemen verfügbar? FAQ

Die gängigsten Teilungen bei Zahnriemen aus Gummi sind 5M, 8M und 14M. (...) B. 3M oder 20M.

Passform und Sitz – darauf sollten Sie achten Ratgeber

In der Anleitung unseres Partners 3M™, sehen Sie, wie 3M™ Partikelmasken der Serie Aura™ 9300+Gen3 richtig aufgesetzt und auf einen dichten Sitz geprüft werden können.

In welchen Ausführungen sind Hochleistungszahnriemen aus Polyurethan erhältlich? FAQ

Es werden folgende Ausführungen angeboten:  Hochleistungszahnriemen mit Trapezzähnen (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)  Hochleistungszahnriemen mit Rundzähnen (8MGT, 14MGT, C8M, C14M

1-20 von 70 Inhalten