Menu

69 Ergebnisse für „martor“

Sicherheitsmesser mit Effizienz und Komfort Ratgeber

Mit Sicherheitsmessern von MARTOR wird nicht nur sicher, sondern auch effizient und komfortabel gearbeitet. (...) Aber auch die extrem scharfen MARTOR-Qualitätsklingen mit bis zu vier nutzbaren Schneidkanten und einer langen Standzeit sorgen für ein erfolgreiches Schneideerlebnis. Selbst für den Klingenwechsel hat MARTOR eine clevere Lösung, womit dieser schnell, einfach und vor allem sicher möglich ist.

Die drei Sicherheitstechniken von MARTOR Ratgeber

MARTOR hat 1976 mit dem SECUNORM PROFI das erste TÜV-geprüfte Sicherheitsmesser der Welt auf den Markt gebracht. (...) SECUNORM Alle SECUNORM-Sicherheitsmesser von MARTOR sind mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. (...) SECUPRO Alle SECUPRO-Sicherheitsmesser von MARTOR sind mit einem vollautomatischen Klingenrückzug ausgestattet.

Warum Sicherheitsmesser? Ratgeber

MARTOR hat sich dieser Probleme angenommen und Sicherheitsmesser entwickelt, die optimal auf Mensch und Schneideanlass zugeschnitten sind. „Enjoy Safety made in Solingen“ lautet der MARTOR-Slogan. Regelmäßig werden dabei neue Produkte und Innovationen auf den Markt gebracht, die maßgeblich zur Arbeitssicherheit und Arbeitseffizienz beitragen. (...) Zahlreiche Auszeichnungen wie den „red dot design Award“, den „pro-K Award“, den „German Design Award“ und den „iF Design Award“ konnte MARTOR mit seinen Messern bereits gewinnen.

MARTOR – innovative Sicherheitsmesser Ratgeber

Das Solinger Familienunternehmen MARTOR ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von hochwertigen und innovativen Sicherheitsmessern. (...) Schneiden ohne Risiko – eigentlich ein Widerspruch, aber mit den Sicherheitsmessern von MARTOR möglich.

Das richtige Sicherheitsmesser finden Ratgeber

Schneideanalyse und individueller Produktempfehlung und -implementierung wird von MARTOR auf Wunsch durchgeführt. (...) Haberkorn und MARTOR verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft.

Sicherheitstechniken von Sicherheitsmessern Ratgeber

Hier werden sie am Beispiel MARTOR gezeigt. Secumax – verdeckte Klinge für höchste Sicherheit Bei einem Messer mit so einer Klinge werden Schnittverletzungen oder Warenbeschädigungen verhindert, indem die Klinge nicht offen zugänglich ist. (...) Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das Sicherheitsmesser MARTOR Secupro zu erfahren.

Zur Sicherheit beraten Ratgeber

Bei komplexeren Fragen stehen die technischen Beraterinnen und Berater von Haberkorn und MARTOR für eine Arbeitsplatzbegehung inklusive Schneidanalyse, die individuelle Produktempfehlung und -implementierung bereit.

8 Merkmale eines Spiralbohrers Ratgeber

Zuletzt kann man sich dann noch Gedanken über Anzahl der Bohrungen, Standzeiten und Kosten machen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

Bei Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern ist somit die geschliffene Variante nicht immer die erste Wahl.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

Änderung der Norm EN 131 für Leitern Ratgeber

Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau „Durch die Änderungen sollen sich die Unfallzahlen reduzieren.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

Maschinen- und Anlagenschutz mit Axelent Ratgeber

Andreas Liebminger Bereichsleiter Profilsysteme Andreas Liebminger Bereichsleiter Profilsysteme „Türen und Elemente sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf umgebaut werden können.Der Maschinenschutz lässt sich so schnell und problemlos an veränderte Anforderungen anpassen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

1-11 von 11 Inhalten