Menu

453 Ergebnisse für „UV Schutz“

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen Ratgeber

Um den vollen Schutz aufrechtzuerhalten, müssen Schutzhelme beispielsweise unmittelbar nach einem harten Schlag auf die Helmschale ausgetauscht werden. (...) Sie besitzen im Gegensatz zu Helmen aus Thermoplast eine wesentlich bessere Alterungs- und UV-Beständigkeit. (...) UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre

Wie sind Gummischläuche üblicherweise aufgebaut? FAQ

Sie bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie chemischen Einflüssen, Witterung, Ozon, UV-Strahlung, Temperatur und mechanischen Verletzungen.

Wie lange halten Bauhelme und Industrieschutzhelme? FAQ

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen ist abhängig von den Herstellerangaben, vom Material, aus dem die Arbeitshelme gefertigt sind, und von äußeren Einflüssen wie direkter Sonneneinstrahlung, also UV-Belastung, Hitze und Kälte sowie mechanischen Beanspruchungen wie beispielsweise Schlägen und Stürzen. (...) Allgemein kann man sagen: Schutzhelme aus thermoplastischem Material dürfen, sofern sie sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden, vier Jahre ab dem auf dem Schutzhelm angegebenen Herstellungsdatum verwendet werden.

Fassadenschutz von DELTA® Ratgeber

Genauso wie das Dach ist auch die Fassade Schadstoffen, Witterung, Verschmutzungen und UV-Strahlung ausgesetzt. (...) DELTA®-Fassadenbahnen bieten Schutz geben Regen, Flugschnee und Verschmutzung. Sollten Sie eine Holzunterkonstruktion haben, schützen die Bahnen auch gegen Insektenbefall.

Was bedeuten die Scheiben- und Rahmenkennzeichnungen an der Schutzbrille? FAQ

Gemäß der DIN EN 166 erfolgt eine Kennzeichnung von Schutzbrillen auf dem Rahmen und der Sichtscheibe mittels Ziffern und Buchstaben. Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C

Arbeitsschutz Ratgeber

Mehr zu Wetterschutzbekleidung erfahren Schutzhelm KASK Zenith zum Produkt Moderne Technologien für Atemschutzmasken Kühler und komfortabler Atemschutz. (...) Mehr zu MSA Gasmesstechnik Der Schutzhelm Peltor™ G2000D im Online-Shop zum Produkt Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz und professioneller Schutz gegen UV-Strahlung Zu hohe Temperaturen sowie eine hohe UV-Belastung am Arbeitsplatz führen zu reduzierter Leistungsfähigkeit und sinkender Konzentration und können im schlimmsten Fall sogar erhebliche Gesundheitsschäden zur Folge haben. (...) Außerdem finden Sie hier Produktempfehlungen und wertvolle Informationen zu UV-Belastung und UV-Index.

Die verschiedenen Arten von Schutzbrillen Ratgeber

Je nach Bedarf und Einsatzbereich gibt es verschiedene Schutzbrillen. (...) Getönte Bügelbrillen: Diese Brille filtert UV-Strahlung heraus. Die getönte Bügelbrille wird gerne im Landschaftsbau, auf Baustellen und allgemein bei Arbeiten im Freien genutzt. Vollsichtbrillen: Die Brille schirmt nicht nur die Augen ab, sondern umschließt die Augenpartie völlig, um das Auge vor Fremdkörpern zu schützen.

Verkehrsspiegel DIAMOND und seine Vorteile Ratgeber

Sie gewähren Schutz vor Verletzungen im Falle eines Bruches (Krümelbildung bei Bruch). Der aus Kunststoff gefertigte Rahmen ist wetter- und UV-beständig. DIAMOND-Verkehrsspiegel haben einen Blickfangrand in Rot-Weiß.

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Im Bereich PSA findet sich alles von Kopfschutz, Atemschutz, Gehörschutz, Augenschutz bis hin zu Schweißerschutz. (...) Eine Besonderheit bei den Schutzhelmen SecureFit™ stellt der 3M™ Uvicator™ dar: Da das Sonnenlicht wegen der Wechselwirkung zwischen UV-Strahlung und Kunststoff die Stabilität des Schutzhelms reduzieren kann, kann die Sicherheit des Trägers beeinträchtigt werden. Die patentierte Uvicator™-Technologie misst die Exposition gegenüber der UV-Strahlung und zeigt durch Farbwechsel von Rot zu Weiß an, wann der Helm ausgetauscht werden muss.

Das umfangreiche Dörken-Sortiment Ratgeber

Um ein Haus zu schützen, energieeffizient zu dämmen und infolgedessen Kosten zu sparen, werden DELTA®-Systeme eingesetzt. (...) Die DELTA®-Fassadenbahnen sind UV-beständig und bieten für viele Konstruktionen höchste Sicherheit. (...) Schutz- und Abdeckplanen Neben Dachbahnen, Fassadenbahnen, Drähnbahnen und Produkten für den Kellerschutz finden sich im umfangreichen Produktportfolio von Dörken auch Schutz- und Abdeckplanen.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber mechanischen Verbindungen: sind nicht sichtbar Korrosionsgefahr wird minimiert, da der Oberflächenschutz nicht beschädigt wird gleichmäßige Spannungsverteilung, wodurch Punktbelastung und thermischer Verzug vermieden werden Unebenheiten auf der Oberfläche von Bauteilen werden ausgeglichen Ausdehnungsunterschiede zweier Materialien werden ausgeglichen bieten zusätzliche Dichtfunktion bieten Dämmwirkung (gegen Geräusche und Vibrationen) ermöglichen Gewichtsreduktion sind einfach und schnell in der Handhabung leicht zu schneiden und auf Kundenwunsch in spezielle Formen stanzbar Die 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sind im Vergleich zu mechanischen Verbindungen (links) unsichtbar, Unebenheiten zwischen Bauteilen werden vollständig verbunden. (...) Dabei sind die Klebebänder beständig gegen Hitze, Kälte und Temperaturschwankungen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittel. 3M™ VHB™ GPH-Klebebänder – hitzebeständig und universell einsetzbar Die neue 3M™ VHB™ GPH-Serie ist besonders anpassungsfähig und bietet eine noch bessere Soforthaftung als Vorgängerprodukte.

21-33 von 33 Inhalten