Menu

380 Ergebnisse für „Schrauber“

Was ist der Unterschied zwischen einem Schlagschrauber und einem Akku-Bohrschrauber? FAQ

Ein Schlagschrauber ergänzt die Drehbewegung mit kleinen Schlägen. Dadurch lassen sich auch große Schrauben leichter anziehen als mit der reinen Drehenergie eines Bohrschraubers.

Die unterschiedlichen Schraubenköpfe Ratgeber

Linsenkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben, Rundkopfschrauben, Flachrundkopfschrauben Diese Arten des Schraubenkopfes verschwinden nicht zur Gänze im Werkstück. (...) Duokopfschrauben Diese Schrauben vereinen die Eigenschaften und Vorteile von Tellerkopfschrauben und Senkkopfschrauben. (...) Rändelkopfschrauben Schrauben mit Rändelkopf können gleich wie Flügelkopfschrauben einfach von Hand montiert und demontiert werden.Schraubenköpfe haben Einfluss darauf, wie das fertige Werkstück aussieht.

Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl Ratgeber

Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. (...) Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet. Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht. speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen.

Die verschiedenen Typen von Schrauben Ratgeber

Spätestens dann, wenn sich eine Schraube nicht ins Werkstück eindrehen lässt oder beim Montieren kaputt geht, wird klar: Schraube ist nicht gleich Schraube. (...) Metallschrauben Holzschrauben Kunststoffschrauben Betonschrauben, Blechschrauben und Ringschrauben können noch weitere Kategorien bilden. Im Wesentlichen unterscheiden sich die verschiedenen Arten von Schrauben bezüglich Gewindeform und Schraubenfestigkeit.

Aus welchen Bestandteilen bestehen Schlauchverschraubungen? FAQ

Schlauchverschraubungen bestehen einerseits aus einem Schlauchstutzen mit Außengewinde (auch Vaterteil, Gewindestutzen oder 1⁄3-Verschraubung genannt) und andererseits aus einem Schlauchstutzen mit Überwurfmutter und Innengewinde (auch Mutterteil oder 2⁄3-Verschraubung genannt). Vater- und Mutterteil miteinander verschraubt werden als komplette Schlauchverschraubung oder auch 3⁄3-Verschraubung bezeichnet.

Die unterschiedlichen Schraubenantriebe Ratgeber

Schlitzschrauben Beim Schlitz handelt es sich um die Ursprungsvariante von Schraubenantrieben. (...) TX-Schrauben sind besonders im Holzbau sehr beliebt. Es besteht allerdings bei Senkkopfschrauben bzw. (...) Solche Schrauben werden auch als Schwachkopf-Schrauben bezeichnet.Die unterschiedlichen Antriebsarten von Schrauben haben Einfluss darauf, wie gut sich eine Schraube in das jeweilige Werkstück eindrehen lässt, und darauf, welches Werkzeug zum Eindrehen eingesetzt wird.

Einsatzgebiete von Schmid Schrauben Ratgeber

RAPID®- und StarDrive-GPR®-Schrauben wurden speziell für Verbindungen im Holzbau entwickelt. (...) Im Mehrzweckbau gibt es diverse Einsatzzwecke für Schmid-Schrauben, eine kleine Auswahl sind Mehrzweckschrauben mit Bohrspitze, Leichtbauplattenschrauben und Schnellbauschrauben. Holzschrauben Vollgewinde und HBV Sechskant-Holzschrauben Holzbauschrauben 

Können Blechschrauben als Holzbauschrauben verwendet werden? FAQ

Ja, Blechschrauben können auch für Verschraubungen in Holz verwendet werden. Sowohl bei Blechschrauben als auch bei Holzbauschrauben handelt es sich um Schrauben mit Spitze. (...) Dadurch können Blechschrauben zusätzlich für eine Verschraubung in metallischen Werkstoffen verwendet werden.

Durchmesser und Länge bei Schrauben Ratgeber

Der Durchmesser wird bei metrischen ISO-Schrauben mit einem großen „M“ und einer Zahl angegeben; Ausnahmen sind Zoll-Gewinde. Bei Blechschrauben und Holzbauschrauben wird der Durchmesser hingegen nur mit einer Zahl ohne „M“ angegeben. (...) Hier zwei Beispiele: Sechskantschraube ISO 4017 M8x50 Blechschraube ISO 14585 4,2x19Der Durchmesser und die Länge sind besonders wichtige Werte bei der Auswahl der richtigen Schrauben.

Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

Schraubendreher Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. (...) Sechskantschlüssel Sechskantschlüssel, auch bekannt als Inbusschlüssel oder Winkelschraubendreher, werden hauptsächlich zum Eindrehen und Lösen von Innensechskantschrauben oder Torx®-Schrauben verwendet. (...) Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben.

Die unterschiedlichen Schraubengewinde Ratgeber

Im Regelfall kommen Rechtsgewindeschrauben zum Einsatz, bei metrischen Schrauben werden für Spannverschraubungen jedoch auch Linksgewindeschrauben benötigt. (...) Konstruktionsvorgaben kommen Vollgewindeschrauben oder Teilgewindeschrauben zum Einsatz. (...) Die wichtigsten Gewindearten bei Schrauben sind folgende: Schrauben mit metrischem Gewinde (metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde), metrisches Feingewinde) Schrauben mit Blechgewinde Schrauben mit Kunststoffgewinde Schrauben mit UNC-/UNF-Gewinde Schrauben mit Withworth-Gewinde (Rohrgewinde) Holzschraubengewinde Gewindeart Steigung (P) gemessen Flankenwinkel Einsatzbereich metrisches Gewinde „mm“ pro Umdrehung 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw.

Schraubendreher zum Meißeln Ratgeber

Schraubendreher werden bei Handwerkerinnen und Handwerker oftmals fälschlicherweise als Meißel verwendet. (...) Ein Schlitz-Schraubendreher kann hier die optimale Lösung sein, falls die Nutzung über das Schrauben hinausgehen sollte. Dabei kann der Gebrauch um Einiges erweitert werden – vom Schrauben, Meißeln, Stemmen bis hin zum Lösen von festsitzenden Schrauben.Schraubmeißel erweitern das Einsatzgebiet von Schraubendrehern.

Das Verschraubungsprinzip von SERTO Ratgeber

Die Klemmringverschraubungen von SERTO erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten, bei welchen Mutter und Grundteil konisch ineinandergreifen, sind die Verschraubungen von SERTO metallisch dichtend und radial montierbar.Verschraubungen von SERTO sind metallisch dichtend und radial montierbar. (...) SERTO-Verschraubungen dichten durch metallische, plane Flächen, die aufeinandergepresst werden – somit werden keine alternden Dichtmaterialien benutzt.

Welche Flanschausführungen gibt es bei Flanschlagereinheiten? FAQ

Die gängigsten Flanschausführungen bei Flanschlagereinheiten sind ovale Gehäuse mit zwei Befestigungsschrauben, dreieckige Gehäuse mit drei Schrauben und viereckige Gehäuse mit vier Schrauben.

Der Klassiker im Sortiment Ratgeber

Schlitzschraubendreher, Torxschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher oder Kreuzschraubendreher werden in vielen Branchen tagtäglich verwendet. Diese Werkzeuge werden für manuelle Verschraubung genutzt. Besonders wichtig ist Handlichkeit für die Nutzerin oder den Nutzer, denn guter Grip und die Arbeitsgeschwindigkeit sind wichtige Voraussetzungen für die komfortable Verwendung von Schraubendrehern.

Welchen Vorteil haben Edelstahl-Bits? FAQ

Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen. Dadurch können die sonst eigentlich korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben rosten.

Die richtige Anwendung Ratgeber

Bei der Montage von Blechschrauben und Kunststoffschrauben gilt es einiges zu beachten, so spielt bei Blechschrauben auch der Schraubenwerkstoff eine Rolle. Bei Kunststoffschrauben muss beim Gewinde und somit bei der Flankenform die richtige Wahl getroffen werden.

Wie wird eine Schraube gemessen? FAQ

Schrauben werden über zwei Parameter definiert: zum einen der Durchmesser des Gewindes (Beispiel M8, M10, 3,9 usw.) und zum anderen die Länge. Dabei ist zu beachten, dass bei Schrauben, bei denen der Kopf auf den Bauteilen aufliegt, die Länge OHNE Kopf angegeben wird (Beispiel Sechskantschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsenkopfschrauben usw.). Bei Schrauben, bei denen der Kopf in den Bauteilen versenkt wird, wird die Schraubenlänge bis zum Kopfbereich gemessen, der in den Bauteil eintaucht (Senkkopfschrauben usw.).

Die unterschiedlichen Schraubenmaterialien Ratgeber

Bei metrischen Schrauben kann allgemein gesagt werden, dass üblicherweise der Werkstoff, aus dem die verwendete Schraube gefertigt ist, der gleiche sein sollte wie der Werkstoff, aus dem das zu verschraubenden Bauteil ist. (...) Schrauben aus Kunststoff: Sie werden für Kunststoffverschraubungen verwendet, damit die Werkstücke nicht ausreißen. Schrauben aus Kupfer: Da diese Schrauben besonders leitfähig sind, eignen sie sich ideal für den Einsatz in Elektroinstallationen.

Was ist eine Schwachkopfschraube? FAQ

Schwachkopfschrauben werden auch als „Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit“ bezeichnet. Bei einer Schwachkopfschraube reicht der Grund des Innenantriebs sehr nahe an den Schraubenschaft bzw. das Außengewinde der Schraube. Dadurch entstehen sehr schwache Stellen im Schraubenkopf. Diese reduzierte Belastbarkeit wird mit einer vorangestellten 0 bei der Festigkeit gekennzeichnet, z.

1-20 von 374 Inhalten