Fugen mit Scher- oder Dehnbewegungen werden mit Fugenbandformen, die einen Mittelschlauch haben, abgedichtet. Bewegungsfugenbänder – oder auch Dehnfugenbänder genannt – bestehen aus einem Dicht- und einem Dehnteil. (...) Abgedichtete Teile verhindern, dass Wasser um die einbetonierten Fugenbandschenkel zirkulieren kann.
Dadurch können mehrere unabhängig voneinander laufende Bänder direkt nebeneinander montiert werden. (...) Vetter Kleinförderbänder wählt je nach Aufgabenstellung Antriebskopf, Umlenkung, Aluprofile, Breite und Seitenführungen aus verschiedenen Standardkomponenten aus und erstellt so ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Förderband. (...) Vetter Kleinförderbänder | Imagefilm Mittlerweile kommen die Vetter Kleinförderbänder in den verschiedensten Branchen Einsatz - vor allem aber dort, wo hohe Ansprüche herrschen.
Bei der Bandbreite handelt es sich um die Breite des Metallbandes bei Schlauchschellen. Dabei ist eine schmale Schlauchschelle platzsparender und wird vor allem bei engen Situationen verwendet, wohingegen ein breiteres Metallband den sichereren Halt bietet.
Das typische Absperrband ist rot-weiß. Gelb-schwarze Absperrbänder kommen ebenfalls häufig zum Einsatz. Die Flatterbänder sind auf Anfrage in vielen anderen Farben erhältlich – diese sind jedoch für den professionellen Gebrauch auf Baustellen üblicherweise nicht relevant.
Speziell gefertigte Seil- und Bandwaren garantieren höchste Sicherheit. (...) Zum Kernsortiment zählen folgende Produkte: Auffanggurte PSA-Sets Helme Bandfalldämpfer & Verbindungsmittel Seile, Leinen Auffang-Abseilgeräte Rettungsleine Static Bandschlingen Höhensicherungsgeräte Feuerwehrbedarf (Auffanggurte, Schlauchträger, Schläuche etc.) (...) Zu den weiteren Sondersortimenten zählt zudem die Entwicklung und Herstellung von Auffangbändern und Airbag-Innenschläuchen.
Schnelle und preisgünstige Markierung von Gefahrenbereichen Absperrbänder kommen häufig auf Baustellen, aber auch in der Industrie immer wieder zum Einsatz. (...) Je nach Anwendungsfall kommen Absperrbänder – auch Flatterbänder oder Trassierbänder genannt – in unterschiedlichen Farben zum Einsatz. (...) Selbstklebende Markierungsbänder machen auf den ersten Blick auf Gefahrenstellen wie Regale, Pfosten, Rohre oder Kanten aufmerksam.
Das Sägen mit einem endlos verschweißten, schmalen Band mit zahlreichen Zähnen und gerade verlaufender Schnittbewegung wird Metallbandsägen genannt. (...) Zwei oder mehr Rollen sind am Sägerahmen angebracht und führen das Sägeband. (...) Ein neues Sägeband sollte nur mit etwa 50 % des ermittelten Vorschubs eingesetzt werden.
Absperrbänder werden für die Markierung von temporären Gefahrenstellen verwendet. Da herkömmliches Absperrband meist nicht reflektierend ist, ist es primär für die Kennzeichnung oder optische Führung bei Tageslicht geeignet. Absperrbänder dienen zur Markierung und Kennzeichnung und sind daher nicht als wirksame Absperrung oder Absturzsicherung zulässig.
Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.
Der Nutzen eines Türbandes mit integrierter Stromübertragung liegt darin, dass bei Verwendung eines solchen Bandes keine zusätzliche Stromübertragung benötigt wird.
Ja, Absperrbänder sind auch fadenverstärkt erhältlich. Durch die eingearbeiteten Nylonfäden wird das Flatterband extrem reißfest und bekommt eine gewisse Steifigkeit.
Industrie-Klebebänder und -Klebstoffe von 3M zählen zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendung für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz. In unserer aktuellen Kampagne finden Sie einen Überblick und die Vorteile von Hochleistungs-Montagebändern und wiederlösbaren Verbindungen von 3M.
In unserem Ratgebertext „Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder“ haben wir kompakt für Sie zusammengefasst, wie Gefahrenbereiche auf Baustellen optimal markiert werden können. (...) Klicken Sie direkt rein und erfahren Sie dabei unter anderem auch, welche gesetzlichen Regelungen und Vorschriften für Baustellenabsicherung zu beachten sind und was der Unterschied von rot-weißen und gelb-schwarzen Absperrbändern ist.
Eine weitere Möglichkeit, Flächen zu schützen oder abzugrenzen, bieten Markierungsbänder. (...) Die Warnmarkierungsbänder von Haberkorn können wahlweise in Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz bestellt werden. (...) Leitungswarnbänder werden eingesetzt zur Vorbeugung von Beschädigungen an Gas-, Strom- oder Wasserversorgungsleitungen sowie Rohren im Erdreich.
Je nach erforderlichem Anzugsmoment werden Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Spannbackenschellen, Breitbandschellen oder Ein- bzw. (...) Presshülsen oder auch Fixierbänder zu empfehlen. Saugschläuche sollten bevorzugt nur mit Halbschalen oder Fixierbändern eingebunden werden.