Hochleistungsschmalkeilriemen Red Power Hochleistungsschmalkeilriemen Quad-Power® Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 zum Produkt Einsatz von X-Life – den energieeffizienteren Wälzlagern Die Leistungsdaten der X-life-Lager von FAG und INA wurden gegenüber dem bisherigen Standard deutlich verbessert, wodurch eine höhere dynamische Tragzahl Cr, eine höhere statische Tragzahl C0 sowie erhöhte Grenzdrehzahlen erreicht werden. (...) X-life-Wälzlager Rillenkugellager FAG Baureihe 62 zum Produkt FAG Generation C: leiser und energieeffizienter Die Rillenkugellager der Generation C sind besonders reibungsarm und geräuschreduzierend und heben sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad von vergleichbaren Rillenkugellagern ab. (...) Rillenkugellager der Generation C Die Haberkorn Expertin Stefanie Piesch Sortiments- managerin Maschinen- elemente Die Haberkorn Expertin Stefanie Piesch Sortiments- managerin Maschinen- elemente „Mittel- und langfristig werden nur die Unternehmen am Markt bestehen können, die es verstehen, Energie intelligent und sparsam zu verwenden.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Katalog Antriebselemente Jetzt anzeigen Überlegener Schallschutz im modernen Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/energieeffizienz-durch-den-richtigen-einsatz-von-maschinenelementen
Die neue Generation Der SUPER XE-POWER PRO erhielt 2018 den Industriepreis in der Kategorie „Antriebs- und Fluidtechnik“, der außergewöhnlich fortschrittliche Industrieprodukte prämiert. (...) Damit kommen Sie automatisch in den Genuss der vielen Vorteile der neuen Generation. (...) Die Vorteile außerordentliche Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +120 °C erhöhte Leistungsfähigkeit gegenüber dem SUPER X-POWER (ca. 20 %) wartungsfrei, damit Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten rückenrollengeeignet rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges erhöhter Wirkungsgrad M=S ungemessen satzkonstant optimierte, außerordentlich ruhige Laufeigenschaften elektrisch leitfähig nach ISO 1813 RoHS-konform
https://www.haberkorn.com/optibelt#topic10488
Die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +80 °C sowie die Beständigkeit gegen Öle, Fette und Benzin machen die Synchroflexriemen zu einem äußerst vielseitigen Antriebselement. (...) Zahnriemen der dritten Generation: Synchroflex Gen III Mit dem Synchroflex Gen III geht Continental noch einen Schritt weiter und stellt einen Hochleistungszahnriemen zur Verfügung, der allen Anforderungen gerecht wird. (...) Im Gegensatz zu den Standard-AT/T-Riemen können GENIII-Riemen bei bis zu 100 °C eingesetzt werden.
https://www.haberkorn.com/continental#topic8541
Überall dort, wo das Nachschmieren von Ketten nur schwer oder gar nicht möglich bzw. aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist, sind wartungsfreie Alternativen vonnöten. iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation geschaffen, die in Sachen Qualität und Effizienz auch ohne regelmäßige Instandhaltung ganz vorne mitspielt. (...) Anwendungsbereiche MEGAlife wird überall dort eingesetzt, wo kein Nachschmieren möglich ist, das Nachschmieren nur bedingt möglich ist, das Nachschmieren aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist, trockene Umgebungsbedingungen herrschen, Temperaturen zwischen –40 °C und +160 °C herrschen.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder/rollenketten#topic11514
Der Inbegriff wartungsfreier Ketten Überall dort, wo das Nachschmieren von Ketten nur schwer oder gar nicht möglich bzw. aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist, sind wartungsfreie Alternativen vonnöten. iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation geschaffen, die in Sachen Qualität und Effizienz auch ohne regelmäßige Instandhaltung ganz vorne mitspielt. (...) Temperaturen zwischen –40 °C und +160 °C herrschen. Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/antriebstechnik/megalife-die-wartungsfreie-kette-von-iwis
Die originalen Schläuche wurden überarbeitet, verbessert – und mittels gründlicher Entwicklung ist die nächste Generation des extrem abriebfesten Semperit SIGMA® entstanden. (...) Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem.
https://www.haberkorn.com/semperit#topic10845
Dichtungsplatte novatec Premium XP zum Produkt novatec® PREMIUM XP Es handelt sich um die neue, leistungsfähigere „Extended Performance"-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtung. (...) Basierend auf veredeltem Phlogopit-Glimmer hält er Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C stand. (...) Abgasbereich und dort, wo Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C auftreten, zu erfüllen.
https://www.haberkorn.com/produkte/dichtungstechnik-kunststoffe/frenzelit