Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunst...
PMMA Plexiglas® XT ist ein extrudiertes Acrylglas mit sehr guter Oberflächenqualität. Polymethylmethacrylat (kurz PMMA) wird auch Acrylglas oder umgangssprachlich Plexiglas genannt. Es zählt zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen und ist aufgrund seiner Transparenz,...
Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.
PMMA GS ist ein in eine Form gegossenes Acrylglas, das im Vergleich zu extrudiertem PMMA spannungsärmer ist und eine exzellente Oberfläche hat. Als synthetisch hergestellter, thermoplastischer Kunststoff überzeugt Acrylglas durch seine vielen positiven Eigenschaften wie Transpare...
PE500 ist ein spannungsarmes Gleitmaterial aus hochmulekularem Polyethylen (PE-HMW) das sich durch gute mechanische Eigenschaften wie Kratz-, und Schneidfestigkeit sowie gute Verschleißeigenschaften auszeichnet. Durch seine physiologische Unbedenklichkeit kann der thermoplastisch...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Polycarbonate sind synthetische Polymere und gehören zu den thermoplastischen Kunststoffen. Polycarbonat ist ein fast unzerbrechlicher Kunststoff, der durch seine sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit sowie sehr gute Maßstabilität in Bereichen eingesetzt wird, wo Spl...
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!