Menu

18 Ergebnisse für „Falldämpfer“

Was muss bei der Verwendung eines Verbindungsmittels beachtet werden? FAQ

Verbindungsmittel mit Falldämpfern müssen so angeschlagen werden, dass die Funktion der Falldämpfer nicht beeinträchtigt wird.  

Bei welcher Belastung löst ein im Verbindungsmittel integrierter Falldämpfer aus? FAQ

Der Falldämpfer muss so auslösen, dass die maximale Kraft, die beim Sturz auf die Person einwirkt, unter 6 kN bleibt.

Was gibt es bei Auffanggurten generell zu beachten? FAQ

Ein Auffangsystem muss immer einen Falldämpfer oder ein Höhensicherungsgerät beinhalten.

Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Absturzsicherungen Ratgeber

Es werden also jeweils Haltegurte oder Auffanggurte mit geeigneter PSA wie zum Beispiel Verbindungsmitteln nach EN 354, Falldämpfern nach EN 355, Auffanggeräten mit beweglichen Führungen nach EN 353-2 oder Verbindungselementen nach EN 362 zu entsprechenden Systemen zusammengefügt. (...) Verbindungsmittel nach EN 354 oder EN 358 Falldämpfer nach EN 355 mobile Anschlageinrichtung nach EN 795, eine ortsfeste – also fixe – Anschlageinrichtung zum Beispiel nach DIN EN 795 oder ein sicheres Bauwerk (statisch nachgewiesen) Oft kommen Rückhaltesysteme bei Arbeiten auf Dächern zum Einsatz. (...) Falldämpfern oder Höhensicherungsgeräten ist verpflichtend, um die Sturzhöhe und die auftretenden Kräfte so gering wie möglich (max. 6 kN) zu halten.

Absturzsicherungen für Anwender mit mehr als 100 kg Körpergewicht Ratgeber

Falldämpfer) auf seine maximale Länge aufgerissen und seine Energieaufnahme ausgereizt wurde.

Unfallrisiko Sturz & Fall Ratgeber

Wichtig ist, dass der Auffanggurt nur in Verbindung mit einem Falldämpfer bzw.

1-6 von 6 Inhalten