Schweißmagnete, Brennerhalter und Schweißspiegel sind Hilfsmittel in der Welt des Schweißens. Jedes dieser Werkzeuge hat seine eigene, einzigartige Funktion und trägt dazu bei, den Schweißer oder die Schweißerin zu unterstützen. Mehr in unserem Ratgeber
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Magnethalter mit einem Ringmagnet für Winkel 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Magnethalter als Schweiß- und Montagehilfe. Für Winkel 45 °, 90° und 135°.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Für runde und flache Anwendungen. Mit regelbarer Haftkraft für problemloses Ausrichten von Magnet und Werkstück.
Fronius | Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Stabiler Multimagnet zum einfachen Fixieren der Bauteile im gewünschten Anstellwinkel. Somit können die Bauteilfixierung und das Schweißen leicht von einer einzelnen Person durchgeführt werden.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Für MIG-/MAG-Handschweißbrenner.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Für WIG-Handschweißbrenner.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Für unübersichtliche Stellen beim Löten oder Schweißen.
Schweißmagnete, Brennerhalter, Schweißspiegel
Für unübersichtliche Stellen beim Löten oder Schweißen.
Schweißmagnete, Brennerhalter und Schweißspiegel sind grundlegende Hilfsmittel, wenn es darum geht, hochwertige Schweißverbindungen herzustellen und das Schweißhandwerk auf ein neues Level von Präzision und Effizienz zu heben. Diese Werkzeuge sind nicht nur nützlich, sondern stehen auch für die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung in der Schweißtechnik. Ihre Funktionen und Anwendungen sind vielfältig und insgesamt entscheidend für optimale Ergebnisse.
Schweißmagnete sind unverzichtbare Werkzeuge für Schweißer und Schweißerinnen, wenn es darum geht, präzise und sichere Schweißverbindungen an Metallteilen herzustellen. Diese kleinen, jedoch äußerst leistungsfähigen Helfer bestehen im Wesentlichen aus starken Permanentmagneten und sind so konstruiert, dass sie während des Schweißprozesses Metallteile in der gewünschten Position festhalten. Die Funktionsweise von Schweißmagneten ist bemerkenswert einfach und effektiv: Sie werden auf die zu verschweißenden Metallteile gelegt und ziehen diese mit ihrer starken magnetischen Anziehungskraft in die richtige Ausrichtung. Dies stellt sicher, dass die Werkstücke während des Schweißens stabil und genau positioniert sind. Die Teile müssen nicht mehr manuell in Position gehalten werden, was nicht nur die Genauigkeit, sondern auch die Sicherheit des Schweißprozesses verbessert. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Schweißmagneten. Einige dieser Magnete verfügen über drehbare Köpfe oder verstellbare Winkel, was die Flexibilität bei der Positionierung der Werkstücke weiter erhöht.
Brennerhalter sind von nicht zu überschätzender Bedeutung in der Schweißtechnik. Diese speziellen Vorrichtungen sind darauf ausgelegt, den Schweißbrenner sicher und stabil zu positionieren, wenn die Schweißerin oder der Schweißer ihn gerade nicht benötigt.
Die Anwendung eines Spiegels beim Schweißen hilft dabei, dass direkt hinter Rohre oder Ähnliches gesehen werden kann. So können Schweißerinnen und Schweißer Details besser erkennen, die nicht direkt in ihrem Blinkfeld liegen. Im Wesentlichen ist der Schweißspiegel mit einer speziell entwickelten Glasoberfläche ausgestattet, was das Arbeiten deutlich erleichtert und die Qualität der Schweißnähte erhöht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!