Sicherheitsschuhe von Jalas – Die atmungsaktive Respiro Kollektion

Der neue Sicherheitsschuh in dem Sie nicht schwitzen

Trockene Füße in bequemen und gut stützenden Arbeitsschuhen sorgen für Wohlbefinden über die Beine bis in den Rücken. Mit den passenden Sicherheitsschuhen können Sie Krankheiten vorbeugen sowie besser, effektiver und schmerzfrei arbeiten. Das ist auch wichtig – immerhin werden Sicherheitsschuhe in den Bereichen Industrie und Bau im Schnitt zehn Stunden pro Tag getragen.


JALAS® Respiro Sicherheitsschuhe – Highlights

Das Problem bei gewöhnlichen Sicherheitsschuhen

Facharbeiter, die sowohl in nassen, als auch in trockenen Umgebungen ein und aus gehen brauchen  Arbeitsschuhe, die besonders gut atmen. Das ist verständlich: Wenn Sicherheitsschuhe nicht richtig atmen, baut sich häufig Feuchtigkeit auf, die nicht nur unangenehm für den Träger ist, sondern auch zu schlechtem Geruch und unhygienischen Füßen führen kann, da der entstandene Schweiß in den Sicherheitsschuhen oftmals nicht trocknen kann. Genau dieser Herausforderungen stellte sich JALAS® bei der Entwicklung der Respiro-Kollektion.

Wie reguliert man das Klima in Sicherheitsschuhen?

JALAS® Respiro Modelle im Online-Shop

Die Lösung
Der atmungsaktivste Sicherheitsschuh auf dem Markt

Dank der Sicherheitsschuh-Serie JALAS® Respiro mit Klimaregulierung können Sie sich von heißen, verschwitzten und feuchten Füßen verabschieden! Die Arbeitsschuhe sind ausgerüstet mit einer einzigartigen Laufsohle aus dreischichtigem Laminat, atmungsaktiver Oberseite und belüfteter Doppel-Stoßabsorption in der Einlegesohle und sind so die atmungsaktivste Sicherheitsschuh-Serie, die es derzeit auf dem Markt gibt.

Das neue Modell wurde entwickelt, um Ihre Füße kühl und trocken zu halten, unabhängig davon, ob die Umgebung in der Sie sich aufhalten feucht oder trocken ist. JALAS® Respiro reguliert die Temperatur im Schuh und vermeidet so Probleme mit Schweiß und schlechtem Geruch.

 

JALAS® Respiro Sandale im Online-Shop JALAS® Respiro Halbschuh im Online-Shop
Zwei Bilder untereinander: Abbildung der atmungsaktiven Laufsohle mit Pfeilen und darunter ein Ventilator

Das Geheimnis
Die Technologie, die den Arbeitsschuh atmungsaktiv macht

Die JALAS® Respiro Serie besteht aus S1 bzw. S2 Sicherheitsschuhen, die einzigartige Atmungseigenschaften mit hervorragendem Komfort und kompromisslosem Schutz verbinden.

Einer der Schlüsselfaktoren für die hohe Atmungsfähigkeit der Respiro-Kollektion ist die Laufsohle, die ein patentiertes IQ TEX® Drei-Schichten-Laminat verwendet. Während die meisten Standard-Laufsohlen unter dem Fuß eine undurchlässige Schicht schaffen und so jegliche Transpiration im Schuh einschließen, optimiert dieses auf dem Markt einzigartige Material den Luftstrom im Arbeitsschuh und bewahrt so die Füße davor, sich zu überhitzen. Das IQ TEX® Laminat hat eine ultrahohe Luftdurchlässigkeit und ist gleichzeitig wasserdicht. Zusätzlich ist es PTFE-frei und leicht recycelbar.

Darstellung des Laminats in der Laufsohle bei trockenenund nassen Bedingungen

Die Technologie
atmungsaktiv und wasserdicht immer dann, wenn es nötig ist

Die physikalischen Eigenschaften des Laminats in der Laufsohle verändern sich abhängig von den Umgebungsbedingungen. Bei trockenen Bedingungen ist viel Platz, damit Luft hindurchströmen kann. Bei feuchten Bedingungen jedoch schwellen die superabsorbierenden Polymere an und verschließen das Material vorübergehend.

Bei trockenen Beidngungen transportiert das Respiro-Laminat also feuchte Luft aus dem Arbeitsschuh nach außen weg. Bei feuchten Bedingungen schwellen die Polymere des Respiro-Laminats an und machen den JALAS® Respiro wasserdicht.

Die JALAS® Respiro Technologie einfach erklärt

Im Video wird (auf Englisch) genau erklärt, wie der JALAS® Respiro funktioniert und was die großen Vorteile dieser Sicherheitsschuh-Kollektion sind.

Schauen Sie rein!

Tastatur mit Kontakt-Icons wie Telefonhörer, Briefumschlag, @-Zeichen und Mobiltelefon

Sie haben Fragen zu JALAS® Respiro Sicherheitsschuhen?

Bernhard Bär ist unser Experte in Sachen Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe. Er beantwortet Ihnen gerne alle Fragen, die Sie zur JALAS® Respiro-Kollektion haben.

Schicken Sie uns gleich Ihre Anfrage!


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!