Menu
ROSTA Gummifederelement im Einsatz

ROSTA Gummifederelemente

Gummifederelemente von ROSTA absorbieren Schwingungen in Maschinen und erhöhen die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment ROSTA Gummifederelemente.

Gummifederelement DR-A | Gummifederelemente
angesehen
Gekauft
Gummifederelement DR-A

Rosta | Gummifederelemente

Torsionselastisches Federelement zum Federn, Dämpfen und Lagern.

Schwingelement AB TWIN | Schwingelemente
angesehen
Gekauft
Schwingelement AB TWIN

Rosta | Schwingelemente

Schwingelement zur elastischen Universallagerung.

Schwingelement AB-D | Schwingelemente
angesehen
Gekauft
Schwingelement AB-D

Rosta | Schwingelemente

Schwingelement in kompakter Bauweise.

Spannelement SE-B Boomerang® | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement SE-B Boomerang®

Rosta | Spannelemente

Spannelement zum Spannen von sehr langen Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.

Top-Marken in ROSTA Gummifederelemente
Alle Marken
Gummifeder- und Dämpfersysteme ROSTA bei Haberkorn
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

ROSTA-Gummifederelemente für optimierte Schwingungsdämpfung und Maschinenlebensdauer

Gummifederelemente dienen hauptsächlich zur Absorption und Dämpfung von Schwingungen und Stößen in verschiedensten Maschinen und Anlagen. Sie reduzieren unerwünschte Vibrationen, verlängern die Lebensdauer von Geräten und erhöhen den Betriebskomfort. ROSTA-Produkte basieren auf einer 1944 eingeführten Technologie, die Torsionsfeder-Eigenschaften, Stehlager-Funktionen und Dämpfungsfähigkeiten in einem schlanken Design kombiniert.

Auf einen Blick
    ROSTA-Gummifederelemente
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an ROSTA-Gummifederelementen.

    Sieben Jahrzehnte Innovationsführer und globale Reichweite in Feder- und Dämpfungssystemen

    Auf Basis einer Produktinnovation hat sich ROSTA seit 1944 als globaler Marktführer im Segment der Gummifeder- und Dämpfungssysteme etabliert. Die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse steht stets im Vordergrund und ist ein zentraler Faktor für den beständigen Erfolg. So konnte ROSTA 2019 stolz auf 75 Jahre Unternehmenserfolg zurückblicken.

    ROSTA besitzt seinen Hauptsitz und die Hauptproduktionsstätte in der Schweiz. Zudem unterhält das Unternehmen sechs Tochtergesellschaften in Ländern wie Deutschland, Italien, Kanada, den USA, China und Australien, in denen über 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind. Dank seines weitreichenden globalen Netzwerks, bestehend aus über 40 Partnern in mehr als 40 Ländern, ist ROSTA in der Lage, seine Kunden weltweit prompt zu bedienen. Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf ROSTA und sein tiefgreifendes Fachwissen, wodurch sie ihre Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit steigern.

    ROSTA-Bauteile zeichnen sich durch ihre Wartungsfreiheit, Geräuschlosigkeit und hohe Lebensdauer aus und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung im eigenen Labor und der intensiven Kooperation mit Partnern und Kunden verfügt ROSTA über ein umfassendes Wissensfundament. Dies ermöglicht es ROSTA, auch zukünftig innovative Lösungen vorzustellen.


    ROSTA-Technologie

    Jedes ROSTA-Produkt basiert auf dem 1944 eingeführten Originaltechnologie-Design, das ein Quadrat beinhaltet, das von vier Gummischnüren innerhalb eines Außengehäuses umschlossen wird.

    Das ROSTA-Element kombiniert in seinem schlanken Design drei wesentliche Funktionen:

    • Torsionsfeder-Eigenschaften

    • Stehlager-Funktion

    • Dämpfungsfähigkeit

    Hauptsächlich sind die ROSTA-Gummifederelemente als Torsionsfeder bei einem Arbeitswinkel von +/–30° gestaltet. Beim Verstellen des Federelements werden aber nicht nur Torsionsmomente generiert; abhängig vom Einsatzgebiet müssen oft auch radiale Kräfte (Fr), axiale Kräfte (Fa) und kardanische Kräfte (Mk) berücksichtigt werden.


    Hochwertige Spannelemente, Schwingungsdämpfer und Schwingelemente

    Spannen

    Die richtige Spannung des Riemens im Riemenantrieb ist entscheidend, um eine effektive und stetige Leistungsübertragung sicherzustellen. Es ist wichtig, von Anfang an die richtige Spannung zu setzen und diese aufrechtzuerhalten, damit der Verschleiß und eine eventuelle Dehnung des Riemens ausgeglichen werden können. Eine unzureichende Riemenspannung kann Zuverlässigkeitsprobleme, kürzere Wartungszyklen und Effizienzverlust verursachen. Die wartungsfreien Spannelemente und Motorwippen für sämtliche Ketten- und Riemenantriebe sind konzipiert, um Laufruhe und eine lange Lebensdauer des Antriebsstrangs sicherzustellen.

    Dämpfen

    Mit den hocheffizienten ROSTA-Dämpfungssystemen können Schwingungen und Lärm von Industriemaschinen effektiv minimiert und deren Übertragung auf die Umgebung, etwa auf benachbarte Strukturen, reduziert werden.

    Fördern

    Die Schwingelemente von ROSTA zeichnen sich durch ihre zuverlässigen Leistungsmerkmale aus und erfordern keine Wartung. Die kompakten Schwingförderelemente kombinieren die Eigenschaften einer Feder mit denen eines Dämpfers und einer Führung. Zudem gewährleisten sie ein hohes Sicherheitsniveau. Ob beim Zwiebelsortieren oder im Entwässerungssieb, ROSTA-Elemente für freischwingende Vibrationssysteme überzeugen durch effiziente Arbeit und herausragende Isolationseigenschaften.

    Andrücken

    Für Produktionsanlagen, in denen das Gut präzise geführt oder gedrückt werden muss, sind ROSTA-Elemente optimal geeignet. Der ROSTA-Andrücker stellt dabei automatisch sicher, dass auf das Band konstanter Druck ausgeübt wird.

    Führen

    ROSTA-Elemente leiten das Fördergut durch ihre Dämpfungsfunktion sanft und sicher zum nachfolgenden Prozess. Zusätzlich zur Leitungsfunktion können sie durch ihren Federeffekt auch als Bremse dienen.