Menu
Kleiderstange in einem Schrank

Möbelausstattungen

Möbel sind weit mehr als nur funktionale Einrichtungsgegenstände.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Möbelausstattungen.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Doppelkugelschnäpper | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Doppelkugelschnäpper

Grimme | Schnäpper, Möbelriegel

Kugelschnäpper mit Gegenplatte zum Anschrauben.

Bodenträger Löffelform | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Bodenträger Löffelform

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Fachbodenträger zum Einstecken in Möbelwände.

Lüftungsprofil Aluminium mit Schlitzlochung | Lüftungsgitter
angesehen
Gekauft
Lüftungsprofil Aluminium mit Schlitzlochung

Häfele | Lüftungsgitter

Längskanten mit Facette, zum Einpressen.

Top-Marken in Möbelausstattungen
Alle Marken
Beschläge für den Holzbau
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Möbelausstattung: Funktionalität und Ästhetik im Einklang

Möbel sind nicht nur einfach Gegenstände in unseren Häusern, sondern auch Ausdruck unseres Lebensstils und unserer Persönlichkeit. Die Möbelausstattung, zu der auch Textilien, Polsterungen und Dekorationen gehören, spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir unsere Wohnräume wahrnehmen und wie wir uns darin fühlen. In diesem Ratgeber werden wir unseren Blick auf das Thema Möbelausstattungen im Funktionellen werfen. Wir werden die verschiedenen Aspekte und Elemente der Möbelausstattung erkunden, wie sie die Funktion der Möbel beeinflussen und wie man die richtigen Entscheidungen trifft, um den eigenen Nutzen und Komfort zu maximieren.

Auf einen Blick
    Offener Schrank mit Kleiderstange und drei Hemden auf Kleiderbügeln
    Haberkorn bietet Ihnen ein Breites Sortiment an Möbelausstattungen

    Welche Bereiche der Möbelausstattung gibt es?

    Die Vielfalt der Details. Möbelausstattungen sind die unsichtbaren Helden der Einrichtungswelt. Sie bieten sowohl funktionale als auch ästhetische Lösungen für verschiedene Möbeltypen. Möbelschlösser sorgen für Sicherheit und Privatsphäre in Schränken und Schubladen. Garderobenausstattungen organisieren Kleidung und Accessoires effizient, während Büromöbelausstattungen Arbeitsbereiche optimieren. Verbindungsbeschläge halten Möbelteile stabil zusammen, während Fachträger und Konsolen für zusätzlichen Stauraum sorgen. Bettbeschläge ermöglichen verstellbare Kopf- und Fußteile, und Schrankinnenausstattungen maximieren den Stauraum in Schränken. Schnäpper halten Türen sicher geschlossen, und Möbeltiegel verleihen Möbeln eine dekorative Note. Diese verschiedenen Möbelausstattungen sind entscheidend für die Funktionalität und den Stil unserer Wohnräume, und sie verdeutlichen, wie kleine Details große Unterschiede machen können.

    Unser Sortiment:


    Möbelschlösser und was man darüber wissen sollte

    Produktbild eines Möbelschlosses

    Möbelschlösser sind unauffällige Helden im Reich der Möbel. Sie dienen nicht nur der Sicherheit von Wertsachen, sondern tragen auch zur Privatsphäre und zur Ordnung bei. In vielen Möbelstücken, insbesondere in Schränken, Schubladen und Aktenschränken, kommen Möbelschlösser zum Einsatz.

    Diese kleinen, oft übersehenen Vorrichtungen bieten Schutz vor unbefugtem Zugriff. Sie bewahren persönliche Dokumente, Schmuck und wertvolle Gegenstände sicher auf. Möbelschlösser gibt es in verschiedenen Ausführungen, von einfachen Drehriegelschlössern bis hin zu komplexen elektronischen Schlössern.

    Die Wahl des richtigen Möbelschlosses hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Möbelstück selbst ab. Elektronische Schlösser bieten beispielsweise bequeme Codes oder Schlüsselkarten, während klassische Schlüsselschlösser auf traditionelle Weise funktionieren. Insgesamt sind Möbelschlösser nicht nur praktische Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch wichtige Elemente der Möbelgestaltung. Sie bieten die Gewissheit, dass persönliche Gegenstände sicher aufbewahrt sind, und tragen zur Ruhe und Gelassenheit in den eigenen vier Wänden bei.


    Fachträger & Freunde – sicher und stark

    Fachträger sind in der Möbel- und Regalsystemindustrie unverzichtbar. Sie sind die unsichtbaren Helden, die schwere Lasten tragen und die Stabilität von Möbeln und Regalen gewährleisten. Ähnlich wie Freunde in unserem Leben, die uns unterstützen und stärken, erfüllen Fachträger eine ähnliche Rolle in der Welt der Möbel.

    Diese Träger, oft aus robustem Metall gefertigt, sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können an Wänden oder in Schränken montiert werden. Sie bieten eine zuverlässige Lösung, um Bücher, Geschirr, Kleidung und vieles mehr sicher aufzubewahren.

    Wie Freunde, die uns in schweren Zeiten beistehen, ermöglichen Fachträger die Organisation und Aufbewahrung unserer Besitztümer. Sie schaffen Ordnung und Struktur in unseren Räumen und bieten die Gewissheit, dass unsere Gegenstände sicher und stabil verwahrt sind.

    Insgesamt sind Fachträger wie treue Freunde in unserer Möbelwelt, die uns dabei helfen, unsere Wohnräume funktional und sicher zu gestalten, während sie uns mit ihrer unauffälligen Präsenz unterstützen.


    Möbelausstattung mit Fokus auf Garderoben

    Die Möbelausstattung mit Fokus auf Garderoben ist ein Schlüsselaspekt der Raumgestaltung, insbesondere in Eingangsbereichen und Schlafzimmern. Eine gut durchdachte Garderobenausstattung bietet nicht nur eine praktische Lösung zur Aufbewahrung von Kleidung und Accessoires, sondern trägt auch zur Organisation und zur Schaffung eines ästhetisch ansprechenden Raums bei.

    Kleiderschränke: Kleiderschränke sind die Hauptkomponenten der Garderobenausstattung. Sie bieten Stauraum für Kleidung, Schuhe und andere persönliche Gegenstände. Schiebetüren oder Drehtüren können je nach verfügbarem Platz und Designvorlieben ausgewählt werden.

    Kleiderstangen und Regale: Kleiderstangen und Regale innerhalb des Kleiderschranks sind entscheidend, um Kleidung ordentlich aufzuhängen und zu falten. Sie bieten Platz für Hemden, Hosen, Kleider, Schuhe und Accessoires.

    Haken und Aufhängung: Wandhaken oder Hakenleisten sind ideal, um Jacken, Mäntel, Schals und Hüte aufzuhängen. Sie sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff.

    Insgesamt ist die Garderobenausstattung mehr als nur ein Ort zur Aufbewahrung von Kleidung. Sie ist eine funktionale und gestalterische Komponente, die zur Organisation des täglichen Lebens beiträgt und gleichzeitig den Raum stilvoll gestaltet. Eine gut geplante Garderobenausstattung kann den Alltag erleichtern und den Raum optisch ansprechender gestalten.