Menu
Beratungsgespräch in der Küchenausstellung in Wolfurt

Küchentechnik

Die moderne Küche ist längst nicht mehr nur ein Ort zum Zubereiten von Mahlzeiten, sondern ein multifunktionaler Raum, in dem sich Familie und Freunde treffen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Küchentechnik.

Besenhalter Klemmfix | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Besenhalter Klemmfix

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Stielgerätehalter zur Aufnahme von leichten Haushalts-Stielgeräten.

Tragrahmen Dispensa-x | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Tragrahmen Dispensa-x

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Höhenverstellbarer Tragrahmen mit Rastverbindungstechnik für Hochschranksystem Dispensa 90°.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 400 und 500 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 500 mm.

Küchentechnik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Die Welt der Küchentechnik

In dieser dynamischen Zeit spielt die richtige Küchentechnik eine entscheidende Rolle. In diesem Ratgeber werden wir verschiedene Aspekte der Küchentechnik beleuchten, darunter Mülltrennsysteme, Abluftsysteme, Armaturen, Spülbecken, Hochschranksysteme und Küchenausstattung. Jeder dieser Aspekte trägt zur Effizienz, Ästhetik und Nachhaltigkeit der modernen Küche bei.

Auf einen Blick
    Ausstellungsraum von Musterküchen
    Haberkorn bietet eine Auswahl an Küchengeräten in Kombination mit Tischlerküchen

    Mülltrennsysteme: Effiziente Abfallbewirtschaftung

    Mülltrennsysteme sind integraler Bestandteil einer gut organisierten Küche. Sie ermöglichen eine effiziente Abfallbewirtschaftung und tragen zur Mülltrennung und Recycling bei. Hier sind einige gängige Arten von Mülltrennsystemen:

    • Mülltrennung unter der Spüle: Diese Systeme sind in der Regel in Schubladen unter der Spüle integriert und bieten getrennte Behälter für verschiedene Arten von Abfällen, wie Biomüll, Papier, Plastik und Glas.

    • Mülltrennung im Hochschrank: In Hochschranksystemen können Mülltrennsysteme integriert werden, um den Müll aus Sichtweite zu halten und dennoch leicht zugänglich zu machen.

    • Einbau in die Arbeitsplatte: Einige Küchen verfügen über Mülltrennsysteme, die direkt in die Arbeitsplatte integriert sind. Diese unsichtbaren Lösungen tragen zur ästhetischen Sauberkeit der Küche bei.

    • Sensor- und Automatisierungstechnologie: Moderne Mülltrennsysteme können mit Sensoren ausgestattet sein, die automatisch den Deckel öffnen, wenn Sie Abfälle entsorgen möchten. Dies erhöht die Hygiene und den Komfort.


    Abluftsysteme: Frische Luft in der Küche

    Abluftsysteme sind entscheidend, um in der Küche frische Luft zu gewährleisten und Gerüche, Dämpfe und Rauch abzuleiten. Hier sind einige wichtige Aspekte von Abluftsystemen:

    Dunstabzugshauben: Dunstabzugshauben sind die am häufigsten verwendeten Abluftsysteme in Küchen. Sie saugen Kochdämpfe und Gerüche ein und leiten sie nach außen. Moderne Dunstabzugshauben sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend.

    Umluftsysteme: Bei Umluftsystemen wird die Luft gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Sie sind eine umweltfreundlichere Option, erfordern jedoch regelmäßige Wartung und den Austausch von Filtern.

    Lüftungsschlitze: Zusätzlich zu Dunstabzugshauben können Lüftungsschlitze in Fenstern oder Wänden dazu beitragen, frische Luft in die Küche zu bringen und die Luftzirkulation zu verbessern.

    Ausstellungsraum von Musterküchen mit Küchengeräten
    Haberkorn bietet eine Auswahl an Küchengeräten in Kombination mit Tischlerküchen

    Armaturen: Wasser effizient nutzen

    Armaturen sind nicht nur funktional, sondern tragen auch zum Gesamtdesign der Küche bei. Moderne Küchenarmaturen zeichnen sich durch Effizienz und Langlebigkeit aus. Hier sind einige wichtige Aspekte von Küchenarmaturen:

    • Wasserfiltration: Einige Armaturen verfügen über integrierte Wasserfiltersysteme, die das Leitungswasser direkt am Wasserhahn reinigen. Dies verbessert den Geschmack und die Qualität des Wassers, das in der Küche verwendet wird.

    • Einhebelmischer: Einhebelmischer ermöglichen eine einfache Einstellung von Wassertemperatur und -druck und sind platzsparend und benutzerfreundlich.

    Das Spülbecken ist eines der am häufigsten verwendeten Elemente in der Küche und sollte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein. Hier sind einige Überlegungen zu Spülbecken:

    • Materialien: Spülbecken sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Edelstahl, Granit, Keramik und Glas. Die Wahl des Materials hängt von persönlichen Vorlieben und Designästhetik ab.


    Küchenausstattung: Effizienz und Organisation

    Die richtige Küchenausstattung trägt zur Effizienz und Organisation bei. Hier sind einige wichtige Aspekte von Küchenausstattung:

    • Schubladen und Schränke: Moderne Schubladensysteme und Schränke bieten effiziente Aufbewahrungsmöglichkeiten für Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen.

    • Beleuchtung: Gut platzierte Beleuchtung, einschließlich Unterbauleuchten und Innenraumbeleuchtung in Schränken, verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Arbeit in der Küche.

    • Arbeitsflächen: Die Wahl der richtigen Arbeitsflächen, wie Granit, Quarz oder Holz, beeinflusst die Haltbarkeit und den visuellen Reiz der Küche.

    Hochschranksysteme ermöglichen es, den vertikalen Raum in der Küche optimal zu nutzen. Sie bieten nicht nur zusätzlichen Stauraum (auch für Elektro-Einbaugeräte), sondern tragen auch zur ästhetischen Gestaltung bei. Hier sind einige Aspekte von Hochschranksystemen:

    • Vorratsschrank: Ein Vorratsschrank kann in einem Hochschranksystem integriert werden, um Lebensmittel und Küchenutensilien ordentlich zu organisieren.

    • Backofen und Mikrowelle: Backöfen und Mikrowellen können in Hochschränken auf Augenhöhe installiert werden, um den Zugang und die Bedienung zu erleichtern.

    • Designoptionen: Hochschranksysteme sind in verschiedenen Designs und Oberflächen erhältlich, um sich nahtlos in das Gesamtdesign der Küche einzufügen.

    Die richtige Küchentechnik ist entscheidend, um die Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit in der modernen Küche zu gewährleisten. Mülltrennsysteme, Abluftsysteme, Armaturen, Spülbecken, Hochschranksysteme und Küchenausstattung sind wichtige Elemente, die zusammenarbeiten, um eine effiziente, organisierte und ansprechende Küche zu schaffen. Bei der Planung einer neuen Küche oder bei Renovierungsprojekten ist es wichtig, alle diese Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen, um den Anforderungen und Wünschen der Nutzer gerecht zu werden