Menu
Glasbeschläge an einer Glastür

Glasbeschläge

Glasbeschläge sind wichtige Elemente im Bereich der Glasverarbeitung und in der Architektur.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Glasbeschläge.

Türgriff Startec, quadratisch | Glassichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Türgriff Startec, quadratisch

Häfele | Glassichtbeschläge

Stoßgriffpaar Edelstahl, für Glas- und Holztüren.

Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance

Längle | Glastürbeschläge

Passend zu Office-Zarge.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 160 kg Flügelgewicht.

Punkthalter Anton | Beschläge für Glasanlagen
angesehen
Gekauft
Punkthalter Anton

Längle | Beschläge für Glasanlagen

Punktbefestigung mit Senk-Kopfteil, für Glaselemente.

Top-Marken in Glasbeschläge
Alle Marken
Beschläge für den Holzbau
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Glasbeschläge sind vielseitig einsetzbar

Glasbeschläge spielen eine entscheidende Rolle bei der Befestigung, Unterstützung und Gestaltung von Glasoberflächen in verschiedenen Anwendungen, sei es in Gebäuden, im Möbelbau oder in der Automobilindustrie. Erfahren Sie mehr über ihre Bedeutung, die Anwendungen in der heutigen Lebenswelt und über Aspekte wie Typen, Materialien, Montageverfahren und Designmöglichkeiten.

Auf einen Blick
    Mit Glas verbautes Büro stimmungsvoll beleuchtet
    Glasbeschläge im breiten Sortiment mit fachmännischer Beratung bei Haberkorn

    Arten von Glasbeschlägen

    Glasbeschläge sind eine Kategorie von Befestigungs- und Unterstützungselementen, die speziell für die Verwendung mit Glasoberflächen entwickelt wurden. Sie dienen dazu, Glasplatten sicher zu befestigen, zu stützen oder zu dekorieren. Einige der gängigsten Arten von Glasbeschlägen sind:

    • Glashalterungen: Glashalterungen sind häufig bei Duschkabinen, Treppengeländern und Glasgeländern zu finden. Sie dienen dazu, Glasplatten sicher und zugleich ästhetisch anzubringen. Diese Halterungen sind in verschiedenen Formen und Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Messing erhältlich.

    • Glasklemmen: Glasklemmen sind Befestigungselemente, die Glasplatten in Position halten, ohne dass Bohrungen in das Glas vorgenommen werden müssen. Sie sind in der Regel aus Edelstahl gefertigt und in vielen architektonischen Anwendungen zu finden, zum Beispiel in Glasbalustraden und Glasgeländern.

    • Glasscharniere: Glasscharniere ermöglichen das Öffnen und Schließen von Glasplatten, also etwa Türen oder Fenstern. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Topfscharniere, Ganzglas-Türgelenke und Pivot-Scharniere. Glasscharniere werden in kommerziellen und privaten Gebäuden gleichermaßen eingesetzt.

    • Glasklemmprofile: Glasklemmprofile sind Rahmenstrukturen, die Glasplatten umgeben und ihnen Stabilität verleihen. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und werden oft in Möbeln, für Duschabtrennungen und Schaufenster verwendet.

     


    Aus welchen Materialien können Glasbeschläge bestehen?

    Die Wahl des richtigen Materials für Glasbeschläge ist entscheidend, da es sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik der Anwendung beeinflusst. Hier sind einige der gebräuchlichsten Materialien für Glasbeschläge:

    • Edelstahl: Edelstahl ist aufgrund seiner Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit eines der beliebtesten Materialien für Glasbeschläge. Es ist ideal für den Einsatz im Freien und in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.

    • Aluminium: Aluminium-Glasbeschläge sind leicht und dennoch robust. Sie sind vielseitig einsetzbar und mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen erhältlich, um unterschiedliche Designanforderungen zu erfüllen.

    • Messing: Messing-Glasbeschläge verleihen Anwendungen einen klassischen und eleganten Look. Sie sind oft in hochwertigen Innenräumen und historischen Gebäuden zu finden.

    • Kunststoff: Kunststoff-Glasbeschläge sind eine kostengünstige Option und werden häufig in einfachen Anwendungen wie Bilderrahmen und leichten Möbeln verwendet.

    Glasbeschlag einer Seminartüre vom Boden aus
    Glasbeschläge im breiten Sortiment mit fachmännischer Beratung bei Haberkorn

    Wie werden Glasbeschläge montiert?

    Die ordnungsgemäße Montage von Glasbeschlägen ist entscheidend, um die Sicherheit und Stabilität der Anwendung zu gewährleisten. Nachstehend sind einige wichtige Schritte und Überlegungen für die Montage von Glasbeschlägen angeführt.

    Die richtige Vorbereitung ist das A und O es sollte sichergestellt werden, dass alle notwendigen Werkzeuge und Materialien bereit liegen. Die Glasoberfläche muss genau auf Beschädigungen und Unregelmäßigkeiten geprüft werden. Die genaue Messung und Positionierung der Glasbeschläge sind entscheidend; Abstände und Winkel müssen genau den Anforderungen entsprechen.

    Je nach Art der Glasbeschläge müssen möglicherweise Löcher in das Glas gebohrt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der richtige Bohrer und die passenden Befestigungselemente verwendet werden. Ausrichtung und Nivellierung der Glasbeschläge sind dabei gut zu überprüfen, damit die Oberfläche gerade und stabil verbaut wird; Ausrichtungswerkzeuge sind dafür sehr zu empfehlen.

    Nach der Montage sollte eine Endkontrolle durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Glasbeschläge sicher und fest sitzen und keine scharfen Kanten oder Unebenheiten vorhanden sind.


    Designmöglichkeiten und Trends bei Glasbeschlägen

    Glasbeschläge bieten eine Vielzahl von Designmöglichkeiten, um die Ästhetik einer Anwendung zu optimieren, aktuelle Trends liegen in Minimalismus, farbigen Akzenten, Textur und Mustern sowie integrierter Beleuchtung.

    Minimalistische Glasbeschläge mit schlanken Profilen und reduzierten Verbindungselementen sind derzeit sehr beliebt. Sie verleihen Anwendungen ein modernes und unaufdringliches Erscheinungsbild: Die Verwendung von farbigen Beschichtungen oder Einsätzen in Glasbeschlägen bringt Farbe und Individualität. Glasbeschläge mit Textur- oder Musteroberflächen verleihen Glasoberflächen eine interessante optische Dimension; die Integration von LED-Beleuchtung in Glasbeschläge ermöglicht es, Lichteffekte und Stimmungsbeleuchtung in Architektur und Design einzuführen.

    Glasbeschläge sind vielseitige Elemente in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie bieten nicht nur funktionale Unterstützung und Sicherheit für Glasoberflächen, sondern tragen auch erheblich zur ästhetischen Gestaltung bei. Die Auswahl des richtigen Materials, die ordnungsgemäße Montage und die Berücksichtigung aktueller Designtrends helfen, das Potenzial von Glasbeschlägen in verschiedenen Anwendungen optimal zu nutzen. In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Glasverarbeitung und Architektur bleiben Glasbeschläge ein wichtiger Baustein für innovative und ansprechende Designlösungen.