Menu
Fensterbeschläge an einem geöffneten Fenster

Fensterbeschläge

Fensterbeschläge sind eine oft übersehene, aber äußerst wichtige Komponente eines jeden Fensters – sie spielen eine entscheidende Rolle in puncto Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Fensterbeschläge.

Axerstulp Roto NX - Drehkipp | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
angesehen
Gekauft
Axerstulp Roto NX - Drehkipp

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX

Zu Drehkipp-Beschlag.

Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H Dornmaß 37,5 mm | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H Dornmaß 37,5 mm

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Getriebeschloss für Hebeschiebe-Türen und -Fenster.

Sicherheitsschließstück Zink | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschließstück Zink

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Roto NT, einfräsbar.

Mittelverschluss mehrteilig | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Mittelverschluss mehrteilig

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Roto NT.

Top-Marken in Fensterbeschläge
Alle Marken
Beschläge für den Holzbau
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Die verschiedenen Arten von Fensterbeschlägen

Fensterbeschläge sind ein oft übersehener, aber äußerst wichtiger Teil Ihres Fenstersystems. Die richtige Auswahl und Pflege der Beschläge kann die Sicherheit, Energieeffizienz und Lebensdauer Ihrer Fenster erheblich verbessern. So können Sie sicherstellen, dass die Beschläge Ihnen viele Jahre lang zuverlässig ihren Dienst erweisen.

Auf einen Blick
    Geöffnetes Fenster mit Beschlägen
    Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Fensterbeschlägen im Online-Shop.

    Fenstertyp und Verwendungszweck

    Es gibt eine Vielzahl von Fensterbeschlägen, die je nach Fenstertyp und Verwendungszweck variieren:

    • Drehkippbeschläge: Sie ermöglichen es, ein Fenster entweder zu öffnen, kippen oder zu klappen, je nach Bedarf.

    • Drehbeschläge: Einfache Drehbeschläge ermöglichen das simple Öffnen von Fenstern in eine bestimmte Richtung.

    • Schiebebeschläge: Diese werden für Schiebetüren oder -fenster (Hebeschiebetüren) verwendet und ermöglichen ein reibungsloses Öffnen und Schließen.

    • Faltbeschläge: Diese werden für Faltfenster oder -türen gebraucht und erlauben das Öffnen, indem das Fenster (die Tür) wie bei einem Akkordeon gefaltet wird.

    Fenster mit Fliegennetz
    Zubehör wie Fliegennetze für das Öffnen von Fenstern im Haberkorn Online-Shop

    Materialien und Haltbarkeit

    Fensterbeschläge werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Edelstahl, Zink und Aluminium. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Standorts des Fensters (innen oder außen) und der Witterungsbedingungen. Edelstahl beispielsweise ist korrosionsbeständig und langlebig.


    Sicherheit und Einbruchschutz

    Fensterbeschläge tragen wesentlich zur Sicherheit Ihres Zuhauses bei – Einbruchsicherheit sollte ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Beschläge sein. Viele moderne Fensterbeschläge sind aus diesem Grund mit Sicherheitsfunktionen wie Pilzkopfverriegelungen und abschließbaren Griffen ausgestattet.

    Dreh- / Dreh-Kipp-Getriebe Multi-Matic EH fix ohne Kippschwinge | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Matic
    angesehen
    Gekauft
    Dreh- / Dreh-Kipp-Getriebe Multi-Matic EH fix ohne Kippschwinge

    Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Matic

    Verwendbar für Dreh- oder Drehkippflügel.

    Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Zylinder | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
    angesehen
    Gekauft
    Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Zylinder

    Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

    Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.


    Energieeffizienz

    Fensterbeschläge spielen auch eine Rolle bei der Energieeffizienz Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung. Gut abgedichtete Fenster mit hochwertigen Beschlägen können den Energieverlust minimieren und die Heiz- und Kühlkosten senken.

    • Dichtung und Abdichtung: Hochwertige Fensterbeschläge gewährleisten, dass das Fenster im geschlossenen Zustand luftdicht ist. Dies verhindert das Eindringen von kalter Luft im Winter und von warmer Luft im Sommer.

    • Thermische Trennung bei bestimmten Fensterbeschlägen

    • Insbesondere bei Hebeschiebetüren wird eine thermische Trennung verwendet, um die Wärmeübertragung zu minimieren. Dies bedeutet, dass der Rahmen so konstruiert ist, dass Wärme kaum von innen nach außen oder umgekehrt übertragen wird.

    • Isoliergläser: Isolierglas besteht aus zwei oder drei Glasscheiben mit einem isolierenden Gas dazwischen. Die richtigen Beschläge sind auch hier entscheidend, um die Effizienz zu gewährleisten.

    • Öffnungs- und Schließmechanismus: Ein gut gestalteter Öffnungs- und Schließmechanismus stellt sicher, dass das Fenster ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt ist. Einige Fensterbeschläge verfügen über Mehrfachverriegelungssysteme, die das Fenster an mehreren Stellen sicher schließen.

    • Energieeffiziente Fensterbeschläge: Es gibt Fensterbeschläge, die speziell entwickelt wurden, um die Energieeffizienz zu maximieren. Diese Beschläge bieten einen höheren Anpressdruck und somit eine bessere Dichtheit.

    Analyse der Wärme im Fenster mit Wärmebildkamera
    Zuverlässige Produkte, ausgewählt von den Expertinnen und Experten bei Haberkorn

    Die Summe all dieser Faktoren trägt dazu bei, den Energieverlust durch Fenster zu minimieren, was wiederum dabei hilft, die Heiz- und Kühlkosten zu senken. Energieeffiziente Fensterbeschläge sind daher bei der Gestaltung eines Gebäudes eine gründliche Überlegung wert, um den Energieverbrauch zu reduzieren und den Komfort der Bewohner und Bewohnerinnen zu erhöhen.


    Pflege und Wartung

    Die regelmäßige Wartung Ihrer Fensterbeschläge ist entscheidend, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Dies umfasst das Reinigen der Beschläge, das Schmieren beweglicher Teile und das Überprüfen auf Verschleißerscheinungen. Achten Sie darauf, dass die vom Hersteller empfohlenen Wartungsanweisungen befolgt werden.