Dreikantleisten sind Teil der umfangreichen Gruppe der Bauprofile. Wir bieten eine große Auswahl an Dreikantleisten aus Holz und Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen. Mehr in unserem Ratgeber
Dreikantleisten, Trapezleisten
Dreikantleiste zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton (Fase).
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten, besten geeignet für den Einsatz von Druckluftnaglern.
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil zum Brechen von Betonkanten.
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.
Dreikantleisten, Trapezleisten
Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Trapezprofil zur Herstellung einer Tropfkante.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, Dreikantleisten aus Holz sind erhältlich. Diese werden eingesetzt, wenn eine PVC-freie Baustelle gewünscht ist.
Die Dreikantleisten ohne Nagelfahne werden direkt in die Schalung genagelt. Der Nagelabdruck ist nach dem Ausschalen leicht sichtbar. Die Leisten mit Nagelfahne werden nur seitlich in die Schalung genagelt, daher gibt es keinen Nagelabdruck im Beton. Diese Variante eignet sich also gut für Sichtbeton.
Es ist Geschmackssache, ob Dreikantleisten aus Holz oder Kunststoff verwendet werden, jedoch können bei den Holzdreikantleisten die Nagelköpfe besser versenkt werden.
Trapezprofile werden in der Schalung fixiert. Beim Ausschalen wird auch die Trapezleiste wieder entfernt. Durch die dadurch entstandene Einbuchtung rinnt das Wasser kontrolliert ab.
Nein, diese Produkte gibt es bei Haberkorn nicht in PVC-freier Ausführung.
Das Abtropfprofil ist eine Kombination aus Dreikantleiste und Wassernase. Es ermöglicht, dass immer derselbe Abstand von der Betonkante gegeben ist. Das Abtropfprofil wird hauptsächlich bei Balkonplatten verwendet.
Kanten werden bei Betonbauteilen wie Wänden, Säulen oder Unterzügen entweder scharfkantig, also im rechten Winkel, oder gebrochen erstellt. Bei gebrochenen Kanten gibt es keinen rechten Winkel, die Ecke wird durch eine dritte Fläche abgestumpft. Die sogenannten gebrochenen Kanten werden durch das Einlegen von Dreikantleisten in die Ecken der Schalung erreicht. Dreikantleisten sind je nach Anwendung und gewünschtem Ergebnis in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Leisten werden üblicherweise in 2, 2,5 oder 3 m Länge geliefert und können einfach direkt auf der Baustelle auf die richtige Länge geschnitten werden.
Dreikantleisten aus Kunststoff sind hochwertig, erhöht schlagzäh und witterungsbeständig dank des verwendeten Kunststoffes sowie splitterfrei und sehr beständig gegen Trennmittel, Betonzusatzmittel, Schalungsreiniger und sonstige Chemikalien, mit denen sie beim Schalvorgang in Berührung kommen können. Bei Sichtbetonanwendungen bieten Dreikantleisten aus Holz den Vorteil, dass der Nagelkopf versenkt werden kann und dadurch keine kleinen Fehlstellen durch die Nagelköpfe im fertigen Betonbauteil zu sehen sind.
Ob auf der Baustelle hohle Dreikantleisten oder volle Dreikantleisten zum Einsatz kommen, ist oft eine Frage der persönlichen Vorliebe der Baufirma. Vor- bzw. Nachteile sind hier keine zu nennen. Allerdings sind einige Größen in nur einer der beiden Ausführungen erhältlich. Dies liegt in den meisten Fällen an den technischen Möglichkeiten in der Produktion.
Dreikantleisten mit Nagelfahne können mit der Nagelfahne zwischen zwei Schalungselementen eingeklemmt und angenagelt werden. Das hat eine sehr gute Stabilität zur Folge sowie den Effekt, dass keine Fehlstellen durch Nagelköpfe direkt in der Dreikantleiste sichtbar sind.
Wer nachhaltig bauen will, sollte bei der Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien vorgehen – auch in Sachen Schalungstechnik. Immer mehr Ausschreibungen forcieren PVC-freie Produkte am Bau. In unserem Sortiment finden Sie neben vielen weiteren PVC-freien Schalungsprodukten auch PVC-freie Dreikantleisten.
Dreikantleisten aus HDPE sind besonders gut geeignet für den Einsatz mit Druckluftnaglern – sie sind auch bei niedrigen Temperaturen noch extrem schlagzäh. Außerdem sind sie aufgrund des Materials HDPE flexibel und biegbar und daher auch für die Verwendung bei Radien und Fertigteilwerken sehr gut geeignet.
Dreikantleisten aus Holz können neben ihrem eigentlichen Einsatzzweck bei Schalarbeiten auch als Zierleisten, Abschlussleisten oder Sockelleisten zum Einsatz kommen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!