Je nach Bedarf kann zwischen verschiedenen Drahtgittern gewählt werden. Bei Rollen können Höhe und Länge meist selbst bestimmt werden. Gittermatten können ebenfalls miteinander verbunden werden. Durch Gitter kann gewährleistet werden, dass niemand unbefugt ein Gelände betritt. Finden Sie hier unsere Auswahl an Drahtgittern. Mehr in unserem Ratgeber
Überall, wo die Gefahr besteht, dass Personen unbefugt ein Gelände betreten könnten, kann eine Absperrung zweckdienlich sein. So kann gewährleistet werden, dass Gegenstände nicht abhandenkommen oder Personen verletzt werden.
Grundsätzlich können Drahtgitter innen oder außen angebracht werden. So können nicht nur Betriebsgelände abgesperrt werden, sondern auch Bereiche in Unternehmen, die nur für gewisse Mitarbeitende zugänglich sein sollen. Aber auch eine Absperrung für Maschinenanlagen ist denkbar. Drahtgitter für den Außenbereich sind meist witterungsbeständig und können daher langfristig verwendet werden. Drahtgitter können aber auch für Tore genutzt und mit dem dafür nötigen Antrieb versehen werden.
Sollte ein Zaun außen angebracht werden, muss abgeklärt werden, auf welchem Boden der Zaun befestigt werden soll. So können bereits im Vorhinein die richtigen Stelzen gekauft werden und das Gitter kann ganz einfach und schnell angebracht werden: Man benötigt nicht mehr als Bohrer und Wasserwaage, um den Zaun optimal platzieren zu können.
Durch eine Abzäunung kann verhindert werden, dass Mitarbeitende gewisse Gefahrenbereiche betreten können. So können Maschinen samt ihrer Funktion und auch die Mitarbeitenden geschützt werden. Der nötige Sicherheitsabstand wird eingehalten, ohne den Arbeitsfluss einer Maschine zu gefährden oder sich zu verletzen. Zusätzlich können Gefahrenbereiche durch Schilder am Gitter gekennzeichnet werden. Zäune können ebenfalls sicherstellen, dass nur zugelassene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Zugang zu einem gewissen Bereich haben. Eine Eingrenzung kann mittels Abteilungen oder Kostenstellen erfolgen. Dabei kann die Ausweisung durch einen Chip verlangt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!