Menu
Bau-Container auf einer Baustelle

Einrichtung für Baucontainer

Praktisch und doch gemütlich: Ordentlich eingerichtete Baucontainer bieten optimale Arbeitsbedingungen und Raum für erholsame Pausen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Einrichtung für Baucontainer.

Matratze | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Matratze

Möbel für Mannschaftscontainer

Komfortable Schaumstoffmatratze mit Bezug.

Bauhütten-Garnitur, -Tisch oder -Bank | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Bauhütten-Garnitur, -Tisch oder -Bank

Möbel für Mannschaftscontainer

Klappgestell aus Eisen mit Sicherheitsklappverschluss.

Stockbett | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Stockbett

Möbel für Mannschaftscontainer

Sicherheitsetagenbett mit robustem Stahlgitterboden.

Kühlschrank RB39EPW4 | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Kühlschrank RB39EPW4

Elektrogeräte für Baucontainer

Freistehender Kühlschrank der Energieeffizienzklasse E mit 3-Sterne-Kennzeichen und Gefrierfach.

Top-Marken in Einrichtung für Baucontainer
Alle Marken

Die richtige Containereinrichtung für jeden Anwendungsfall

Ob Baubesprechungen, das konzentrierte Studieren von Plänen, gemütliches Beisammensein während den Pausen oder nur kurzes Aufwärmen, wenn draußen eisige Kälte herrscht – Baucontainer sind wichtige Bestandteile der Baustelleneinrichtung, sie werden vielseitig genutzt und sollten dementsprechend gut ausgestattet sein. Stabile und hochwertige Bauhütten-Möbel, Elektrogeräte und Heizgeräte oder Ventilatoren machen Baucontainer zum praktischen und doch gemütlichen Platz auf der Baustelle.

Auf einen Blick
    Blaue Baucontainer auf einer Baustelle
    Baucontainer können unterschiedlich genutzt werden, sie sollten aber je nach Anwendungsfall optimal eingerichtet sein.

    Der Baucontainer als Büro

    Müssen auf der Baustelle Arbeiten durchgeführt werden, die Konzentration erfordern, ist ein ungestörter Arbeitsplatz im Baucontainer Gold wert. Ein Tisch, der groß genug ist, um bspw. Pläne auszubreiten, eine gute Sitzgarnitur oder sogar ein bequemer Arbeitsstuhl, die entsprechenden Geräte für angenehme Temperaturen (Ventilatoren oder Heizgeräte) sowie die benötigten Arbeits- und Organisationsmittel wie Schränke, Regale, Stifte und sonstiges Büromaterial – mehr braucht es nicht für eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Baucontainer.


    Der Baucontainer als Pausenort

    Pausen sind wichtig für effizientes Arbeiten – vor allem, wenn man wie auf der Baustelle körperlich hart arbeitet. In einem gut ausgestatteten Baucontainer lassen sich die Pausen gleich noch besser nutzen. Auch hier gilt: Eine gemütliche Sitzgarnitur, an der alle Arbeiterinnen und Arbeiter Platz haben, sowie angenehme Temperaturen erhöhen die Effektivität der Pausen. Zusätzlich können auch Kleinelektrogeräte wie Elektrokocher, Kühlschrank oder Radio zu einer positiven Arbeitsatmosphäre beitragen und den Komfort im Container erhöhen.


    Der Baucontainer als Übernachtungsmöglichkeit

    Container können auch als Wohncontainer verwendet werden. Dafür bieten wir Stockbetten, die auch einzeln aufgestellt werden können, und gemütliche Matratzen mit der passenden Bettwäsche. Auch Stahlspinde mit Sockel, Hutboden und Kleiderstange aus Metall für die Verwahrung der Kleidung im Container bietet Haberkorn an.


    Der Baucontainer als Versorgungscontainer

    Das richtige Produkt immer direkt auf der Baustelle: Mit dem Haberkorn Baucontainer wird sichergestellt, dass die wichtigen Produkte nie ausgehen. Die Nachbestellung erfolgt durch einen einfachen Scan der Produktschilder auf den Regalen oder an den Schütten. Somit kommt immer wieder das richtige, von der Sicherheitsfachkraft definierte Produkt nach und es wird nicht irgendwo irgendein Sicherheitsprodukt bestellt.

    Vorteile dieser Lösung

    • gesicherte Versorgung direkt auf der Baustelle

    • Produktstandardisierung bzw. -fixierung: immer das richtige Arbeitsschutzprodukt

    • Bestellung ohne Fehler

    • niedrigere Lagerstände durch schnelle Nachbestellung

    Versorgungscontainer befüllt mit wichtigen Produkten für die Baustelle.
    Versorgungscontainer stellen sicher, dass wichtige Produkte immer direkt auf der Baustelle vorhanden sind.