Mit Schuttrutschen kann Bauschutt ohne körperliche Anstrengung entsorgt werden. Sie sind damit ein besonders wichtiges Hilfsmittel auf jeder Baustelle. Mehr in unserem Ratgeber
Schuttrutschen sind auf jeder Art von Baustelle hilfreich. Auch für eine Hausrenovierung können sie benutzt werden, um Bauschutt aus einer höheren Etage zu entsorgen. Neben vielen Vorteilen bringen Schuttrutschen aber auch einige Gefahren mit sich. Hier erfahren Sie, auf welche Sicherheitsmaßnahmen Sie achten müssen.
Schuttrutschen werden verwendet, um Bauschutt von höheren Ebenen unkompliziert nach unten zu transportieren, meist in einen aufgestellten Container. Schuttrutschen bestehen aus einzelnen konischen Elementen. Diese sogenannten Schuttrohre können ineinandergesteckt und mit einer Schuttrohr-Staubmanschette verbunden werden. Grundsätzlich werden Schuttrutschen aus besonders robustem und witterungsbeständigem Kunststoff wie Polyethylen hergestellt. Dadurch punkten sie mit einer geringeren Geräuschentwicklung als Schuttrutschen aus verzinktem Stahlblech; diese kommen deshalb seltener zum Einsatz. Die einzelnen Elemente können zur benötigten Länge zusammengebaut werden. Eine Schuttrutsche braucht noch einen Einfülltrichter und einen Brüstungshalter. So kann mit einer Schuttrutsche Bauschutt ohne körperliche Anstrengung entsorgt werden.
Schuttrutschen bringen neben vielen Vorteilen auch einige Gefahren mit sich. Wenn Schuttrutschen benutzt werden, müssen unbedingt einige Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um eventuelle Gefahren zu verringern, etwa für Passanten und Fahrzeuge. Wegen des relativ hohen Gewichts sollte die Schuttrutsche am besten am Baugerüst angebracht werden – ein Meter Schuttrohr wiegt in etwa 15 Kilogramm. Die maximal zulässige Höhe beträgt an Mauerwerken 25 Meter.
Bei der Montage der Schuttrutsche muss sorgfältig gearbeitet werden. Sie muss so montiert werden, dass sie großen Belastungen standhält und keinesfalls während der Nutzung fällt oder reißt. Die einzelnen Elemente der Rutsche müssen fest miteinander verbunden sein.
Wenn die Montage der Schuttrutsche nicht durch ein Bauunternehmen ausgeführt wird, müssen Sie sich unbedingt an die Aufbauanweisungen des Herstellers halten. Zur Befestigung sollte nur vom Hersteller genehmigtes Material verwendet werden. Das Umfeld des Containers muss mit reichlich Abstand abgesperrt werden, um Fußgängerinnen und Fußgänger und den Straßenverkehr zu schützen.
Um aufwirbelnden Schmutz und Staub zu vermeiden, kann eine Staubabdeckung für den Container verwendet werden. Diese ist zwar nicht vorgeschrieben, aber dennoch wichtig, denn Schmutz und Staub sind schädlich für Augen, Haut und Atemwege.
Zuletzt: Die Schuttrutsche sollte nicht überfüllt werden, denn so steigt das Risiko für Verstopfungen und die Rutsche könnte reißen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!