PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe IMST, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuste Kabeltrommel mit stabilem, modernem Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff, 2 Steckerparkplätzen und zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Für den Einsatz am Bau und in der Industrie.
Auf Baustellen ist zu Beginn oft noch keine Stromversorgung gegeben, dennoch kommen Elektrogeräte zum Einsatz. Mit Stromverteilern und Verlängerungskabeln kann eine Stromversorgung gewährleistet werden. Kabeltrommeln schützen Kabel vor Schäden.
Ein Baustromverteiler ist ein wichtiger Bestandteil jeder Baustelle. Es handelt sich dabei um eine temporäre Anlage, die Strom in die verschiedenen Bereiche der Baustelle liefert. Der Baustromverteiler besteht aus einer Verteilerdose, in die die Stromversorgung eingeht, und mehreren Steckdosen, an denen die Geräte angeschlossen werden können.
Ein Baustromverteiler muss den Anforderungen der geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten; dazu gehören beispielsweise Überstromschutz, Isolierung und Erdung. Die Verteilerdose muss gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt sein und eine geeignete Überdachung haben.
In unserem Shop finden Sie zum einen robuste Stromverteiler für die unterschiedlichen Versorgungsgebiete in Österreich – wie für Oberösterreich, Salzburg, Wien, Vorarlberg – und zum anderen mobile Stromverteiler.
Bau-Verlängerungskabel ermöglichen es, Strom von einer Stromquelle zum Verbraucher zu leiten, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Diese Verlängerungskabel bestehen aus einem Kabel und einem Stecker sowie einer Buchse, die an den beiden Enden des Kabels angebracht sind.
Bau-Verlängerungskabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Leistungen, um den Strombedarf auf der Baustelle zu decken. Es ist wichtig, das richtige Verlängerungskabel für die benötigte Leistung und den Einsatzbereich zu wählen, um eine sichere Stromversorgung zu garantieren. Außerdem muss das Verlängerungskabel für den Einsatz im Außenbereich geeignet und vor Wettereinflüssen wie Regen und Feuchtigkeit geschützt sein. Ein weiterer Faktor bei der Wahl eines Bau-Verlängerungskabels ist die Kabelqualität. Es ist wichtig, auf ein hochwertiges Kabel zu achten, das über eine ausreichende Isolierung verfügt, um elektrische Störungen und Gefahren zu vermeiden.
In unserem Shop finden Sie sowohl Verlängerungskabel ohne als auch mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe. Alle Verlängerungskabel von H-Plus und AS Schwabe entsprechen den relevanten Normen.
Kabeltrommeln sind Geräte, die verwendet werden, um längere Elektroleitungen aufzurollen und zu transportieren. Sie bestehen aus einer Trommel, die das aufgerollte Kabel aufnimmt, und einem Griff, der es ermöglicht, die Kabeltrommel einfach zu transportieren. Kabeltrommeln gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Einige Kabeltrommeln sind kompakt und leicht, wodurch sie einfacher zu transportieren sind, während andere größere und robustere Modelle sind, um längere und schwerere Kabel zu verwahren.
Ein entscheidender Vorteil von Kabeltrommeln ist ihre Vielseitigkeit. Sie können für eine Unmenge von Anwendungen genutzt werden, wie für Bauprojekte, Veranstaltungen, Gartenarbeit und DIY-Projekte. Darüber hinaus bieten sie eine sichere und ordentliche Möglichkeit, längere Kabel aufzubewahren und zu transportieren, ohne dass diese beschädigt oder verwickelt werden.
Kabeltrommeln können zudem mit einem Verlängerungskabel verbunden werden, um eine längere Reichweite zu bieten. Dies kann besonders nützlich sein, wenn man elektrische Geräte in weiter entfernten Bereichen verwenden möchte.
Die Kabeltrommel von H-Plus kommt mit drei Schutzkontakt-Steckdosen und ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!