Netzstecker und Netzsteckdosen gibt es in den verschiedensten Ausführungen sowohl für Baustellen als auch für den privaten Bereich. Mehr in unserem Ratgeber
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuster Stecker für erschwerte Umweltbedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuster Kontaktstecker in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuster Kontaktstecker in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuster Kontaktstecker in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuster Stecker für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuste Kontaktkupplung in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuste Kontaktkupplung in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuste Kontaktkupplung in schlankem Design für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Robuste Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel für schwerste Einsatzbedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
3-Wege-Kupplung mit Klappdeckel für erschwerte Bedingungen.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
5-polige Kombidose aus CEE-Wandsteckdose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose nach österreichischen/deutschen System.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
3-polige, sehr robuste Anbausteckdose für den Einbau in Schalltafeln, Verteilern, Baustromverteilern, Campingplatzverteilern.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
5-polige Anbausteckdose mit Flanschdichtung für Kabelkanäle.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Mobiler, tragbarer Kunststoffverteiler Typ St. Anton mit Bügel für den Einsatz im Außenbereich.
PCE | Netzstecker, Netzsteckdosen
Mobiler, tragbarer Kunststoffverteiler Typ St. Anton mit Bügel für den Einsatz im Außenbereich.
Weltweit ist das System für Netzstecker und Netzsteckdosen nicht einheitlich geregelt, in vielen Ländern werden unterschiedliche Stecker-Typen verwendet. Auf der Baustelle müssen bestimmte Starkstromsteckdosen benutzt werden, die zumindest der Schutzart IPX4 entsprechen.
Das System für Netzstecker und Netzsteckdosen ist nicht einheitlich geregelt, weltweit gibt es über 12 verschiedene Steckdosen-Typen. Deshalb hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) schon vor Jahrzehnten das CEE-System eingeführt. CEE steht für „Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment“, auf Deutsch: „Internationale Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstung“. Durch das CEE-System sollten zumindest in Europa die Netzstecker und Netzsteckdosen vereinheitlicht werden. Das CEE-System wurde 1996 vom betreffenden Europäischen Komitee abgelehnt, doch die CEE-Bezeichnung wird noch immer für die Charakterisierung von Steckdosen verwendet. Heute werden die Steckdosen-Typen durch Buchstaben eingeteilt.
Auf Baustellen ist eine Stromversorgung besonders wichtig, denn ohne Strom läuft nichts. Die Stromversorgung ist jedoch meist nur schwer zugänglich oder (noch) nicht ausreichend gegeben, zudem herrschen vor Ort raue Bedingungen. Hier können Baustromverteiler verwendet werden. Diese sollten ein Gehäuse aus Metall oder Kunststoff, verschließbare Türen und genormte Steckdosen haben. Zudem sollten sie mindestens der Schutzart IP44 entsprechen und einen Schaltplan aufweisen. Die genormten Steckvorrichtungen sollten als Schutz gegen Nässe zumindest die Schutzart IPX4 aufweisen. Zudem müssen sie ein Isolierstoffgehäuse haben und sollten mit säurefreiem Öl eingeschmiert werden, da sie sich ansonsten nur schwer trennen lassen. Die Steckvorrichtungen müssen fünfpolig sein und sind in der Phasenfolge im Uhrzeigersinn anzuschließen. In unserem Shop finden Sie Netzstecker und Netzsteckdosen für die Baustelle, die diesen Normen entsprechen.
Ein Schutzkontaktstecker, auch Schuko genannt, ist ein System von Netzsteckern und Netzsteckdosen, das hauptsächlich in Europa verwendet wird. Ein solcher Stecker besteht aus zwei runden Kontaktstiften und einem dritten Pol, dem Schutzkontakt, welcher Fehlerströme ableitet. Fehlerströme können beispielsweise bei einem Körperschluss vorkommen. Die Verbindung sollte deshalb voreilend, also zuerst mit dem Schutzkontakt erfolgen. Dieser Stecker kann unter elektrischer Spannung oder Last eingesteckt und getrennt werden.
Bei Kraftstrominstallationen sollte das Drehfeld normalerweise rechtsdrehend sein. Jedoch kann man sich in der Praxis nicht immer auf die korrekte Belegungsreihenfolge der Außenleiter verlassen, und so kann es sein, dass sich angeschlossene Motoren nicht in die erwartete Richtung drehen. Dieses Problem löst ein Phasenwender: Die zwei Phasen werden durch einen einfachen Drehmechanismus getauscht, damit sich das Drehfeld wieder ändert. Unser CEE-Stecker ist ein robuster Stecker für erschwerte Umweltbedingungen. Eine Montage ist ohne Werkzeuge möglich; die Demontage erfolgt durch einfaches Entriegeln und Drehen der Gehäuseteile.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!