Produkte von Axelent
Maschinen- und Anlagenschutz mit Axelent
Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf und Rammschutz-Barriere Fußgänger vor bodennahen Stößen durch mittelschwere Fahrzeuge. Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.
Robuster Pfosten schützt in Kombination mit Handlauf- und Rammschutzplanken Fußgänger vor Stößen durch mittelschwere Fahrzeuge, Durch die Abgrenzung werden Laufwege definiert und das Risiko von Unfällen und Verletzungen wird erheblich gemindert.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
In Kombination mit Handlauf, Knieleisten und Fußleisten schützt die Bodenstütze Personen vor dem Risiko eines Absturzes. Montiert mit Wandelementen, werden Personen und Maschinen in unteren Ebenen, vor versehentlich herabfallenden Gegenständen geschützt.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
Selbstschließende Durchgangssperre kann vor Treppen und Leitern montiert werden, die von einer Arbeitsbühne oder einem Laufsteg nach unten führen.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
Element kann als Handlauf und Knieleiste verwendet werden. Zur Montage an den Bodenstützen, um Personen vor dem Risiko eines Absturzes zu schützen.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste zur Befestigung in den vorhandenen Schlüssellochbohrungen der Bodenstütze.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
Halterungssatz für Handlauf und Knieleiste für eine individuelle Positionierung an der Bodenstütze, wenn die vorhandene Standardlochung nicht verwendet werden kann.
Axelent | Absturzsicherung Geländer
Mit der Eckverbindung lassen sich zwei Handläufe bzw. Knieleisten über eine Ecke miteinander verbinden, wenn diese innenseitig positioniert werden.
Die Anwendungsfälle für Schutzzaunsysteme sind in der Praxis sehr vielfältig. Axelent entwickelt und produziert beispielsweise Schutzeinrichtungen für Maschinen, Anlagen, Roboter, Lager, Logistik und Industrie. Kein Wunder also, dass sich diese Produktgruppe großer Nachfrage erfreut und Haberkorn und Axelent eine Vertragspartnerschaft eingegangen sind. So sind wir in der Lage, Ihnen schnell und unkompliziert Lösungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zu bieten.
Die Axelent Gruppe besteht aus vier Unternehmen: Axelent AB, Axelent Engineering AB, Axelent Software AB und Safe-X AB. Alle Unternehmen befinden sich auf Wachstums- und Expansionskurs und wickeln ihre Geschäfte auf dem Heimatmarkt sowie auf internationalen Märkten ab.
Das Unternehmen entwickelt und produziert Schutzzaunsysteme, welche vor allem durch ihre enorme Flexibilität bestechen.
Der Hauptsitz befindet sich im südschwedischen Hillerstorp, wo Qualität, Service, Sicherheit, Schnelligkeit, Spirit und Wissen gelebt werden. Zu Axelent AB gehört auch Axelent Wire Tray, ein Anbieter von Gitterkabelbahnen bekannt unter dem Markennamen X-Tray.
Axelent hat Verkaufsbüros in über 60 Ländern mit über 380 Mitarbeitern und bedeutende Tochtergesellschaften in Deutschland, Australien, Spanien, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Japan, Brasilien und den USA.
Im Video bekommen Sie einen kleinen Einblick in die Produktion von Axelent Maschinenschutzzäunen. Klicken Sie rein und lassen Sie sich in eine sichere Welt entführen.
Es handelt sich hierbei um eine flexible Schutzeinrichtung, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Durch eine große Auswahl an Systemkomponenten sowie durchdachte Produktionsprozesse wird X-Guard® enorm flexibel und wirtschaftlich.
X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barrieresysteme und das jüngste Mitglied in der Axelent-Produktfamilie. Flexibilität, Modularität und eine einfache Montage zeichnen diese Produkte und Axelent aus.
Das neu entwickelte Rammschutz- und Fußgängerbarrieresystem von Axelent X-Protect verfügt über einen sehr stabilen, visuell hervorstechenden Pfosten. Von ihm aus können Rammschutzplatten und Geländerstangen in vier Richtungen führen. Eine selbstschließende Durchgangssperre mit einstellbarer Breite kann an Kreuzungen installiert werden. Die Installation ist simpel und die Stabilität wurde gegen sehr strenge Anforderungen geprüft.
Wandelemente: Gitterelemente – erhältlich in zwei Maschenweiten – bieten normkonformen und stabilen Schutz. Zusätzlich gibt es aber auch noch X-Guard® Contour mit runden Ecken und damit enorm platzeffizient sowie Stahlblech- und Kunststoffelemente.
Bodenstützen: Die Bodenstützen sind in zwei unterschiedlichen Stärken erhältlich.
Türen: Im Angebot sind nicht nur diverse Höhen und Breiten, sondern auch Schiebe- oder Schwenktüren sowie links- oder rechtsseitig schließende Türen.
Verriegelungen: Je nach Anforderung gibt es drei Varianten zur Auswahl: die Türvariante, die Schlossvariante oder die Verriegelungsvariante.
Zubehör: Aufgrund der Zubehör-Teile wird X-Guard® noch komfortabler.
Gitterkabelbahnen: Sie sind einfach zu montieren und sehr praktisch.
Bei Axelent wird das Thema Umwelt großgeschrieben. Daher wurde eine Umweltpolitik zum Schutz der internen als auch der externen Umgebung entwickelt. Die Axelent-Produkte werden z. B. mit lösungsmittelfreiem Pulverlack beschichtet.
Axelent-Pulverbeschichtungen können im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +60 °C verwendet werden. Es ist jedoch wesentlich für die Komponenten, dass sie sich in einem konstanten Temperaturumfeld befinden, um Kondensation und Korrosion zu vermeiden. Jedes Axelent-System hat definierte Standardfarben. Auf Wunsch werden fast alle Produkte in der gewünschten Farbe nach RAL-Code geliefert.
Mit der anwendungsfreundlichen Planungssoftware SnapperWorks können sich Kunden im Handumdrehen einen Überblick darüber verschaffen, welche Schutzzaunelemente benötigt werden und wie die endgültige Schutzeinrichtung aussehen wird. Die Software basiert auf einer „Click and Drag“-Technik, die eine schnelle Erstellung von Zeichnung und Stückliste ermöglicht.
Der X-Key ist ein einzigartiger Schlüssel, mit dem sich ein Wandelement schnell und einfach lösen lässt. Axelent liefert mit dem X-Key ein funktionelles Spezialwerkzeug für X-Guard®. Es werden keine weiteren Werkzeuge benötigt; alle Bestellungen von Wandelementen und Bodenstützen umfassen einen X-Key.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!