Menu
Mann und Frau mit Bügelgehörschutz

Gehörschutz

Ein Passender Gehörschutz ist enorm wichtig, da regelmäßiger Lärm gravierende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Gehörschutz.

Arbeitsschutz Produktkatalog 2024

Zum Katalog
Arbeitsschutz
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510A, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Bügelgehörschutz E-A-R™ 1310 | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Bügelgehörschutz E-A-R™ 1310

3M | Gehörschutz

Rund geformte Gehörschutzstöpsel auf flexiblem Kopfbügel, dichten und dämmen den Gehörgang angenehm ab und bieten guten Schutz bei Lärm sowie in schmutzigen Umgebungen. Der patentierte Kopfbügel ist so geformt, dass kaum Kontakt zur Kleidung entsteht.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).

Top-Marken in Gehörschutz
Alle Marken

Mit Gehörschutz Schwerhörigkeit und andere Folgeschäden vermeiden

Lärm wird oft unterschätzt – dabei belegt Lärmschwerhörigkeit auf der Liste der Berufskrankheiten einen der vordersten Plätze. Dauerhafter Lärm oder starker Impulslärm können schon ab geringen Stärken schwerwiegende Folgen wie unheilbare Schwerhörigkeit oder Tinnitus nach sich ziehen. Durch die Verwendung von Kapselgehörschutz, Bügelgehörschutz oder Gehörschutzstöpseln können Schäden des Gehörs vermieden werden.

Auf einen Blick
    Mann, der einen Kapselgehörschutz und eine Schutzbrille trägt
    Um das Gehör in lauten Arbeitsumgebungen zu schützen und Folgeschäden vorzubeugen, ist ein passender Gehörschutz essenziell.

    Krankheiten verursacht durch Lärm

    Lärm ist nicht nur lästig und belastend, sondern kann bereits bei niedrigen Lärmpegeln gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen.

    • Beeinträchtigung des Schlafs

    • Beeinträchtigung der Konzentration

    • Schwerhörigkeit

    • Tinnitus

    • Lärmschwerhörigkeit

    • soziale Isolation

    An manchen Arbeitsplätzen lässt sich Lärm allerdings nicht vermeiden. Mit modernen Gehörschutz-Lösungen für unterschiedliche Arbeitssituationen können Krankheiten und Schäden des Gehörs jedoch einfach vermieden werden.

    Schallwelle mit Erklärungen zu den einzelnen Schallintensitäten
    Lärm kann schon bei niedrigen Pegeln belastend und gesundheitsschädlich sein. Moderne Gehörschutz-Lösungen bieten Schutz.

    Gehörschutz – wichtige Auswahlkriterien

    Zunächst gilt es, die Lärmbelastung am Arbeitsplatz zu ermitteln und auf das niedrigstmögliche Niveau zu senken. Erst dann kann ein passender Gehörschutz ausgewählt werden. Bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes sind zwei Punkte besonders wichtig: Einerseits muss der Gehörschutz an den jeweiligen Lärmpegel angepasst und andererseits für die Trägerin oder den Träger angenehm zu tragen sein.

    Auswahl nach Lärmpegel

    Hier spielt der Dämmwert, auch SNR-Wert (Single Number Rating) genannt, eine wesentliche Rolle. Dieser Wert legt die durchschnittliche Schutzwirkung vor Lärm für den für das menschliche Gehör relevanten Frequenzbereich fest. So dämmt zum Beispiel Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 35 dB eine Lärmbelastung von 100 dB auf 65 dB herunter. Der Gehörschutz sollte so ausgewählt werden, dass die Lärmbelastung auf ein unschädliches Niveau reduziert wird, jedoch Gefahrensignale wie bspw. Sirenen trotzdem noch gehört werden. Im Haberkorn Online-Shop ist Gehörschutz mit SNR-Werten von 14 bis 37 dB erhältlich.

    Auswahl nach Tragekomfort

    Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorlieben. Was der eine als angenehm zu tragen empfindet, ist für den nächsten unangenehm und belastend. Auf die individuellen Wünsche und Empfindungen sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber jedenfalls eingehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Gehörschutz auch tatsächlich tragen.

    Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des für Ihre Anforderungen ideal geeigneten Gehörschutzes.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz

    Die verschiedenen Varianten von Gehörschutz

    Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Gehörschutz, die nach EN 352 genormt sind:

    • Gehörschutzstöpsel: Sie werden im Gehörgang getragen. Besonders empfehlenswert ist diese Variante, wenn der Gehörschutz durchgehend getragen werden muss. Außerdem sind Gehörschutzstöpsel gut geeignet bei erhöhten Temperaturen, Staubbelastung oder für Brillenträgerinnen und Brillenträger. Formbare Gehörschutzstöpsel passen sich dem Innenohrgang an, während konisch geformte Gehörschutzstöpsel leichtes Einsetzen und Entnehmen ermöglichen.

    • Bügelgehörschutz: Diese Art des Gehörschutzes wird ebenfalls im Gehörgang eingesetzt. Leichter Bügelgehörschutz wie der E-A-R™ Caboflex™ eignet sich besonders, wenn häufig zwischen ruhigen und lärmbelasteten Räumen gewechselt wird, da er ein leichtes Auf- und Absetzen ermöglicht. Wird er gerade nicht verwendet, kann man ihn sich einfach um den Hals hängen.

    • Kapselgehörschützer: Sie werden auf die Ohren gesetzt und umschließen beide Ohrmuscheln. Besonders dann, wenn der Gehörschutz immer wieder auf- und abgesetzt werden muss, ist diese Variante sehr praktisch.

    Bei sehr hohen Lärmpegeln wird eine Kombination aus Gehörschutzstöpseln und Kapselgehörschutz empfohlen, wobei darauf zu achten ist, dass es zu keiner Überprotektion kommt.

    Moderner, elektrischer Gehörschutz wie der Peltor™ EEP-100 EU von 3M lassen sich mittels Ein-Tasten-Funktion schnell und einfach umschalten – je nachdem, ob man sich in einer mehr oder weniger lärmbelasteten Umgebung aufhält.

    Gehörschutzstöpsel, Bügelgehörschutz und Kapselgehörschutz
    Je nach Anwendung, Lärmpegel und persönlicher Vorliebe kann zwischen unterschiedlichen Gehörschutz-Varianten gewählt werden.

    Gesetzliche Bestimmungen bei Lärmbelastungen

    Die österreichische PSA-Verordnung sieht in §11 vor, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze so gestalten müssen, dass die Lärmentwicklung auf das geringste in der Praxis verantwortbare Niveau gesenkt wird. Lärmbereiche sind außerdem zu kennzeichnen und abzusperren.

    Mit der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG wurde ein nationales Recht auf der Grundlage der EU-Richtlinie 2003/10/EG „Lärm“ umgesetzt.

    Diese Verordnung besagt, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber verpflichtet ist ab einer Lärmbelastung von 80 dB (Dezibel) einen Gehörschutz für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Ab einem Lärmpegel von 85 dB ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verpflichtet, diesen zu tragen. Der Gehörschutz muss so ausgewählt sein, dass der am Ohr wirksame Schalldruckpegel den Expositionsgrenzwert von 85 dB nicht überschreitet.

    Weitere relevante Normen sind:


    Individualisierung von Gehörschutz-Produkten

    Jedes Ohr ist absolut individuell. Daraus resultiert eine sehr große Bandbreite an Gehörschutzprodukten. Speziell Gehörschutzstöpsel gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Ausführungen und Farben.

    Für noch höhere Individualität und Trageakzeptanz drucken wir gerne Ihr Logo oder den Namen der Trägerin oder des Trägers auf den Gehörschutz. Für weitere Informationen zum Ablauf kontaktieren Sie gerne unsere Expertinnen und Experten oder Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz