Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Mit einer Metallbandsäge lassen sich – mit geradem, präzisem Schnitt – diverse Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium durchtrennen. Aber auch kleinere Querschnitte im Metall oder Ausschnitte aus der Oberfläche des Werkstücks können gesägt werden.
Metallkreissägen kommen aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in zahlreichen Industriebereichen zum Einsatz und können außerdem zum Zersägen von Stahl und sogar Stein verwendet werden.
Kreissägen werden meist zum Schneiden und Trennen von Alu-Stangen, Alu-Rohren oder üblichen Aluminium-Profilen verwendet.
Es wird zwischen Metallbandsägen, Metallkreissägen und Aluminium-Kreissägen unterschieden.
Die Metallbandsäge verfügt über ein ringförmig geschlossenes Sägeblatt, das in einer Endlosschleife rotiert.
Die Besonderheit der Metallkreissäge ist ein Kühlautomat direkt auf dem Sägeblatt, um Verschleiß zu vermindern und optimale Schnittergebnisse zu erzielen – die Spanräume verstopfen nicht so leicht und die Schnittigkeit verbessert sich.
Bei der Verwendung einer Aluminium-Kreissäge ist auf ein entsprechendes Sägeblatt und eine geringe Drehzahl zu achten.
Um Maschinen mit Kühlschmierstoff zu versorgen, stehen verschiedene Methoden zu Verfügung. Hier sollte nicht nur der Kühlschmierstoff betrachtet werden, sondern auch, in welcher Form und Menge dieser an die Bearbeitungsstelle kommt.
Bei der klassischen Nassbearbeitung, der Überflutungskühlung, werden Werkzeuge und Werkstücke mit Kühlschmierstoff überflutet. Dabei ist der Energiebedarf sehr hoch und es gelangt nur ein kleiner Teil des eingesetzten Kühlschmiermittels an die eigentlich zu kühlende Stelle der Schneide. Der Trend geht deshalb klar in Richtung Minimalmengenschmierung.
Bei der Minimalmengenschmierung wird eine Kombination aus Schmiermedien und Druckluft verwendet, um eine winzige Menge Schmierstoff an die Reibfläche zwischen Werkzeug und Werkstück zu bringen. Die Schmierung erfolgt durch ein Aerosol, das aus Öltröpfchen besteht, die fein im Luftstrom verteilt werden, und sorgt für einen exakt gesteuerten Schmiermittelauftrag.
Das einwandfreie Funktionieren aller beweglichen Teile einer Werkzeugmaschine in einem engen, konstanten Temperaturbereich ist von größter Wichtigkeit. Maschinen werden deshalb aktiv mit Flüssigkeit gekühlt, um eine höhere Standzeit des Sägebandes oder Sägeblattes zu gewährleisten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!