Ein Winkelschlüssel kommt zum Einsatz, wenn die zu bearbeitende Stelle mit dem Schraubenzieher nicht erreichbar ist. Der Winkel ermöglicht das Erreichen von unzugänglichen Schrauben, die Hebelwirkungen durch den langen Schenkel das einfache Lösen von Schrauben. Winkelschraubendreher gibt es mit unterschiedlichen gängigen Antrieben, wobei Sechskantschlüssel und Torx-Schraubenzieher am beliebtesten sind. Mehr in unserem Ratgeber
Hält alle Standard-Sechskantschrauben (Innensechskant) durch hochwertigen Federstahlring in jeder Lage perfekt fest. Durch die neue Kugelgeometrie wird die Haltekraft erhöht was ein bis zu 10 % verbessertes Drehmoment erlaubt. Zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°.
Hält alle Standard-Sechskantschrauben durch hochwertigen Federstahlring in jeder Lage perfekt fest. Durch die neue Kugelgeometrie wird die Haltekraft erhöht, was ein bis zu 10 % verbessertes Drehmoment erlaubt.
Durch die Schlauchummantelung am Griff bleibt die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und die unterschiedlichen Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten. Sicherer Halt der Winkelschlüssel im Klapphalter.
Schraubendreher-Satz für Innen-Torx®-Schrauben, mit Haltefunktion, im praktischen Vollgummi-Klapphalter für einfache Entnahme der Winkelschlüssel und sicheren Halt. Langlebig und geschützt vor Korrosion durch die BlackLaser-Oberfläche.
Schraubendreher-Satz für Innen-Torx®-Schrauben, mit Haltefunktion, im praktischen Vollgummi-Klapphalter für einfache Entnahme der Winkelschlüssel und sicheren Halt. Langlebig und geschützt vor Korrosion durch die BlackLaser-Oberfläche.
Schraubendreher mit Kunststoff-Quergriff und Fingermulden für eine kraftvolle Drehmomentübertragung. Ein zusätzlicher kurzer Schenkel ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment, indem der lange Schenkel als Hebel eingesetzt wird.
Schraubendreher mit Kunststoff-Quergriff für eine kraftvolle Drehmomentübertragung. Ein zusätzlicher kurzer Schenkel ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment, indem der lange Schenkel als Hebel eingesetzt wird.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Innensechskantschrauben kommen häufig an schwer erreichbaren Stellen zum Einsatz, zum Beispiel bei Industrieanlagen oder anderen Maschinen, denn sie benötigen zum Andrehen und Lösen nur wenig Platz. Bei Sechskantschlüsseln mit Kugelkopf ist durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, sodass bequem auch schräg geschraubt werden kann. Trotzdem können die Schrauben fest angezogen werden, da der Hebel des Schlüssels ausreichend groß ist.
Winkelschraubendreher können hohe Drehmomente übertragen, zusätzlich bieten diese Schlüssel optimale Sicherheit beim Arbeiten. Dies wird gewährleistet durch eine streng kontrollierte Fertigung, durch die Auswahl hochwertiger Materialien und eine spezielle Härtetechnik. Somit wird das Arbeiten deutlich erleichtert.
Werkzeuge mit dem Hex-Plus-Vorteil haben größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Dadurch können Formveränderungen und Kerben bei Schrauben reduziert werden und das führt dazu, dass 20 % höhere Drehmomente übersetzt werden können.
Manche Hersteller setzen farbige Schläuche mit brillanter Bedruckung ein. Durch diese Farbmarkierung können die einzelnen Größen einfacher und deutlicher unterschieden werden. Diese Schläuche dienen außerdem als Puffer zwischen Stahl und Finger und machen somit das Verschrauben angenehmer.
Dieser Schlüssel hilft, hohe Drehmomente mühelos zu übertragen. Beispielsweise bieten Quergriff-Schraubendreher durch den ergonomischen Griff besonderen Grip und Halt. Dadurch sind angenehme Griffigkeit und Kraftübertragung ohne Verrutschen gewährleistet. Teilweise bieten diese Werkzeuge zusätzlich noch eine Ratschenfunktion.
Dank des Kugelkopfs bei Winkelschlüssels kann auch schräg geschraubt werden. Schwenken und Auslenken werden bei diesem Schrauber durch den kugelförmigen Antriebsfläche ermöglicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!