Bosch | Schleifmittel gebunden
Trennscheibe mit Diamantschneidesegmente für hohe Standzeiten und schnelles Arbeiten selbst bei anspruchsvollen Materialien.
Bosch | Schleifmittel gebunden
Trennscheibe mit Diamantschneidesegmenten für hohe Standzeiten und schnelles Arbeiten selbst bei anspruchsvollen Materialien.
Bosch | Schleifmittel gebunden
Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer bestens geeignet zum Schleifen von starken Betonschichten.
Bosch | Schleifmittel gebunden
Für Eisen, Holz und Buntmetalle geeignet.
Bosch | Schleifmittel gebunden
Hochwertige Schleifstifte für Geradschleifer mit Spannbuchse und Bohrmaschinen zum Schleifen und Entgraten von gehärtetem oder nicht gehärtetem Stahl.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Schleifbockscheiben Siliciumcarbid: für Hartmetall, HM-bestückte Werkzeuge
Schleifbockscheiben Normalkorund: für Baustahl, ungehärtete un-/niederlegierte Stähle
Schleifbockscheiben Edelkorund: für HSS, gehärtete Stähle, Werkzeugstahl
Ja, in der Regel 3 Jahre ab Herstelldatum; das Datum ist auf dem Metallring eingestanzt
Aufgrund des Alterungsprozesses des Kunstharzes kann es zu einem Festigkeitsverlust der Scheiben kommen.
Aufgrund der hohen Drehzahlen kann es dadurch zu umherfliegenden Teilen kommen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost, große Temperaturschwankungen und mechanische Beschädigungen sollten vermieden werden.
Die Auswahl der passenden Zahnung bei Frässtiften und Schleifstiften hängt vom zu bearbeitenden Werkstoff sowie der Bearbeitungsart ab. Ist beispielsweise eine sehr feine Oberfläche gewünscht, sollten Frässtifte bzw. Schleifstifte mit feiner Zahnung verwendet werden, und umgekehrt.
Die passende Drehzahl wird auf Basis des Fräser-Durchmessers sowie der empfohlenen Schnittgeschwindigkeit ermittelt.
Sowohl Frässtifte als auch Schleifstifte sind in unterschiedlichsten Formen erhältlich. Frässtifte bestehen jedoch aus HSS oder VHM und haben verschiedene Zahnungen. Schleifstifte hingegen bestehen aus Schleifmitteln (beispielsweise Korund), die meist in einer meist keramischen oder einer Kunstharz-Bindung enthalten sind. Frässtifte haben gegenüber den Schleifstiften den Vorteil, dass sich ihre Form und ihr Durchmesser beim Gebrauch nicht verändern. Das ist speziell bei automatisierten Anwendungen wichtig.
Schruppscheiben sollten während der Lagerung keinen äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Frost oder großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein. Mechanische Beschädigungen während der Lagerung sind natürlich ebenfalls zu vermeiden.
Ja, aufgrund des Alterungsprozesses von Kunstharz kann es zu einem Festigkeitsverlust der Schruppscheiben und dadurch zu umherfliegenden Teilen und dadurch verursachten Verletzungen kommen. Aus diesem Grund haben Schruppscheiben ein Verfallsdatum – in der Regel 3 Jahre ab Herstelldatum. Das Verfallsdatum ist auf dem Metallring eingestanzt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!