Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Forum Professional Solutions, Honeywell
Mit den richtigen Messgeräten können verschiedenste Messgrößen einfach und schnell ermittelt ermittelt werden.
Mit den richtigen Messgeräten können verschiedenste Messgrößen einfach und schnell ermittelt ermittelt werden.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Lochwinkel mit Anreißlöchern und 4-fach-mm-Skala auf dem langen Schenkel.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Lochwinkel mit Anreißlöchern und 4-fach-mm-Skala auf dem langen Schenkel.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Spitzenwinkel aus Spezialstahl mit geschliffenen Prüfflächen und Flachseiten.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Zum genauen Ausrichten von Flanschen im Rohrleitungsbau.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Kopfstück (Schenkel) aus hochwertiger Buche, beidseitig mit eingefräster Griffhohlkehle. Schiene (Zunge) ebenfalls aus Buche, mit dem Kopfstück winkelgenau und absolut fest verleimt. Alle Flächen feingeschliffen, alle Kanten gebrochen. Oberfläche mit hochwertiger Naturlackierung....
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Mit Griffhohlkehlen und beidseitig eingelassenen Messingprofilschienen.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Winkelschmiege zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücken.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Offener Gradmesser mit halbrundem Bogen zum Messen von Winkelgraden von 0° bis 180°.
Forum Professional Solutions | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Offener, halbrunder Bogen mit längenverstellbarer Schiene zum Messen von Winkelgraden von 10° bis 170°.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Maßstab mit gerundeten Kanten und abriebfester Teilung. Klassen-Kennzeichnung ab einer Länge von 500 mm.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Maßstab mit 10-mm-Schutzende an der rechten Seite für genaues Anreißen und Messen im Maschinenbau und Werkstattbereich.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Kontrolllineal ohne Skala für die Kontrolle und genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Stahllineal ohne Skala für genaue Abrichtarbeiten im allgemeinen Maschinenbau und Werkstattbereich.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Lineal mit Handwärmeschutz zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Lineal mit Millimeter-Einteilung und Fase, ohne Schutzenden.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Stahllineal mit 5-mm-Schutzenden an beiden Seiten zum genauen Messen in Werkstatt und Produktion.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Weiß lackiertes und nylonbeschichtetes Stahlband für verminderte Korrosion und erhöhte Abriebfestigkeit.
Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter
Weiß lackiertes und nylonbeschichtetes Stahlband für verminderte Korrosion und erhöhte Abriebfestigkeit.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Schutzart gibt an, wie gut das Messmittel gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist.
Beispiel IP67:
Erste Ziffer 6: staubdicht, das Eindringen von Staub wird vollständig unterbunden
Zweite Ziffer 7: Schutz bei zeitweiligem Untertauchen; beim zeitweiligen Untertauchen des Messmittels in Wassertiefen bis 1 Meter darf keine so große Menge Wasser eintreten, dass Schäden entstehen.
Egal ob in der Fertigung die benötigten Abmessungen ermittelt, in der Qualitätssicherung das gefertigte Produkt überprüft oder bestellte Ware auf Genauigkeit geprüft werden soll, für viele Vorgänge und Anwendungen sind qualitativ hochwertige und genaue Messmittel und Prüfmittel essenziell. Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.
Sowohl analoge Messmittel als auch digitale Messmittel bieten Vorteile, aber auch Nachteile.
Ablesen der Messergebnisse
Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. Das ist je nach Messmittel unterschiedlich und erfordert daher ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung. Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen. Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung. Die Vielfalt ist also sehr groß. Neben der Komplexität durch verschiedene Messergebnisanzeigen können schlechte Lichtverhältnisse und mangelhafte Qualität der Beschriftung das Ablesen der Messergebnisse auf analogen Messgeräten zusätzlich erschweren.
Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden.
Robustheit
Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen.
Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. Es sollten daher immer Messwerkzeuge mit entsprechender IP-Schutzklasse gewählt werden.
Dokumentation der Messergebnisse
Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.
Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen. So sind die Messergebnisse immer schnell am richtigen Ort dokumentiert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.
Preis
Im Vergleich zu analogen Messgeräten ist der Anschaffungspreis für digitale Messgeräte höher.
Stromversorgung
Bei digitalen Messwerkzeugen muss für die Stromversorgung immer eine Batterie vorhanden sein – es sei denn, es kommen Solar-Messmittel zum Einsatz.
Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. Für die Fertigung und speziell auch in der Qualitätssicherung ist es wichtig und notwendig, die Messergebnisse zu dokumentieren. Dank Datenübertragungssystemen für Messmittel, wie beispielsweise dem System U-Wave von Mitutoyo, können die Ergebnisse direkt mithilfe einer entsprechende Software an den PC übertragen werden.
Dazu wird ein entsprechender, auf das Messmittel abgestimmter Sender benötigt, der mittels Funk oder Bluetooth die Daten drahtlos an einen am PC angeschlossenen Empfänger übermittelt – teilweise auch über weite Strecken problemlos. In einer geeigneten Software können die Messergebnisse dann weiterverwendet werden. Die Daten können beispielsweise zur Dokumentation oder als Nachweis für die Qualitätssicherung sowie bei Reklamationsfällen dienen, aber auch für die weitere Fertigung verwendet werden oder direkt in technische Zeichnungen überspielt werden – die Anwendungen sind breit gefächert. So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.
Es gibt bei Messmitteln keine gesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Prüfzyklus vorschreiben. In der ISO-9001-Zertifizierung wird jedoch zumindest das Prüfen von Messmitteln in regelmäßigen Abständen oder vor der Verwendung vorgegeben:
„Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können …“
In den meisten Fällen definieren also die Unternehmen selbst, wann geprüft wird. Üblich ist ein jährliches Intervall, für Messwerkzeuge, die ständig in Gebrauch sind, kann auch ein kürzeres Prüfintervall sinnvoll sein.
Zur schnellen Überprüfung können Endmaße eingesetzt werden, die je nach Genauigkeitsklasse einen bestimmten Wert haben, den auch das entsprechende Messmittel anzeigen sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!