Menu

Suche nach "K80397"
Für diverse Einsatzbereiche

Schiebelehren, auch Schublehren oder Messlehren genannt, gehören aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu den meist benutzten Messwerkzeugen. Hier finden Sie Tiefenmessschieber, Taschenmessschieber, digitale Messschieber und vieles mehr von Top-Herstellern wie Mitutoyo oder Forum. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „K80397“
61-69 von 69 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Digimatic-Leitung, rund | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung, rund

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Digimatic-Leitung, gerade-flach-gerade | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung, gerade-flach-gerade

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Digimatic-Leitung für ID-N/ID-B | Messschieber
angesehen
Gekauft
Digimatic-Leitung für ID-N/ID-B

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe beispielsweise an einen PC.

Messmittelanschluss USB Input Tool Direct | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messmittelanschluss USB Input Tool Direct

Mitutoyo | Messschieber

Zum Direktanschluss von digitalen Messmitteln über USB-Schnittstelle an den PC ohne Installation zusätzlicher Software-Treiber.

USB Anschlusskabel für Fußschalter | Messschieber
angesehen
Gekauft
USB Anschlusskabel für Fußschalter

Mitutoyo | Messschieber

Zum Direktanschluss des Fußschalters über USB an den PC. Nur in Verbindung mit USB-ITPAK®.

Software USB-ITPAK® + U-WAVE® 2.1 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Software USB-ITPAK® + U-WAVE® 2.1

Mitutoyo | Messschieber

Zum kontrollierten Empfangen von Daten aus angeschlossenen Messgeräten mit Digimatic Ausgang, sowie deren Bearbeitung und Bereitstellung für Statistik-, Tabellen- oder sonstigen Bearbeitungsprogrammen.

Anschlussleitung, U-Wave | Messschieber
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung, U-Wave

Mitutoyo | Messschieber

Signalleitung für die Datenausgabe.

Haltevorrichtung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Haltevorrichtung

Mitutoyo | Messschieber

Zur Montage des kabellosen Messdatensenders U-WAVE an diverse digitale Messgeräte wie Bügelmessschrauben, Messschieber uvm.

Einbaumessschieber ABS Digimatic, IP66 | Messschieber
angesehen
Gekauft
Einbaumessschieber ABS Digimatic, IP66

Mitutoyo | Messschieber

Elektromagnetisch/induktiver Messschieber mit höchster Messpräzision zum Einbau in Werkzeugmaschinen zum Messen des Verfahrweges.

61-69 von 69 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messschieber

Das Multitalent Messschieber

Messschieber sind wahre Multitalente und dadurch aus vielen Bereichen als Messwerkzeug nicht mehr wegzudenken. Mit ihnen können Außen-, Höhen- und Tiefenmaße genau gemessen werden. Wir haben für Sie zusammengefasst, was mit ihnen alles möglich ist und wie die Messung funktioniert.


Auf einen Blick
    Person misst mit Messschieber ein Rohr ab.
    Haberkorn bietet Ihnen ein großes Sortiment an Messschiebern an.

    Messen mit dem Messschieber

    Außenmessung

    Die häufigste Anwendung findet der Messschieber beim Messen vom Außenmaß diverser Gegenstände. Um hier Messfehler zu vermeiden, ist es wichtig, den zu messenden Gegenstand möglichst nahe an der Schiene zu platzieren. Wenn das Werkstück ordentlich zwischen den beiden Messschenkeln eingeklemmt ist, kann der bewegliche Kiefer mit der Feststellschraube fixiert werden und das Ergebnis auf der Skala abgelesen werden.

    Innenmessung

    Diese Funktion ermöglicht das Messen von Innenmaßen von bspw. Bohrungen oder Nuten. Verwendet werden hierfür die Kreuzschnäbel. Beide Schnäbel werden an der Innenkante des zu messenden Gegenstands angesetzt und das Ergebnis kann auf der Skala abgelesen werden. Üblicherweise können Durchmesser von drei Millimetern aufwärts gemessen werden. Für kleinere Bohrungen oder Nuten gibt es spezielle Messmittel.

    Messschieber

    Tiefenmessung

    Zur exakten Tiefenmessung befindet sich eine ausfahrbare Stange am unteren Ende des Messschiebers. Um Absätze zu messen, können Sie auf die Stufenmessung zurückgreifen. Da die Messschenkel leicht versetzt sind, kann der obere Schenkel auf den Absatz aufgelegt und so die exakte Höhe bestimmt werden.

    Unsere Tipps

    • Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand der Messflächen. Schließen Sie die Messflächen dafür komplett und richten Sie eine Lichtquelle darauf. Die Außenmessflächen sind in Ordnung, wenn kein Licht durchscheint. Die Innenmessflächen sind in Ordnung, wenn nur wenig Licht durchscheint.

    • Öffnen Sie nach Gebrauch des Messinstruments die Außenmessschenkel um ca. 0,2 bis 2 mm und lassen Sie die Feststellschraube nicht angezogen. Verstauen Sie den Messschieber in einem geeigneten Behälter.


    Messschieber richtig ablesen

    Das Ergebnis kann beim Messschieber an zwei Skalen abgelesen werden: Die Skala auf der Schiene misst in Millimetern. Die Skala auf dem sogenannten Nonius gibt die Mikrometer an. Sein Nullpunkt ergibt den Messwert der Millimeterskala. Nun kann es sein, dass der Nullpunkt nicht genau auf einem Millimeterstrich liegt, sondern irgendwo zwischen zweien. Um diesen Bruchteil eines Millimeters genau zu ermitteln, gibt es den Nonius. Finden Sie dazu einfach den Strich auf dem Nonius, der exakt in eine Millimeterlinie übergeht. Das richtige Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Millimeterwert (Nullpunkt des Nonius) sowie den Wert auf der Nonius-Skala (der exakt in eine Millimeterlinie übergeht) addieren.

    Messschieber

    Messschieber mit Rundskala ablesen

    Bei dieser Art von Messschieber (Uhrmessschieber) wird der Nonius durch eine Rundskala ersetzt. Die vollen Millimeter werden auch hier von der Skala auf der Schiene abgelesen. Dieser Wert wird mit dem Wert auf der Rundskala addiert. In unserem Beispiel misst eine Umdrehung 1 Millimeter, die einzelnen Teilstriche entsprechen 0,01 Millimeter. Es gibt auch andere Skalenteilungen, bei denen beispielsweise eine Umdrehung der Rundskala 2 Millimeter misst. In diesem Fall weist die Skala sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite die gleichen Millimeterbruchteile auf. Bei geraden Millimetern werden die Bruchteile auf der rechten Seite angezeigt, bei ungeraden Millimetern auf der linken Seite.

    Messschieber

    IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten

    Messschieber sind über ihre Lebensdauer hinweg zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, die Funktion, Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Werkzeuge beeinträchtigen. Es ist daher entscheidend, dass die Geräte so konzipiert sind, dass sie diesen Einflüssen standhalten. Mit den IP-Schutzklassen wird dem Verwender angegeben, welchen Einflüssen das Gerät wie gut standhält. Diese Codes klassifizieren den Schutz der Gehäuse gegen Festkörper, Staub und Wasser. Die Codes bestehen aus der Schutzklasse (International Protection = IP) und einer zweistelligen Zahl. Die erste Ziffer (0 bis 6) bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper und Staub, die zweite (0 bis 8) definiert den Schutz gegen Wasser.

    Was welche Schutzklasse genau bedeutet, sehen Sie in der Tabelle im Bild. Mit einem Klick können Sie dieses vergrößern.

    Wenn die Messgeräte die dafür vorgesehenen Tests bestehen, dürfen sie mit der IP-Schutzklasse versehen werden.

    Kennzahl

    Schutz gegen Fremdkörper und Berührung

    Schutz gegen Wasser

    0

    Kein Fremdkörperschutz

    Kein Wasserschutz

    1

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 50 mm

    Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser

    2

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm

    Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)

    3

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 2,5 mm

    Schutz vor Sprühwasser

    4

    Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 1 mm

    Schutz vor Spritzwasser

    5

    Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren

    Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen

    6

    Schutz gegen Eindringen von Staub

    Schutz vor starkem Strahlwasser

    7

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen

    8

     

    Schutz vor eindringendem Wasser bei dauerhaftem Untertauchen


    Messschieber mit hoher IP-Schutzklasse

    Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 punktet – wie der Name schon andeutet – mit extremer Beständigkeit gegen Kühl- und Schmiermittel sowie der vom TÜV Rheinland zertifizierten Schutzklasse IP67. Das prädestiniert ihn für den Einsatz in Produktionsumgebungen, in denen er Kühl- und Schmierflüssigkeiten sowie Staub ausgesetzt ist. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, herausragende Genauigkeit, optimale Ablesbarkeit und bequemes Handling.