Holzbohrer und Fräser von Söhngen®, Forum Professional Solutions
Um Holz zu bearbeiten, werden andere Werkzeuge als für Metall oder Stein benötigt. Hier finden Sie die passenden Bohrer, Fräser und Senkwerkzeuge für Holz.
Um Holz zu bearbeiten, werden andere Werkzeuge als für Metall oder Stein benötigt. Hier finden Sie die passenden Bohrer, Fräser und Senkwerkzeuge für Holz.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Zweispiraliger Holzbohrer mit 6-kantschaft, Zentrierspitze sowie zwei Vorschneider für saubere, maßhaltige Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Zweispiraliger SP-Holzbohrer mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Praktisches Holzbohrer-Set, enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, Zentrierspitze sowie vorschneiderartig wirkenden Schneiden für saubere, maßhaltige Bohrungen. Robuste, hochwertige Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen, und dank der übersichtlichen Ano...
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Praktisches Zylinderkopfbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit abgesetztem zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, zwei Vorschneider und zwei Hauptschneiden für saubere und ausrissfreie Bohrungen. Robuste, hochwertige Holzbox schützt vor Beschädigungen und dank der übe...
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Geschmiedeter Zylinderkopfbohrer mit abgesetztem zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, Peripherieschneiden und zwei Hauptschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöchern, für Randbohrungen sowie schräg angesetzte Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Praktisches Zylinderkopfbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit abgesetztem zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, Peripherieschneiden und zwei Hauptschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöchern, für Randbohrungen sowie schräg angesetzte Bohrungen. Robust...
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Gefräster Holzschlangenbohrer mit Hinterschliff, Gewindespitze und Vorschneider für tiefe Bohrungen sowie schnellen Abtransport des Bohrguts.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Praktisches Holzschlangenbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit 6-kantschaft, Gewindespitze und Vorschneider für tiefe Bohrungen sowie schnellen Abtransport des Bohrguts. Robuste Holzbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Bohre...
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Rechtsdrehender Langlochfräsbohrer mit zylindrischem Schaft, zwei geraden Schneiden mit Spanbrechernuten für besseren Späneabtransport. Ideal zum Bohren und Fräsen von Schlitzen, Einstemmen von Türschlössern oder bündigem Einbohren von Beschlägen im Möbelbau.
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Praktisches, rechtsdrehendes Langlochfräsbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit zylindrischem Schaft, zwei geraden Schneiden mit Spanbrechernuten für besseren Späneabtransport, zum Bohren und Fräsen von Schlitzen. Robuste Holzbox schützt vor Beschädigungen und dank d...
Forum Professional Solutions | Holzbohrer
Installationsbohrer mit zylindrischem sowie extra langem Schaft für flexibles Bohren in mehrschichtigen Bau- oder Sandwichmaterialien. Ideal für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen.
Forum Professional Solutions | Versenker
5-schneidig, Rechtslauf, 90° Spitzenwinkel, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer.
Forum Professional Solutions | Versenker
5-schneidiger Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Rückenfase für exakte Bohrungen. Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz.
Forum Professional Solutions | Versenker
5-schneidiger Aufsteckversenker für rationales Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz. Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Rückenfase für exakte Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Versenker
3-teilig, ähnlich DIN 6446 B, mit abgesetztem Zylinderschaft, 90° Spitzwinkel, Schaftlänge 30 mm.
Forum Professional Solutions | Versenker
Ähnlich DIN 6446 B, mit abgesetztem Zylinderschaft, 90° Spitzwinkel, Schaftlänge 30 mm.
Holzwerkstoffe unterscheiden sich in ihren Eigenschaften deutlich von anderen Werkstoffen wie Stein oder Metall. Ein Holzbohrer muss deshalb anders aufgebaut sein als ein Metall- oder Steinbohrer, denn diese würden bei Holz nur bedingt oder gar nicht funktionieren. Für spezielle Anwendungen gibt es beispielsweise Forstnerbohrer, Schlangenbohrer oder Schalungsbohrer. Mit Fräsern kann das Holz zudem in Form gebracht werden.
Ein klassischer Holzbohrer lässt sich schon auf den ersten Blick von einem Metallbohrer unterscheiden: Holzbohrer haben eine Zentrierspitze, wodurch kein Vorbohrer benötigt wird; der Bohrer kann nach dem Ansetzen nicht mehr verlaufen. Um Ausrisse zu vermeiden, hat ein Holzspiralbohrer scharfe Schneiden, die außen weiter vorstehen als innen. Dadurch wird das Holz zuerst außen geschnitten und die Fasern werden getrennt, danach innen. Die Späne können durch großzügige Spankammern aus dem Bohrloch transportiert werden.
Eine Besonderheit stellen Schlangenbohrer dar. Diese sind vom Aufbau her ähnlich, haben aber eine Spiral-Zentrierspitze. Diese unterstützt den Vorschub und sorgt für noch größere Spannuten. Schlangenbohrer sind dazu da, sehr tiefe Sacklöcher oder Durchgangslöcher zu fertigen, erzeugen aber dadurch deutlich mehr Material, das abtransportiert werden muss.
Ein Forstnerbohrer ist perfekt dafür geeignet, Sacklöcher, beispielsweise Aufnahmebohrungen für Topfscharniere, zu erstellen. Auch der Name „Astlochbohrer“ ist sehr geläufig, weil sie für das präzise Bohren von Astlöchern bestens geeignet sind. Diese Bohrer verfügen ebenfalls über eine Zentrierspitze und zusätzlich über Umfangsschneiden für einen sauberen Lochrand und eine gute Führung. Eine Variante des Forstnerbohrers ist der Kunstbohrer; dieser verzichtet auf Umfangsschneiden und somit auf Führung, der Bohrfortschritt ist aber deutlich größer. Er sollte jedoch nur mit einer Ständerbohrmaschine verwendet werden, um die Gefahr des Verlaufens gering zu halten.
Mit Holzfräsern lässt sich nahezu jede Form wie Nuten, Abrundungen, Aussparungen usw. am Werkstück herstellen. Dabei wird der entsprechende Fräser mit einer Oberfräse am Werkstück entlang oder an der gewünschten Position geführt.
Wie bei Metall möchte man auch bei Holz keinen überstehenden Schraubenkopf. Hier kann man die Bohrung mit einem Senker erweitern, damit der Schraubenkopf mit der Oberfläche eben ist. Das kann mittels Handsenkern oder Versenkern für die Bohrmaschine gemacht werden. Eine besondere Variante ist der Aufsteckversenker, der direkt am Holzbohrer angebracht wird und so Bohren und Senken in einem Arbeitsgang ermöglicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!