Menu
Fräser

Holzbohrer und Fräser von Festool, LUKAS

Um Holz zu bearbeiten, werden andere Werkzeuge als für Metall oder Stein benötigt. Hier finden Sie die passenden Bohrer, Fräser und Senkwerkzeuge für Holz.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Holzbohrer und Fräser von Festool, LUKAS
Werkzeuge, Maschinen 163 Fräser für Oberfräsen 15 Holzbohrer 1 mehrweniger
Produkte filtern in Holzbohrer und Fräser von Festool, LUKAS
Hersteller: Festool Alle zurücksetzen
1-16 von 16 Produkten
in Holzbohrer und Fräser von Festool, LUKAS
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Ersatzteilset FB-CE/ET Centrotec-Forstnerbohrer | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Ersatzteilset FB-CE/ET Centrotec-Forstnerbohrer

Festool | Holzbohrer

Zubehör-Set mit extralangem Zentrierbohrer, 2 konischen Zentrierspitzen und einem Austreiber für ZOBO-Centrotec-Bohrer.

Nutfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Mit bestückter Grundschneide.

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide

Festool | Fräser für Oberfräsen

Mehr Bruchsicherheit bei kleinen Fräsdurchmessern durch die vibrationsarme Voll-Hartmetall-Fräserausführung.

Falzfräser HW, mit Kugellager | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Falzfräser HW, mit Kugellager

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Falzfräskopf mit austauschbarem Kugellager zum Fräsen von rechteckigen Aussparungen an Kanten. Die Falztiefe kann durch Tauschen der Kugellager erweitert werden.

Abrundfräser HW, ohne Kugellager, Festool | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Abrundfräser HW, ohne Kugellager, Festool

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Holzfräser ohne Anlaufkugellager zum Abrunden von Kunststoff- oder Massivholzkanten.

Abrundfräser HW, mit Kugellager, Festool | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Abrundfräser HW, mit Kugellager, Festool

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Holzfräser mit auswechselbarem Anlaufkugellager zum Abrunden von Kanten und Profilieren eines Werkstückes oder für dekorativen Elementen.

Hohlkehlfräser HW, ohne Kugellager | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Hohlkehlfräser HW, ohne Kugellager

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Holzfräser zum Fräsen von halbrunden Nutzen im Werkstück oder um dekorative Kantenprofile an Möbeln, Leisten oder anderen Holzbauteilen zu erstellen.

Fasefräser HW, ohne Kugellager | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Fasefräser HW, ohne Kugellager

Festool | Fräser für Oberfräsen

Kantenfräser mit unterschiedlichen Winkel, ohne Anlaufring zum einfachen, gleichmäßigen Anfasen bzw. Abschrägen von Werkstücken.

Wendeplatten-Fasefräser HW, mit Kugellager | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Wendeplatten-Fasefräser HW, mit Kugellager

Festool | Fräser für Oberfräsen

WP-Kantenfräser mit 45°-Winkel sowie Anlaufkugellager zum einfachen, gleichmäßigen Anfasen bzw. Abschrägen von Werkstücken oder für dekorative Zwecke.

Bündigfräser HW, mit Kugellager, Festool | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Bündigfräser HW, mit Kugellager, Festool

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Kantenfräser mit Kugellager zur genauen Kantenbearbeitung sowie glätten von Holzoberflächen.

Bündigfräser HW, ohne Kugellager, Festool | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Bündigfräser HW, ohne Kugellager, Festool

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zweischneidiger Kantenfräser ohne Kugellager zur genauen Kantenbearbeitung sowie glätten von Holzoberflächen.

Griffleistenfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Griffleistenfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Schaft 8 mm.

V-Nutfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
V-Nutfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zum Herstellen von Ziernuten.

V-Nutfräser HW, Alu | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
V-Nutfräser HW, Alu

Festool | Fräser für Oberfräsen

Spezialfräser zum perfekten Falten bzw. zur Bearbeitung von Alu-Verbundplatten.

Schriftenfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Schriftenfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Zum Schriftenfräsen wird ein fein strukturiertes Holz empfohlen.

Scheibennutfräser HW | Fräser für Oberfräsen
angesehen
Gekauft
Scheibennutfräser HW

Festool | Fräser für Oberfräsen

Die Frässcheiben sind kombinierbar mit der Frässpindel ohne Kugellager Ø 16 oder 28 mm.

1-16 von 16 Produkten

Holzwerkstoffe einfach bearbeiten

Holzwerkstoffe unterscheiden sich in ihren Eigenschaften deutlich von anderen Werkstoffen wie Stein oder Metall. Ein Holzbohrer muss deshalb anders aufgebaut sein als ein Metall- oder Steinbohrer, denn diese würden bei Holz nur bedingt oder gar nicht funktionieren. Für spezielle Anwendungen gibt es beispielsweise Forstnerbohrer, Schlangenbohrer oder Schalungsbohrer. Mit Fräsern kann das Holz zudem in Form gebracht werden.

Auf einen Blick
    Holzbohrer und Fräser liegen auf einem Holztisch
    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie ein breites Sortiment an Holzbohrern und Fräsern.

    Verschiedene Typen von Holzbohrern und ihre Unterschiede

    Holzbohrer

    Ein klassischer Holzbohrer lässt sich schon auf den ersten Blick von einem Metallbohrer unterscheiden: Holzbohrer haben eine Zentrierspitze, wodurch kein Vorbohrer benötigt wird; der Bohrer kann nach dem Ansetzen nicht mehr verlaufen. Um Ausrisse zu vermeiden, hat ein Holzspiralbohrer scharfe Schneiden, die außen weiter vorstehen als innen. Dadurch wird das Holz zuerst außen geschnitten und die Fasern werden getrennt, danach innen. Die Späne können durch großzügige Spankammern aus dem Bohrloch transportiert werden.

    Schlangenbohrer

    Eine Besonderheit stellen Schlangenbohrer dar. Diese sind vom Aufbau her ähnlich, haben aber eine Spiral-Zentrierspitze. Diese unterstützt den Vorschub und sorgt für noch größere Spannuten. Schlangenbohrer sind dazu da, sehr tiefe Sacklöcher oder Durchgangslöcher zu fertigen, erzeugen aber dadurch deutlich mehr Material, das abtransportiert werden muss.

    Forstnerbohrer

    Ein Forstnerbohrer ist perfekt dafür geeignet, Sacklöcher, beispielsweise Aufnahmebohrungen für Topfscharniere, zu erstellen. Auch der Name „Astlochbohrer“ ist sehr geläufig, weil sie für das präzise Bohren von Astlöchern bestens geeignet sind. Diese Bohrer verfügen ebenfalls über eine Zentrierspitze und zusätzlich über Umfangsschneiden für einen sauberen Lochrand und eine gute Führung. Eine Variante des Forstnerbohrers ist der Kunstbohrer; dieser verzichtet auf Umfangsschneiden und somit auf Führung, der Bohrfortschritt ist aber deutlich größer. Er sollte jedoch nur mit einer Ständerbohrmaschine verwendet werden, um die Gefahr des Verlaufens gering zu halten.


    Holz formen durch Holzfräser

    Mit Holzfräsern lässt sich nahezu jede Form wie Nuten, Abrundungen, Aussparungen usw. am Werkstück herstellen. Dabei wird der entsprechende Fräser mit einer Oberfräse am Werkstück entlang oder an der gewünschten Position geführt.

    Grafik von unterschiedlichen Fräserarten
    Hier sehen Sie die unterschiedlichen Fräserarten auf einen Blick!

    Senker für einen bündigen Abschluss

    Versenker

    Wie bei Metall möchte man auch bei Holz keinen überstehenden Schraubenkopf. Hier kann man die Bohrung mit einem Senker erweitern, damit der Schraubenkopf mit der Oberfläche eben ist. Das kann mittels Handsenkern oder Versenkern für die Bohrmaschine gemacht werden. Eine besondere Variante ist der Aufsteckversenker, der direkt am Holzbohrer angebracht wird und so Bohren und Senken in einem Arbeitsgang ermöglicht.