Menu

Holzbohrer und Fräser von Fisch

Produkte filtern in Holzbohrer und Fräser von Fisch
Hersteller: Fisch Alle zurücksetzen
1-10 von 10 Produkten
in Holzbohrer und Fräser von Fisch
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Holzspiralbohrer HSS, Fisch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Holzspiralbohrer HSS, Fisch

Fisch | Holzbohrer

Zweispiraliger Staketenbohrer mit abgesetztem, zylindrischem Schaft, extra langer Zentrierspitze, doppelter Rückenführung sowie zwei Vorschneider speziell für schräg angesetzte und präzise Bohrungen wie im Stiegenbau.

Fisch
Teilenummer X15157
Kunstbohrer WS, Fisch, DIN 7483 G | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Kunstbohrer WS, Fisch, DIN 7483 G

Fisch | Holzbohrer

Zylinderkopfbohrer mit abgesetztem zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, zwei Vorschneider und zwei Schneiden für präzise Bohrungen.

Fisch
Teilenummer 568280
Forstnerbohrer-Satz WS, Fisch, DIN 7483 G, 5-teilig | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Forstnerbohrer-Satz WS, Fisch, DIN 7483 G, 5-teilig

Fisch | Holzbohrer

Praktisches Zylinderkopfbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit abgesetztem zylindrischem Schaft, Zentrierspitze, Peripherieschneiden und zwei Schneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöchern, für Randbohrungen sowie schräg angesetzte Bohrungen. Robuste Kun...

Fisch
Teilenummer X13496
Forstnerbohrer WS, Fisch, Wave Cutter | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Forstnerbohrer WS, Fisch, Wave Cutter

Fisch | Holzbohrer

Zylinderkopfbohrer mit 3-kant-Einspannschaft, Zentrierspitze, Peripherieschneiden mit Wellenschliff, zwei Hauptschneiden sowie optimierter Spankanal zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöchern, für Randbohrungen sowie schräg angesetzte Bohrungen.

Fisch
Teilenummer 612164
Forstnerbohrer-Satz WS, Fisch, Wave Cutter | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Forstnerbohrer-Satz WS, Fisch, Wave Cutter

Fisch | Holzbohrer

Praktisches Zylinderkopfbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit 3-kant-Einspannschaft, Zentrierspitze, Peripherieschneiden mit Wellenschliff, zwei Hauptschneiden sowie optimierter Spankanal zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöchern, für Randbohrungen sowie sch...

Fisch
Teilenummer 612226
Flachfräsbohrer | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Flachfräsbohrer

Fisch | Holzbohrer

Spatenbohrer mit 6-kantschaft, Zentrierspitze, zwei Schneidkanten sowie ein Querloch im Bohrkopf, für Lochfräsungen in und durch alle Holzarten.

Fisch
Teilenummer X10645
Schlangenbohrer Eb | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Schlangenbohrer Eb

Fisch | Holzbohrer

Holzschlangenbohrer mit 6-kantschaft, Gewindespitze und Vorschneider für tiefe Bohrungen sowie schnellen Abtransport des Bohrguts.

Fisch
Teilenummer X13023
Schlangenbohrer-Satz, 6-teilig | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Schlangenbohrer-Satz, 6-teilig

Fisch | Holzbohrer

Praktisches Holzschlangenbohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit 6-kantschaft, Gewindespitze und Vorschneider für tiefe Bohrungen sowie schnellen Abtransport des Bohrguts. Robuste Holzbox schützt vor Beschädigungen und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Bohre...

Fisch
Teilenummer A75779
Verlängerung zu Schlangenbohrer | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Verlängerung zu Schlangenbohrer

Fisch | Holzbohrer

Zur Verlängerung von Schlangenbohrern, um bei Schalungen Längen zu überbrücken.

Fisch
Teilenummer 565425
Schalungsbohrer WS, Fisch | Holzbohrer
angesehen
Gekauft
Schalungsbohrer WS, Fisch

Fisch | Holzbohrer

Installationsbohrer mit zylindrischem sowie extra langem Schaft für flexibles Bohren in mehrschichtigen Bau- oder Sandwichmaterialien. Ideal für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen.

Fisch
Teilenummer X13016
1-10 von 10 Produkten

Holzwerkstoffe einfach bearbeiten

Holzwerkstoffe unterscheiden sich in ihren Eigenschaften deutlich von anderen Werkstoffen wie Stein oder Metall. Ein Holzbohrer muss deshalb anders aufgebaut sein als ein Metall- oder Steinbohrer, denn diese würden bei Holz nur bedingt oder gar nicht funktionieren. Für spezielle Anwendungen gibt es beispielsweise Forstnerbohrer, Schlangenbohrer oder Schalungsbohrer. Mit Fräsern kann das Holz zudem in Form gebracht werden.

Auf einen Blick
    Holzbohrer und Fräser liegen auf einem Holztisch
    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie ein breites Sortiment an Holzbohrern und Fräsern.

    Verschiedene Typen von Holzbohrern und ihre Unterschiede

    Holzbohrer

    Ein klassischer Holzbohrer lässt sich schon auf den ersten Blick von einem Metallbohrer unterscheiden: Holzbohrer haben eine Zentrierspitze, wodurch kein Vorbohrer benötigt wird; der Bohrer kann nach dem Ansetzen nicht mehr verlaufen. Um Ausrisse zu vermeiden, hat ein Holzspiralbohrer scharfe Schneiden, die außen weiter vorstehen als innen. Dadurch wird das Holz zuerst außen geschnitten und die Fasern werden getrennt, danach innen. Die Späne können durch großzügige Spankammern aus dem Bohrloch transportiert werden.

    Schlangenbohrer

    Eine Besonderheit stellen Schlangenbohrer dar. Diese sind vom Aufbau her ähnlich, haben aber eine Spiral-Zentrierspitze. Diese unterstützt den Vorschub und sorgt für noch größere Spannuten. Schlangenbohrer sind dazu da, sehr tiefe Sacklöcher oder Durchgangslöcher zu fertigen, erzeugen aber dadurch deutlich mehr Material, das abtransportiert werden muss.

    Forstnerbohrer

    Ein Forstnerbohrer ist perfekt dafür geeignet, Sacklöcher, beispielsweise Aufnahmebohrungen für Topfscharniere, zu erstellen. Auch der Name „Astlochbohrer“ ist sehr geläufig, weil sie für das präzise Bohren von Astlöchern bestens geeignet sind. Diese Bohrer verfügen ebenfalls über eine Zentrierspitze und zusätzlich über Umfangsschneiden für einen sauberen Lochrand und eine gute Führung. Eine Variante des Forstnerbohrers ist der Kunstbohrer; dieser verzichtet auf Umfangsschneiden und somit auf Führung, der Bohrfortschritt ist aber deutlich größer. Er sollte jedoch nur mit einer Ständerbohrmaschine verwendet werden, um die Gefahr des Verlaufens gering zu halten.


    Holz formen durch Holzfräser

    Mit Holzfräsern lässt sich nahezu jede Form wie Nuten, Abrundungen, Aussparungen usw. am Werkstück herstellen. Dabei wird der entsprechende Fräser mit einer Oberfräse am Werkstück entlang oder an der gewünschten Position geführt.

    Grafik von unterschiedlichen Fräserarten
    Hier sehen Sie die unterschiedlichen Fräserarten auf einen Blick!

    Senker für einen bündigen Abschluss

    Versenker

    Wie bei Metall möchte man auch bei Holz keinen überstehenden Schraubenkopf. Hier kann man die Bohrung mit einem Senker erweitern, damit der Schraubenkopf mit der Oberfläche eben ist. Das kann mittels Handsenkern oder Versenkern für die Bohrmaschine gemacht werden. Eine besondere Variante ist der Aufsteckversenker, der direkt am Holzbohrer angebracht wird und so Bohren und Senken in einem Arbeitsgang ermöglicht.