Offene Einnietmutter aus Stahl mit Kleinkopf (kleinem Senkkopf), gerändeltem Rundschaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Offene Einnietmutter aus rostfreiem Stahl mit Kleinkopf (kleinem Senkkopf), Rundschaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Offene Einnietmutter aus rostfreiem Stahl mit Kleinkopf (kleinem Senkkopf), Rundschaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Offene Einnietmutter aus Stahl mit Kleinkopf (kleinem Senkkopf), Teilsechskant-Schaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Offene Einnietmutter aus rostfreiem Stahl mit Kleinkopf (kleinem Senkkopf), Teilsechskant-Schaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Offene Einnietmuttern aus Aluminium mit Flachkopf, Rundschaft sowie Innengewinde auf praktischer Blisterkarte, verbinden dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugen eine tragfähige, lösbare Verbindung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Es wird zwischen „Blindniet“, „Vollniet“, „Halbhohlniet“ und „Hohlniet“ unterschieden. Der Vorteil des Blindnietes ist vor allem seine einfache Verarbeitung. Der Niet wird von nur einer Seite her, also blind montiert. Der Vollniet kommt hauptsächlich im Stahl- oder Metallbau, aber auch für spezielle Anwendungen wie Stufen und Trittflächen oder zur Verbindung weicher Materialien wie Leder, Gummi und Filz zum Einsatz. Halbhohlniete werden für den wirtschaftlichen Einsatz von Nietmaschinen und zum Verbinden empfindlicher Werkstoffe verwendet, während Hohlniete sich besonders gut zum Verbinden von weichen Materialien mit geringer Schließkraft eignen.
Der Blindniet besteht im Wesentlichen aus einem Hohlniet und einen Nietdorn. Der Nietdorn hat einen angepressten Nietdornkopf, mit dem der Hohlniet beim Montieren zusammengedrückt wird, und eine Sollbruchstelle. An dieser bricht der Nietdorn beim Montieren mit der Nietzange.
Ähnlich wie bei den Schrauben gibt es einen Flachkopf, einen Großkopf mit vergrößertem Kopfdurchmesser und einen Senkkopf.
Es gibt mechanische Handnietzangen oder Akku-Geräte, die den Setzvorgang elektrisch ausführen. Bei höheren Stückzahlen können auch Pneumatik-Geräte zum Einsatz kommen. In der Serien-Fertigung werden oft auch Niet-Roboter eingesetzt.
Bei der großen Auswahl an Blindnieten ist es oftmals schwierig das korrekte Mundstück zu finden. Mit dem Mundstückfinder von GESIPA® finden Sie das richtige Nietmundstück: GESIPA®-Nietgerät auswählen, Daten des Niets eingeben und schon haben sie das richtige Mundstück gefunden. Anschließend einfach die gefundene Artikelnummer im Haberkorn Online-Shop eingeben.
Die Niettechnik ist eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung, bei der zwei oder mehr Materialien formschlüssig miteinander verbunden werden. Die zu verbindenden Materialien oder Werkstoffe können dabei auch artverschieden sein. Niete haben je nach Nietausführung und Nietmaterial ein breites Einsatzgebiet und sind damit wahre Tausendsassas.
Das Wort Niet stammt vom althochdeutschen Wort hniutan ab, das „befestigen“ bedeutet. Zum Einsatz kommen Niete im Elektro- oder Energietechnikbereich, in der Automobil- und Transportbranche, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinen- und Anlagenbau – also überall dort, wo es auf sichere Verbindungen ankommt. Die Niettechnik gilt nicht umsonst als hervorragende, unlösbare Alternative zur Verschraubung. Zum Einsatz kommt die Niettechnik auch, wenn die Zugänglichkeit der Anwendung nur einseitig gegeben ist. Bei der Verarbeitung hat die Umgebungs- oder Bauteiltemperatur keinen direkten Einfluss.
Der Niet besteht aus dem Nietdorn und dem Niet. Bei den Setzkopfgeometrien werden folgende Ausführungen unterschieden:
Flachkopf: Dieser ist für den Großteil der Verbindungen sowie bei normalen Zug- und Schwerkräften geeignet.
Senkkopf: Senkkopfniete werden eingesetzt, wenn der Kopf nicht vorstehen darf. Zu beachten ist hier jedoch, dass die Zug- und Schwerkräfte eingeschränkt sind.
Großkopf: Der Einsatz des Großkopfes eignet sich für spezielle Anwendungen – etwa wenn dünne oder weiche Materialien an Bauteilen befestigt werden müssen.
Unterschiedliche Niete haben unterschiedliche Einsatzgebiete. Hier ein kleiner Überblick:
Wenn nur eine Seite der Verbindungsteile zugänglich ist, werden Blindniete verwendet. Je nach Materialien kann eine Nietkombination wie Alu/Alu, Alu/Stahl, Edelstahl/Stahl für Hohlniet/Nietdorn zum Einsatz kommen.
Vollniete kommen vorwiegend im Stahlbau oder Metallbau zum Einsatz. Auch hier gibt es verschiedene Kopfformen wie Halbrund-, Senk-, Linsen- und Flachrundkopf.
Für den wirtschaftlichen Einsatz von Nietmaschinen und zum Verbinden empfindlicher Werkstoffe werden Halbhohlniete verwendet.
Hohlniete eignen sich ein- oder zweiteilig zum Verbinden von weichen Materialien mit geringer Schließkraft.
Neben der Kopfform ist die Klemmlänge der zu verbindenden Bauteile für die Auswahl des Niets entscheidend. Als Faustregel kann zur Nietschaftlängenberechnung Folgendes herangezogen werden:
Fügegut + Nietdurchmesser = Nietschaftlänge
Für die Berechnung der Nietverbindung werden vom Hersteller aber auch Scher- und Zugkräfte angegeben, die zu berücksichtigen sind. Diese Werte werden nach der ISO 14589 „Blindniete – Mechanische Prüfung“ genormt und überprüft.
Abgesehen von Kopfform, Klemmbereich und den wirkenden Kräften sind folgende Blindnietvarianten möglich:
spezifischer und Standard-Blindniet nach DIN EN ISO
Presslaschen-Blindniet
Mehrbereichs-Blindniet
Magazin-Niet
fließlochformender Blindniet FDR – GESIPA-Patent
Spreiz-Blindniet
Dicht-Blindniet
hochfester Blindniet – konusförmiger Dornkopf
hochfester Blindniet – runder Dornkopf
Unsere breite Auswahl an Blindnieten finden Sie hier.
Blindniete: Beim Setzvorgang wird mit einem Verarbeitungsgerät der Niet in das vorgebohrte Loch der zu verbindenden Teile geführt. Durch das Betätigen des Setzgerätes wird der Nietdornkopf in den Hohlniet gezogen. Nach Erreichen der Klemmkraft reißt der Nietdorn an der Sollbruchstelle ab und der Nietvorgang ist abgeschlossen.
Vollniete: Nietdurchmesser ab 10 mm werden im warmen Zustand geschlagen oder gepresst. Beim Erkalten des Niets schrumpft der Schaft. Die kalten Bauteile behindern die Schrumpfung, dadurch wird im Nietschaft eine Zugkraft aufgebaut. Diese Zugkraft presst über den Schließ- und Setzkopf die Bauteile zusammen. Eine mögliche Querkraft wird über die entstandene Flächenpressung (Reibungskräfte) als Zugkraft abgetragen. Darum wird diese Verbindung auch für dynamische Belastung eingesetzt. Bei Nietdurchmessern bis 8 mm wird der Schließkopf kalt geschlagen. Durch diese Verbindung wird der Nietschaft nicht in der Bohrung verpresst – wodurch bei Querkräften der Nietschaft gegen die Lochwandung verschoben wird, dort eine Lochleibungspressung entsteht und der Nietquerschnitt auf Abscherung beansprucht wird.
Hohlniete: Diese werden analog zu den Blindnieten auch mit einem Setzwerkzeug verpresst oder gerollt. Hier kommen Nietzangen, Druckscheren oder pneumatische bzw. hydraulische Geräte zum Einsatz.
Passend zur Vielzahl an Nieten stehen auch unterschiedlichste Setzgeräte zur Auswahl. So reicht die Palette von Handnietgeräten für Einzelanwendungen über Akku- und Pneumatik-Geräte für Mehrfachanwendung bis hin zu Geräten mit automatischer Zuführung oder Nietrobotern für Serien oder Produktionsstraßen.
Der Klassiker ist die Handnietzange NTX oder NTX-F. Mit einem Gewicht von ca. 600 Gramm und dem Einsatzbereich von 5 mm (Aluminium) und 4 mm (Edelstahl) Nietdorndurchmesser ist sie ein robustes Gerät für den einfachen Einsatz.
Neben der NTX-Zange bietet die Handnietzange Flipper eine robuste Ausführung mit schmalem Zangenkopf und Auffangbehälter für die abgerissenen Nietdorne. Charakteristisch ist auch der geringe Einzelhub von 1,6 mm, der das Setzen mit wenig Kraftaufwand möglich macht.
Sollte der Arbeitsbereich der Nietdorne doch einmal größer werden, kommt das Hebelnietgerät HN2 zum Einsatz. Mit dem Arbeitsbereich für Nietdurchmesser bis 6,4 mm bei allen Werkstoffen ist es universell einsetzbar. Hier überzeugen die handliche Ausführung, der wartungsarme Gebrauch und der Nietdornauffangbehälter.
Um den Handeinsatz zu erleichtern, stehen selbstverständlich auch Akku-Geräte zur Auswahl. Mit der AccuBird-Serie kann ohne großen Kraftaufwand eine Vielzahl von Nieten gesetzt werden. Eine Akku-Ladung reicht für ca. 1000 Nietvorgänge (abhängig von Nietdorndurchmesser und Werkstoff).
Bei der Serienfertigung bzw. im Werkstattbereich kommen Pneumatik-Setzgeräte zum Einsatz. Je nach Automatisierungsgrad können diese auch eine automatische Nietzuführung beinhalten. Mit der Taurus-Serie kann der gesamte Arbeits- und Setzkraftbereich abgedeckt werden.
Sollte ein 100%iger Automatisierungsgrad notwendig sein, sind komplexe Nietroboter eine ideale Lösung. Der Ausführungsgrad und das spezifische Einsatzgebiet sind je nach Anwendungsfall jedoch immer unterschiedlich und können nicht verallgemeinert werden. Es ist somit immer eine kundenspezifische Beratung notwendig. Wir sind gerne bei allen Fragen und Problemstellungen behilflich. Mit Unterstützung unseres Partners, der Firma SFS-Group Austria – Division Riveting (GESIPA), bieten wir Lösungen für Verbindungselemente, Verarbeitungsgeräte bis hin zur gesamten Montagetechnik an.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!