Trotz diverser Anleitungen im Internet, wie eine Handkreissäge als Tischkreissäge verwendet werden kann, ist eine solche Anwendung aus Sicherheitsgründen nicht ratsam.
Einerseits gibt es Pendelhaubenkreissägen, bei denen beim Einfahren in das Material eine Pendelhaube zurückgedrückt und das Sägeblatt freigegeben wird. Andererseits gibt es Tauchsägen, mit der auch mittig im Material gestartet werden kann, da das Sägeblatt von oben in die S...
Der Zuschnitt der GFK-Gitterroste kann vor Ort nach Bedarf und/oder Naturmaß erfolgen: Man holt den Rost aus dem Magazin und schneidet ihn mit Handwerkzeug (Handkreissäge oder Stichsäge) einfach zu.