Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden. (...) Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. (...) Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen.
Industrie 4.0 in der Schlauchbranche Die Digitalisierung in der Industrie schreitet immer weiter voran. Schläuche sind schon jetzt oft Teil von digitalen Systemen. Da liegt es nahe, dass auch der verbaute Schlauch mit einem digitalisierten System kommunizieren kann. (...) Dabei beschränken sich die Digitalisierungsmöglichkeiten weder auf bestimmte Schlauchserien und -typen noch auf bestimmte Märkte.
Die Lösung sind digitale Lerninhalte in allen gängigen Sprachen, die mit Bildern und Grafiken angereichert und dadurch leicht verständlich sind. (...) Die Kombination aus digitalen Lerninhalten und Vor-Ort-Praxistrainings bei Kunden ermöglicht neben voller Rechtssicherheit auch eine deutliche Erhöhung der Produktivität – Abwesenheiten vom Arbeitsplatz werden minimiert.Gesetzlich auf der sicheren Seite – mit den mobilen Trainingsanlagen sowie den digitalen Lerninhalten von Certific
Auch in puncto Digitalisierung ist Festo mit den entsprechenden Lösungen vorne dabei: Die zentralen Funktionen der Automatisierungstechnik wie Steuerungen, Regler und Visualisierungen sind mehr und mehr digital und auf diverse Hardware-Komponenten verteilt.
Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. (...) So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren vom digitalen und persönlichen Lernen sowie von den Praxisübungen überzeugt. Belfor war von der Effizienz der Vor-Ort-Schulung, der tollen digitalen Übersicht über alle Lernerfolge und der kurzen Abwesenheitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert.
Sie besitzen einen hohen Anspruch an die Qualität der Produkte, Prozesse und Beratungskompetenz, soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit und Handschlagqualität, Service-Orientierung und eine hohe digitale Kompetenz.
Mit integrierten Messsystemen von unserem Partner Schneeberger liegt die kompakte Lösung für ebendiese Herausforderung auf der Hand: Schneeberger bietet mit analogen oder digitalen Messmethoden die optimale Lösung für absolute oder schrittweise Messungen in Lineartechnik-Anwendungen.
Effizienteres und präziseres Arbeiten bei jeder denkbaren Anwendung – das unterscheidet die Werkzeuge von SOLA ganz wesentlich von herkömmlichen Produkten.Der kompakte, digitale Neigungs- und Winkelmesser GO!