Menu

92 Ergebnisse für „Messschieber“

Was bedeutet „parallaxfrei“ bei Messschiebern? FAQ

Der bei einem schrägen Blickwinkel auf einen analogen Messschieber entstehende Ablesefehler wird auch Parallaxe-Fehler genannt. Wenn dieser Fehler bei einem Messschieber nicht entstehen kann (zum Beispiel bei digitalen Messschiebern), so sind diese parallaxfrei.

Mitutoyo – Fertigungsmesstechnik vom Weltmarktführer Ratgeber

Seit der Gründung im Jahr 1934 ist der Name Mitutoyo weltweit ein Synonym für höchste Präzision bei Bügelmessschrauben, Messschiebern und vielen anderen messtechnischen Produkten. (...) Egal ob Sie Messschieber, Bügelmessschrauben, Oberflächen- oder Höhenmessgeräte von Mitutoyo benötigen – im Haberkorn Online-Shop werden Sie bestimmt fündig.

Was kann mit einem Messschieber gemessen werden? FAQ

Mit einem Messschieber können folgende Messungen durchgeführt werden: Außenmessungen Innenmessungen Tiefenmessungen

Was ist der Nonius bei Messschiebern? FAQ

Der Nonius ist ein verschiebbarer zusätzlicher Messstab an Messschiebern, der das Ablesen von Bruchteilen der Einheiten des eigentlichen Messstabes ermöglicht.

Das Multitalent Messschieber Ratgeber

Messschieber sind wahre Multitalente und dadurch aus vielen Bereichen als Messwerkzeug nicht mehr wegzudenken.

Messen mit dem Messschieber Ratgeber

Außenmessung Die häufigste Anwendung findet der Messschieber beim Messen vom Außenmaß diverser Gegenstände. (...) Tiefenmessung Zur exakten Tiefenmessung befindet sich eine ausfahrbare Stange am unteren Ende des Messschiebers. (...) Verstauen Sie den Messschieber in einem geeigneten Behälter.

Was sind die Vorteile von digitalen Messschiebern? FAQ

Bei einem digitalen Messschieber gibt es keine Fehler durch falsches oder schräges Blicken auf den Nonius.

Messschieber mit hoher IP-Schutzklasse Ratgeber

Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 punktet – wie der Name schon andeutet – mit extremer Beständigkeit gegen Kühl- und Schmiermittel sowie der vom TÜV Rheinland zertifizierten Schutzklasse IP67.

Messschieber mit Rundskala ablesen Ratgeber

Bei dieser Art von Messschieber (Uhrmessschieber) wird der Nonius durch eine Rundskala ersetzt.

Messschieber richtig ablesen Ratgeber

Das Ergebnis kann beim Messschieber an zwei Skalen abgelesen werden: Die Skala auf der Schiene misst in Millimetern.

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern Ratgeber

Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Kalibrieren von Messwerkzeugen – ein höchstes Maß an Genauigkeit Produktservices

Gewindelehren Grenzlehrdorne Einstellringe Rachenlehren Messschieber Messschrauben Schnelltaster Messuhren Drehmomentschlüssel weitere auf Anfrage Zitat „Produktionsfehler kosten viel Geld, wenn man sie korrigieren muss.

IP-Schutzklassen bei Handmessgeräten Ratgeber

Messschieber sind über ihre Lebensdauer hinweg zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, die Funktion, Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Werkzeuge beeinträchtigen.

Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile Ratgeber

Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen.

1-14 von 14 Inhalten