Menu

5 Ergebnisse für „Leuchte rot“

Die Verwendung von gelben, roten und weißen Warnleuchten im Straßenverkehr Ratgeber

Bei Dämmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist laut ÖNORM EN 12352 der Beginn einer Absperrung im Straßenverkehr durch Warnleuchten zu kennzeichnen. Gelbe Warnleuchten: werden verwendet, wenn an beiden Seiten der Absperrung vorbeigefahren werden kann, sowie für seitliche Einengungen Rote Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur links an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann Weiße Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur rechts an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann Erfordert bspw. ein geänderter Fahrstreifenverlauf zur besseren Erkennbarkeit eine besondere Kennzeichnung, sollte auf jeden Fall eine Lichtlaufanlage mit weiß-gelbem oder gelbem Blinklicht eingerichtet werden. Die Leuchtensteuerung kann je nach Bedarf synchronblinkend, wechselblinkend, als Lauflicht oder als Dauerlicht erfolgen.Kann bei einer Absperrung nur auf der linken Seite vorbeigefahren werden, müssen rote Warnleuchten auf den Absperrungen montiert werden.

Was ist der Unterschied zwischen voll-reflektierenden und teil-reflektierenden Leitkegeln? FAQ

Teil- oder Vollreflexion ist am Beispiel eines Leitkegels leicht erklärt: Der Leitkegel ist zum Beispiel rot und silbern, doch nur die silbernen Flächen reflektieren das auftreffende Licht. (...) Werfen auch die roten Flächen das Licht zurück, ist er vollreflektierend. (...) So ist auch die Kombination aus teilreflektierend und teiltagesleuchtend möglich.

Verschiedene Reflexionsvarianten bei Leitkegeln Ratgeber

Leitkegel sind tagesleuchtend (fluoreszierend), teilreflektierend (nur die weißen Ringe sind reflektierend) oder vollreflektierend bzw. retroreflektierend (sowohl die weißen als auch die roten Ringe sind reflektierend) erhältlich.Warnkegel können als kurzfristige Markierungen eingesetzt werden, beispielsweise um auf eine frisch geteerte Straße aufmerksam zu machen.

1-3 von 3 Inhalten