Schutzklasse FFP1: Atemschutzfilter dieser Klasse filtern mindestens 80 % der sich in der Luft befindlichen Partikel und können dann eingesetzt werden, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert nicht höher als um das 4-Fache überschritten wird. (...) Schutzklasse FFP2: Bei Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Atemluft befinden, muss ein Atemschutzfilter der Klasse FFP2 eingesetzt werden, der mindestens 94 % der in der Luft befindlichen Partikel filtert. (...) Schutzklasse FFP3: Atemschutzfilter dieser Klasse bieten den größtmöglichen Schutz vor Atemluftbelastung. 99 % von giftigen, krebserregenden und radioaktiven Partikeln einer Umgebung, bei der der Arbeitsplatzgrenzwert maximal 30-fach erhöht ist, werden gefiltert.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz/feinstaubmasken#faqs2373
B. beim Hobeln, Schleifen oder Bohren, ist das Tragen einer FFP1-Maske zu empfehlen. (...) B. bei der Behandlung von Schimmel, bei verschiedenen Bakterien oder beim Schweißen von Zink, ist zu einer Maske der Schutzklasse FFP2 zu raten. Eine Feinstaubmaske der Schutzklasse FFP3 ist unbedingt zu verwenden, wenn giftige und gesundheitsschädliche Stäube auftreten, wie sie beim Arbeiten mit Asbest, Dieselruß oder beim Bohren von hochlegiertem Stahl entstehen können.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz/feinstaubmasken#topic8901
Staub beim Kehren) FFP2: mittleres Rückhaltevermögen, bis zum 10-fachen Grenzwert (z. (...) Pilz- und Schimmelsporen) FFP3: großes Rückhaltevermögen, bis zum 30-fachen Grenzwert. (...) Staub beim Kehren) FFP2 Schutz vor festem und flüssigem gesundheitsschädlichen Staubpartikeln, Rauch, Aerosolen und Dämpfen Anwendung, wenn sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Luft schweben Sie filtern bis zu 94 % der in der Atemluft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm Häufige Anwendung in der metallverarbeitenden Industrie und Bergbau maximal 11 % bis zum 10-fachen Grenzwert (z.B.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz#topic3918
Die H-Plus Performance-Serie umfasst Halbschuhe in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 sowie Sandalen der Sicherheitsklasse S1. (...) Bei den Modellen der Feinstaubmasken H-Plus Cup und H-Plus Fold zeigen die unterschiedlichen Farbcodierungen die jeweilige Schutzklasse der Maske an: gelb (FFP1), grün (FFP2), rot (FFP3). (...) Dieser Handschuh ist ebenfalls der Schutzkategorie 2 zuzuordnen.
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic10740
Helm-System EVOLite – Highlights Der Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger im Online-Shop zum Produkt Der Baustellenhelm der PORR-Arbeiter Die PORR AG, ein führendes österreichisches Bauunternehmen, setzt mit dem Bauhelm-System EVOLite ® einen neuen Maßstab für die Baubranche. (...) EVOLite® im Haberkorn Online-Shop Der Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger im Online-Shop zum Produkt Die Helmlampe KS-6001 mit 7 LED im Online-Shop zum Produkt Kartenträger mit Lampenhalterung Der neu entwickelte ID-Kartenträger auf der Stirn ermöglicht es jedem Mitarbeiter, sich gut sichtbar auszuweisen – auch auf einer "ARGE". (...) Vier-Punkt-Kinnriemen im Online-Shop Kapselgehörschutz im Online-Shop Schweißband CHAMLON™ im Online-Shop Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Der EVOLite® ist nicht nur ein Schutzhelm, es ist ein umfassendes Helm-System im Baukastenprinzip: Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Sichtbarkeit und Mitarbeiteridentifikation in einem.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/baustellenhelm-system-evolite
Code: 202211251154586e818fd2. Falls Sie auf der Suche nach passenden Sicherheitsschuhen sind, so sind der Halbschuh S1 ESD AL 741 Vitality Plus oder der Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD sehr zu empfehlen. (...) Davon profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeiten-im-stehen-so-gehts-richtig
Wir nehmen Ihnen diese Aufgaben gerne ab und bieten Ihnen PSA-Überprüfungen, Unterweisungen der Mitarbeiter und sämtliche notwendigen Theorie- und Praxistrainings an.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/unfallrisiko-sturz-fall
Art und Umfang der Gefahren, bei denen persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist (2. Abschnitt), 2. die bei den durchzuführenden Arbeiten gegebenen Einsatz- und Umgebungsbedingungen, 3. die für die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung erforderliche Konstitution der Arbeitnehmer/innen. (...) Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Wenn man je Mitarbeiter nur einen einzigen krankheitsbedingten Ausfallstag pro Jahr verhindert, hat sich die Anschaffung einer hochwertigen Schutzbekleidung bereits mehrfach bezahlt gemacht.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung
Hier finden Sie eine einfache Übersicht der wichtigsten Pflichten der Arbeitgeber, aber auch Ideen zur Umsetzung der PSA-Verordnung: Arbeitsplatzevaluierung Kollektive technische und organisatorische Maßnahmen vor „persönlichen“ Maßnahmen (PSA) Bewertung der PSA – Soll-Ist-Vergleich PSA am Ort der Gefahr zur Verfügung stellen (auf Kosten der Arbeitgeber) Anpassung der PSA an Träger/innen, insbesondere wegen medizinischer Notwendigkeit Kennzeichnung von Bereichen, in denen PSA zu verwenden ist (räumlich abgegrenzt) Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. der Sicherheitsvertrauenspersonen Information, Schulung, Unterweisung Prüfung Atemschutz und PSA gegen Absturz in vorgegebenen Intervallen Der Auffanggurt UNI 2 im Online-Shop zum Produkt Das STOP-Prinzip Substitution : Kann eine Gefahr beseitigt werden, z. (...) Fragen Sie Ihren Kundenberater zur neuen PSA-Verordnung.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung