Menu

22 Ergebnisse für „EN 388“

Welchen Normen unterliegen Schweißerschutzhandschuhe? FAQ

Schweißerschutzhandschuhe unterliegen besonders strengen Sicherheitsregelungen, die in den Arbeitsschutznormen EN 388 und EN 12477 festgelegt sind. Sie werden aber auch noch auf andere Anforderungen geprüft, unter anderem nach EN 407.

Sicherheit von Schnittschutzhandschuhen Ratgeber

Durch eine Neufassung der Norm EN 388:2016 für Schutzhandschuhe gibt es nun eine zweite Testmethode, um die Schnittfestigkeit festzustellen. (...) Bei Materialien mit sogenannten abrasiven Fasern kommt nun die neue TDM-Testmethode nach EN ISO 13997 zum Einsatz. (...) Die ersten vier Ziffern der Kennzeichnung bleiben gleich, an fünfter Stelle befindet sich nun der Buchstabe der Leistungsstufe laut TDM-Methode.EN 388:2016 - Die gültige Norm für Schnittschutzhandschuhe

Haberkorn und Ansell: Partnerschaft seit über 40 Jahren Ratgeber

So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Die Anforderungen an diese Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefährdungen sind in der europäischen Norm EN 388 definiert. (...) Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor chemischen Gefährdungen werden in der EN 374 definiert. (...) Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen werden in der EN 60903 (EN 16350:2014) definiert.

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Die Anforderungen an diese Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefährdungen sind in der europäischen Norm EN 388 definiert. (...) Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor chemischen Gefährdungen werden in der EN 374 definiert. (...) Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen werden in der EN 60903 (EN 16350:2014) definiert.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

EN 388:2016 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Diese Norm regelt die Anforderungen an, Prüfverfahren für und Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken. (...) Kennzeichnung von Handschuhen zum Schutz gegen mechanische Gefährdungen Die Kennzeichnung nach EN 388:2016 gibt an, wie die Schnittfestigkeit, die Durchstichfestigkeit, die Weiterreißfestigkeit und die Abriebfestigkeit bei den jeweiligen Prüfungen eingestuft wurden – also wie gut der jeweilige Arbeitshandschuh vor mechanischen Gefahren schützt. (...) EN 388:2016 sagt viel über den jeweiligen Schutzhandschuh aus – wenn man weiß, was die Ziffern und Buchstaben bedeuten.

1-6 von 6 Inhalten