Ja, Blechschrauben können auch für Verschraubungen in Holz verwendet werden. Sowohl bei Blechschrauben als auch bei Holzbauschrauben handelt es sich um Schrauben mit Spitze. Optisch sind beide sehr ähnlich – lediglich das gehärtete Gewinde bei Blechschrauben macht den Unterschied.
Es kann zwischen Blechschrauben und gewindeformenden Blechschrauben gewählt werden. Bei gewindeformenden Blechschrauben wird allerdings kein metrisches Gewinde geschnitten. (...) Bei der Blechschrauben-Montage gab es ebenfalls eine Entwicklung, die zu Einsparungspotenzial auf der Montage vor Ort führt: Durch die Kombination einer Blechschraube mit einer Bohrspitze kann auf das Vorbohren verzichtet werden.
Bei der Montage von Blechschrauben und Kunststoffschrauben gilt es einiges zu beachten, so spielt bei Blechschrauben auch der Schraubenwerkstoff eine Rolle.
Bei Blechschrauben und Holzbauschrauben wird der Durchmesser hingegen nur mit einer Zahl ohne „M“ angegeben. (...) Hier zwei Beispiele: Sechskantschraube ISO 4017 M8x50 Blechschraube ISO 14585 4,2x19Der Durchmesser und die Länge sind besonders wichtige Werte bei der Auswahl der richtigen Schrauben.
Nenndurchmesser ist bei metrischen Schrauben eine gerade Zahl, bei Blechschrauben eine einstellige Dezimalzahl (z. (...) Bei Blechschrauben kommen neben dem Zapfengewinde auch eine Spitze oder Bohrspitze zum Einsatz.
Nein, die Bohrspitze übernimmt in diesem Fall das Vorbohren. Es ist lediglich auf die Material-Paarung von Schraube und Bauteil (Blech) zu achten. Nicht jedes Schraubenmaterial lässt sich mit jedem Blechmaterial verschrauben. Hier werden Schraubversuche empfohlen, um Materi...